Loading
ESTUDO DE CASO
Recent ActivityRecent Activity

A atualização dos drives da Encore Tissue Plant aumenta a produtividade

A equipe de Global Solutions da Rockwell Automation aplicou suas capacidades de engenharia para personalizar uma atualização parcial da linha que se integra ao sistema existente para melhorar as taxas de produção de tissue

Compartilhar:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Instalação do cliente Encore Tissue Plant

Desafio

  • Projetar uma solução para atualizar os drives da máquina de papel tissue para aumentar a velocidade de linha da máquina

Soluções

  • Controle e segurança integrados - Controlador de automação de processo GuardLogix® com comunicações Ethernet
  • Software de interface com o sistema de controle da máquina de papel tissue
  • Atualização dos drives - Drives PowerFlex® 755 (500 kW e 250 kW) substituíram os drives CC existentes
  • Projeto e desenvolvimento de software de aplicação da máquina de papel tissue com base nos padrões de drives
  • A solução foi projetada para se encaixar no espaço disponível existente na pequena sala de comutação

Resultados

  • Atendimento aos padrões de segurança atuais – O GuardLogix mitiga riscos de segurança e ajuda a máquina a cumprir os padrões de segurança atuais
  • Dispositivos de travamento de porta Guardmaster® para evitar acesso não autorizado pelo pessoal da fábrica
  • Aumento da velocidade de linha da máquina de papel tissue – A atualização aumentou com sucesso a velocidade de linha da máquina de papel tissue para aumentar a produção
  • Interrupção mínima durante o comissionamento – Os testes de aceitação de fábrica forneceram testes integrados com hardware e software de simulação antes da instalação
  • Suporte técnico local durante a instalação e partida

A sustentabilidade é um componente fundamental da indústria de celulose e papel da Austrália. Os avanços na tecnologia proporcionaram a capacidade de reduzir o impacto ambiental, aumentar a segurança e apoiar a sustentabilidade contínua do processo de produção de papel higiênico.

A Encore Tissue é uma empresa familiar australiana fundada em 1998 pela família Holckner, composta por Charlie Holckner e seus dois filhos, David e Mark Holckner.

Hoje, a empresa é uma fabricante líder de papel higiênico e papel toalha, com uma planta fabril em Laverton North, Victoria. A filosofia da Encore é fabricar produtos de qualidade e buscar ser ambiental, social e economicamente responsável.

A matéria-prima fibrosa é proveniente de plantações e florestas de regeneração geridas de forma responsável. As fibras são adquiridas de fornecedores locais e internacionais que praticam a gestão sustentável de florestas em conformidade com rigorosos padrões internacionais. Todos os fornecedores operam sob sistemas e práticas ambientais credenciados pelo Forest Stewardship Council.

A Encore Tissue está comprometida em alcançar um crescimento econômico sustentável que beneficie as gerações presentes e futuras, sem ameaçar os recursos ou sistemas biológicos do mundo em que operamos.

A empresa está comprometida com a melhoria constante em seu processo de fabricação à medida que cresce para se tornar um dos principais atores do setor. Como prova desse compromisso, a Encore Tissue decidiu realizar uma atualização em parte de sua linha de produção de papel higiênico para manter-se atualizada com a mais recente tecnologia, aumentar a produção e ajudar seus clientes fornecendo um produto de melhor qualidade que exceda suas exigências.

O escopo do projeto era atualizar a máquina de papel higiênico original, que foi comissionada em 2003, para incorporar novas tecnologias e melhorar as taxas de produção.

Instalação do cliente Encore Tissue Plant

A tissue machine da Encore aumentou a produção como resultado da atualização

Impulsionando a produção de tissue

A máquina de tissue original da Encore veio da Itália e tinha componentes Reliance Automation, fornecidos pela Rockwell Automation. A máquina de tissue foi realocada de Velcarta, no sul da Itália, e instalada em 2002/2003 no site da Encore Tissue em Laverton North, o que permitiu à Encore fornecer uma linha completa de produtos de tissue convertidos, virgens e reciclados, de múltiplas camadas.

Durante a realocação da máquina de tissue, os drives DC Reliance originais, já em fim de vida útil, foram atualizados para novos drives DC FlexPak 3000, iniciando o relacionamento entre a Encore Tissue e a Rockwell Automation. No entanto, à medida que a demanda pelos produtos da Encore continuava a crescer, a máquina de tissue original exigiu uma atualização que utilizasse nova tecnologia para melhorar a qualidade e a produção.

Main Image

Novo hardware de upgrade integrado ao sistema existente.

De acordo com Mark Camilleri, gerente de projeto da Encore Tissue, “Temos uma relação duradoura com a Rockwell Automation. A empresa atualizou nossos drives em 2003, então, quando estávamos iniciando a atualização da linha mais recente, os convidamos a participar da licitação para o projeto e, mais uma vez, sua abordagem, solução e capacidades os tornaram a escolha mais lógica.”

O processo de fabricação de tissue começa com a celulose que é composta por aproximadamente 99.8 % de água e 0.2 % de fibra. Essa celulose é bombeada por uma grande bomba chamada bomba de ventilador para a máquina, através de uma caixa de entrada, que distribui a celulose em um tecido formador, criando a folha de tissue. A folha de tissue é então transferida para um feltro e transportada através da máquina.

O feltro passa por um rolo de sucção, que remove parte da água da folha antes que a folha de tissue seja transferida para um grande tambor aquecido a vapor e pressurizado chamado Yankee Dryer. O Yankee Dryer seca ainda mais a folha de tissue, auxiliado por capuzes aquecidos a gás até que a folha seja composta por 95 % de fibra e apenas 5 % de água antes de ser crepada do Yankee e enrolada em núcleos de papel pelo pope reeler, criando o carretel pai acabado.

Para obter quilowatts adicionais e aumentar a produção com a nova máquina, a bomba de ventilador, o rolo de conformação e os acionamentos da prensa de sucção foram atualizados de FlexPak 3000 CC para quatro novos PowerFlex® 755 CA e o sistema de controle existente foi atualizado para GuardLogix® para atender aos requisitos de segurança.

"Como parte do processo de projeto, fomos à fábrica para medir o espaço e ver se os inversores caberiam no espaço existente, mas como a dimensão do inversor de frequência CA é muito maior do que a dos inversores CC, tivemos que mudar a configuração do inversor para que ele coubesse no espaço.

Main Image

GuardLogix controlando o sistema de acionamento, bem como os circuitos de segurança de máquina.

Isso envolveu reverter o arranjo de alguns dos inversores e colocar os painéis do disjuntor no lado esquerdo, em vez do lado direito, para que ficassem alinhados com os feixes altos no teto”, disse Peter Tomazic, consultor sênior de soluções da Rockwell Automation.

“A máquina de papel higiênico exigia um sistema de alta corrente, a alimentação de entrada era de 4000 A, então isso envolveu encontrar um sistema de barramento com classificação adequada. Além disso, como pelo menos 50 % do gabinete foi retido, tivemos que garantir que ele se encaixasse com os gabinetes existentes e que o sistema fosse integrado de forma eficaz”, explicou.

De acordo com Mark Camilleri, “Para continuar a expandir os negócios, precisamos manter contato com a tecnologia mais recente e fornecer um produto de alta qualidade aos nossos clientes. A equipe da Rockwell Automation conseguiu personalizar nossos painéis e soluções para atender às nossas necessidades e maximizar nossa produção.”

Segurança integrada

A Encore está comprometida em melhorar seu processo de fabricação e também em atender aos requisitos de segurança. Na época em que a máquina de papel higiênico foi comissionada inicialmente, a ControlNet era a rede usada para o controle do sistema de acionamento, pois a Ethernet ainda não era suficientemente madura. Agora, a Ethernet fornece os recursos para fazer todo o controle coordenado do sistema de acionamento, bem como segurança e E/S padrão em uma única rede.

Main Image

Chaves de travamento de solenoide Guardmaster usadas para proteção de pessoal e máquina.

"Como parte da atualização, o GuardLogix foi usado para combinar controle e segurança em uma plataforma e ajudou a fábrica a atender às regulamentações de segurança atuais e futuras. Outro benefício desse controle e segurança integrados é que os custos de instalação e os tempos de configuração foram reduzidos. Além disso, também usamos os dispositivos de travamento de porta Allen-Bradley® Guardmaster®   para impedir o acesso não autorizado do pessoal da planta à seção de bobina da máquina quando ela está em um estado que pode ser perigoso", disse Matthew Barrett, engenheiro de projeto sênior da Rockwell Automation.

Personalização de software

De acordo com Matthew Barrett, “fornecer o produto é a parte fácil, mas entender como ele é projetado para funcionar é muito mais desafiador. Com esse tipo de equipamento, você precisa garantir que os drives estejam funcionando na mesma velocidade para evitar danos mecânicos ou quebras, portanto, há uma quantidade razoável de inteligência na forma como você projeta os drives. Desenvolvemos bibliotecas de software para esse tipo de aplicação como resultado de anos de experiência, o que economiza tempo de engenharia e melhora a confiabilidade.”

O site da Encore evoluiu agora por três gerações de soluções da Rockwell Automation e migrou gradualmente os equipamentos para que, no futuro, quando qualquer equipamento restante precisar ser atualizado, eles possam fazê-lo facilmente.

“Ser capaz de migrar em etapas é bom do ponto de vista econômico e há muita flexibilidade no produto, o que torna a integração da nova solução com nosso equipamento existente perfeita”, disse Mark Camillieri.

Como parte do teste do sistema, foi realizado um teste de fábrica completo para minimizar o tempo de parada durante a instalação. Isso demonstrou que todo o sistema estava funcionando como um sistema seco e também validou algumas funções. Durante o processo de comissionamento, foi seguido um protocolo padrão, o que facilitou a instalação e garantiu que não houvesse tempo de parada envolvido.

Ciclo de vida sustentável

De acordo com David Holckner, diretor da Encore Tissue, “Hoje temos três gerações de membros da família Holckner trabalhando juntas, apoiadas por uma equipe de gestão dedicada, e todos estamos ansiosos para o desafio de continuar a construir nosso negócio, oferecendo aos nossos clientes uma qualidade de papel melhorada e produtos inovadores com nossa nova capacidade.”

A água é um recurso fundamental na fabricação de papel e tentar reduzir o uso de água tem sido um projeto fundamental para a Encore Tissue. Desde o início, a quantidade de água usada por tonelada de papel fabricado foi reduzida em 65 %. Isso se deve em grande parte à reutilização e reciclagem da água no processo de fabricação.

“A solução é mais eficiente em termos de energia e nos ajuda a usar menos água no processo de fabricação, especialmente à medida que a colocamos em funcionamento em plena capacidade. A integração e o comissionamento foram diretos, o que significou que estávamos em funcionamento sem tempo de parada significativo e já estamos familiarizados com a aparência e a experiência do produto, o que facilita a operação. Como resultado da solução, a máquina de tissue agora tem maior produção, que era nosso principal objetivo de negócio”, disse Mark Camillieri.

“Gostamos de trabalhar com a Rockwell Automation, é uma empresa muito profissional que conhece bem seu produto. É fácil trabalhar com eles e eles fornecem flexibilidade em seus produtos e serviços, por isso não hesitaríamos em recomendar a Rockwell Automation a outros clientes”, disse ele.

Publicado 10 de março de 2016

Topics: Fibras e têxteis
Inscreva-se

Inscreva-se na Rockwell Automation e receba as últimas notícias, conteúdos de liderança e informações diretamente em sua caixa de entrada.

Inscreva-se

Recomendado para você

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Emp...
  3. Chevron LeftChevron Left Notícias
  4. Chevron LeftChevron Left Estudos de caso
  5. Chevron LeftChevron Left A atualização dos drives da planta Encore Tissue aumenta a produtividade
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.