Loading
ESTUDO DE CASO | METAIS
Recent ActivityRecent Activity

A Strand Products elimina o trabalho manual com o Plex ERP

A Strand Products elimina o trabalho manual, alcança a digitalização e a rastreabilidade, e observa benefícios financeiros ao implementar o Plex ERP.

Compartilhar:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
carretéis grandes de fio
strand-products-logo

Há mais de 50 anos, a Strand Products, Inc. é especializada no projeto e fabricação de fios mecânicos personalizados, cordoalhas e conjuntos de cabos de alta tolerância para aplicações diversas e exigentes.

Wes Prunkle
Wes Prunkle
CEO, Strand Products
Desafio
  • Operava oito programas diferentes para extrair informações significativas do ERP anterior
  • A análise de dados consumia muito tempo e era limitada a dados retroativos
  • O trabalho manual em papel criava risco de erros de digitação e ineficiências
Solução
  • Implementação bem-sucedida de 6 meses do Plex ERP para digitalizar e automatizar operações
Resultado
  • 40% de crescimento da receita após a implementação
  • 7% de melhoria na margem bruta ano após ano
  • Taxa de entrega no prazo mantida em mais de 90%

A Strand Products, Inc., uma empresa 100% de propriedade dos funcionários com sede em Ventura, CA, é especializada no projeto e fabricação de fios mecânicos personalizados, cabos de aço e conjuntos de cabos de alta tolerância. Uma empresa MedTech que atende aos setores aeroespacial, de defesa e automotivo, a Strand Products está comprometida com a inovação e a qualidade. Para sustentar o crescimento e atender às crescentes demandas dos clientes, a Strand Products implementou o Plex ERP, transformando suas operações de processos manuais e fragmentados em um sistema totalmente automatizado e com visibilidade em tempo real.

Desafio

A Strand Products não era nova na digitalização. Em 2004, a empresa implementou um ERP. No entanto, o sistema dependia de um mosaico de oito programas diferentes, levando a ineficiências e atrasos em áreas críticas, como custos e rastreamento de produção. O CEO Wes Prunkle explica: "Antes do Plex, éramos originalmente baseados em papel. Tínhamos digitalização e rastreabilidade, mas o processo era árduo. Era necessário ser um especialista em banco de dados ou em tabela dinâmica do Excel apenas para obter qualquer tipo de informação significativa".

A empresa enfrentava alguns pontos problemáticos: análise de dados retroativa, atrasos nos insights sobre custos de produção e falta de visibilidade em tempo real nos processos de fabricação. Além disso, seu método de geração de pacotes de certificação de conformidade — vital para seus clientes nos setores aeroespacial, Medtech e defesa — era lento e propenso a erros devido ao trabalho manual envolvido. A equipe da Strand Products sabia que, para crescer e manter altos padrões, precisava de automação.

Solução

A Strand Products começou a procurar uma solução de ERP moderna que proporcionasse continuidade perfeita das informações e oferecesse acesso em tempo real aos dados. Após avaliar vários concorrentes de destaque, a empresa selecionou o Plex ERP devido à sua funcionalidade abrangente e capacidade de atender a diversos requisitos do setor sem a necessidade de complementos caros ou que exigem muito trabalho.

"A implementação superou muito as minhas expectativas", diz Prunkle. Levou "cerca de seis meses desde a nossa descoberta inicial até a entrada em operação, e não olhamos para trás". O Plex ERP permitiu que a Strand Products fizesse a transição completa de um sistema baseado em papel para uma plataforma digital, proporcionando visibilidade completa em toda a produção e operações.

Resultado

Desde a implementação do Plex ERP, a Strand Products tem observado melhorias notáveis tanto na eficiência operacional quanto no desempenho financeiro. Por exemplo, a empresa viu a receita crescer 40% no primeiro ano de implementação e uma melhoria de 7% na margem bruta ano após ano em 2024.

Um dos benefícios mais significativos foi a automação de seus processos de conformidade, crucial para atender aos requisitos do cliente nos campos altamente regulamentados em que atuam. O Plex ERP eliminou a necessidade de entrada manual e reduziu drasticamente o tempo gasto na preparação de pacotes de certificação.

“O Plex nos permitiu ser mais proativos na condução de nossos negócios”, diz Prunkle. “Ele nos permitiu alcançar uma melhor gestão financeira e execução operacional.” Com visibilidade em tempo real de seu chão de fábrica, a Strand Products não opera mais em uma “caixa preta” como fazia anteriormente. Agora, eles podem monitorar variações e custos imediatamente, impulsionando uma tomada de decisões mais informada e melhorando a eficiência operacional geral.

Olhando para o futuro, a Strand Products está bem posicionada para continuar crescendo seus negócios enquanto mantém os altos padrões de qualidade e rastreabilidade exigidos por sua base de clientes.

Publicado 21 de outubro de 2024

Topics: Acelere a transformação digital Transformação digital Metais Plex ERP
Inscreva-se na Rockwell Automation

Receba as últimas notícias, liderança de pensamento e informações diretamente na sua caixa de entrada.

Assine agora

Você também pode se interessar por
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
  4. Chevron LeftChevron Left Estudos de caso
  5. Chevron LeftChevron Left A Strand Products elimina o trabalho manual com o Plex ERP
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.