Loading
Estudo de caso | Soluções de controle de processo
Recent ActivityRecent Activity

A tecnologia de gêmeo digital melhora a manutenção

A IDE Americas usa a tecnologia de gêmeo digital para ajudar as usinas de dessalinização a melhorar a manutenção de suas membranas de filtragem

Compartilhar:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
engenheiro de serviço verificando a estação de tratamento de esgoto com bomba no fundo

Frits van Rooiji é gerente de TO da IDE Americas, parte da IDE Technologies, que é líder mundial em soluções de tratamento de água e tem uma relação de longa data com a Rockwell Automation. A IDE desenvolve, projeta, constrói e opera estações avançadas de tratamento de água e dessalinização para clientes municipais e industriais.

A dessalinização é uma tecnologia importante para atender às necessidades mundiais de água potável. A maior parte da água do planeta é salgada, com uma taxa média de salinidade muito alta para consumo, indústria ou agricultura. A dessalinização da água do mar remove o sal e os sólidos dissolvidos e é uma fonte alternativa e confiável de água para garantir a sustentabilidade hídrica.

A maior estação de dessalinização do hemisfério ocidental fica em Carlsbad, Califórnia, e é operada pela San Diego County Water Authority. A estação premiada usa as tecnologias da IDE e da Rockwell Automation para ajudar a produzir 54 milhões de galões de água limpa por dia para cerca de 300000 pessoas.

"Pegamos a água do oceano, separamos o sal, filtramos e adicionamos os minerais certos para produzir uma excelente água potável", explica Frits.

A estação usa a dessalinização por membrana de osmose reversa (RO) para remover o sal e outras impurezas, transferindo a água por uma série de membranas semipermeáveis. Mas um grande desafio para a estação e para a indústria de dessalinização como um todo é o bioincrustamento, que é o incrustamento de equipamentos submersos. Isso inclui o incrustamento da membrana, que impede a permeabilidade.

"É principalmente devido a florações sazonais", diz Frits. "Isso reduz a vida útil das membranas e pode ser bastante caro. Pode tirar as estações de operação por um longo período, o que significa que você não pode produzir."

Assista ao vídeo

VÍDEO
A tecnologia de gêmeo digital melhora a manutenção

A IDE Americas usa a tecnologia de gêmeo digital para ajudar as usinas de dessalinização a melhorar a manutenção de suas membranas de filtragem

frits van rooij, gerente de TO na ide americas

Frits van Rooiji

Gerente de TO, IDE Americas

A tecnologia de gêmeo digital e inteligência artificial leva a economias de custo

É por isso que a IDE recorreu à tecnologia de gêmeo digital como uma solução de operações e manutenção para preservar e aumentar a vida útil das membranas.

"Usando 5 anos de dados da planta de Carlsbad, modelamos a dessalinização das membranas e o que estava acontecendo em relação à bioincrustação. Com base nisso, podemos testar virtualmente várias políticas de manutenção para ver o que funciona melhor para a confiabilidade do sistema e o custo", explica Frits. "Isso resultou em uma economia projetada para a planta de dessalinização de até USD 1.500.000,00 nos próximos 5 anos." 

Sistemas de controle autopilotados

O controle de processo na planta de dessalinização de Carlsbad e em outras grandes plantas que a IDE suporta é baseado em centros de pressão comuns, como bombas de alta pressão e recuperação de energia.

Esses sistemas são complexos e, para gerenciar essa complexidade, a IDE construiu um sistema de piloto automático, no qual o operador diz: "Estes são os parâmetros que preciso. É quanto quero produzir. E estas são as recuperações que queremos alcançar para as diferentes fases."

"Então o sistema cuida disso", explica Frits. "O sistema de piloto automático libera o operador para se concentrar no controle de qualidade em vez de operações manuais práticas." Para muitos projetos, a IDE usa o PlantPAx Distributed Control System devido à sua capacidade de lidar com a complexidade do processo.

Saiba mais sobre outros projetos da IDE e da Rockwell Automation.

Topics: Integrated Architecture® Soluções de processo Saneamento Gêmeo digital Emulate3D Sistemas digitais de controle distribuído Controladores programáveis Interface homem-máquina PlantPAx
Inscreva-se

Inscreva-se na Rockwell Automation e receba as últimas notícias, conteúdos de liderança e informações diretamente em sua caixa de entrada.

Inscreva-se
Recomendado para você
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Emp...
  3. Chevron LeftChevron Left Notícias
  4. Chevron LeftChevron Left Estudos de caso
  5. Chevron LeftChevron Left A tecnologia de gêmeo digital melhora a manutenção
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.