Loading
Estudo de caso | alimentos e bebidas
Recent ActivityRecent Activity

Jungheinrich: logística aprimorada com gêmeo digital

Emulate3D™ permite que o solution provider Jungheinrich crie gêmeos digitais de suas linhas de produção de logística e desbloqueie novos valores no mercado chinês

Compartilhar:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
O solution provider de logística Jungheinrich usa um gêmeo digital para impulsionar níveis mais inteligentes de processos logísticos.
Logotipo preto JUNGHEINRICH

A Jungheinrich Forklift (Shanghai) Co., Ltd. faz parte do Jungheinrich Group de Hamburgo, Alemanha. Desde 1953, a marca fornece equipamentos de empilhadeira para clientes no campo industrial. É líder em veículos industriais, tecnologia de armazenagem e intralogística.

Desafio

  • Lacuna entre o planejamento do programa e a implementação do projeto
  • Incapacidade de detectar possíveis gargalos e otimizar o espaço na implementação
Solução

  • Emulate3D™
Resultado

  • Melhore a eficiência e a precisão dos projetos
  • Alcance a transformação inteligente da implementação de projetos e modelos de depuração
  • Melhore o sucesso do projeto
  • Aumente a produtividade enquanto reduz os custos
Desafio

Nesta era de transformação digital, o valor agregado que os dados podem fornecer se tornou um oceano azul para as empresas aproveitarem. A indústria de equipamentos de logística, conhecida por sua eficiência, é impulsionada por dados e continua a se transformar com novos modelos e formas de logística inteligente.

A Jungheinrich Forklift (Shanghai) Co., Ltd., parte do Jungheinrich Group com sede na Alemanha, fornece equipamentos de manuseio de empilhadeira para clientes industriais desde 1953 e é um fornecedor líder de veículos industriais, armazenagem e tecnologias de logística. Em busca de progresso contínuo, a equipe percebeu espaço para melhorias durante a fase de planejamento dos projetos.

"No passado, muitas de nossas soluções planejadas eram, na verdade, 'conversa de papel', embora a análise de dados fosse conduzida de acordo com o plano. Somente quando o projeto realmente era implementado, as vantagens e deficiências do projeto podiam ser detectadas, assim como os possíveis gargalos ou espaço otimizável no projeto", disse Shi Ruohong, gerente técnico da Jungheinrich Forklift Shanghai Co., Ltd.

A empresa recorreu ao Emulate3D™ software de gêmeo digital para superar esses desafios.
 

Solução

Emulate3D - Superando gargalos com simulação virtual

O foco da Emulate3D em animação industrial de alta fidelidade, simulação e controle proporcionou uma solução abrangente. A plataforma permitiu que a Jungheinrich criasse um gêmeo digital de todo o ciclo de vida de um projeto, desde o design até a implementação, formando uma ponte entre cenários virtuais e do mundo real. Essa inovação permitiu que a equipe detectasse possíveis gargalos, otimizasse os planos de projeto e previsse com precisão as sequências do sistema de controle.

A abordagem de design digital da Emulate3D pode melhorar significativamente a eficiência e a precisão do design, ao mesmo tempo em que reduz o tempo de projeto, ajudando os usuários a aumentar a taxa de sucesso do projeto, melhorar a produtividade e reduzir custos.

Os recursos de exibição dinâmica da Emulate3D foram aproveitados não apenas para a implementação do projeto, mas também para criar vídeos impressionantes de demonstração de casos dinâmicos em 3D para eventos como a CIIE, uma importante vitrine para a Jungheinrich na China. A interface amigável do software, combinada com um poderoso mecanismo de simulação, facilitou a modelagem fácil e o desenvolvimento aprofundado, atendendo à necessidade da equipe por simplicidade e expansibilidade.

Shi compartilhou que, com os poderosos recursos de simulação e expressão visual em 3D do software Emulate3D, a equipe conseguiu dar vida ao equipamento completo aplicado em cada ponto do projeto e aos efeitos dinâmicos de vários cenários de aplicação, desde armazenamento até coleta e manuseio.
 

Resultado

Facilidade de uso e expansibilidade

Outro fator importante que a equipe da Jungheinrich apreciou no software de gêmeo digital é que ele é fácil de usar e expansível.

A biblioteca de produtos da Emulate3D inclui os principais produtos de automação comumente usados na indústria, e as características de forma e ação do modelo são altamente compatíveis com o produto real. Para a maioria dos projetos, o principal trabalho de modelagem pode ser concluído arrastando e soltando diretamente na interface. Isso facilita a tarefa, mesmo para os membros da equipe menos experientes, pois eles podem compreender rapidamente os pontos-chave e concluir o trabalho.

Para usuários mais avançados com necessidades complexas e fortes capacidades de desenvolvimento secundário, a Emulate3D fornece uma caixa de ferramentas cheia de funções de expansão, para ajudar os desenvolvedores a alcançar várias funções e efeitos necessários por meio de um desenvolvimento aprofundado. Shi acrescentou que a combinação das características “fácil de usar” e “forte expansão” da Emulate3D capacita a equipe da Jungheinrich a fazer configurações de acordo com as capacidades de diferentes desenvolvedores, melhorando efetivamente a eficiência geral da equipe diante de diferentes tipos de projetos.

Expansão de valor e inovações futuras

A Emulate3D não apenas permite que a equipe da Jungheinrich enfrente os desafios atuais, mas também os ajuda a expandir suas habilidades inovadoras para o futuro.

Shi compartilhou que a Jungheinrich planeja aproveitar ainda mais a Emulate3D na depuração virtual, explorando seus poderosos recursos de visualização. Shi explicou que muitos clientes não estão mais satisfeitos com a exibição 2D tradicional, mas esperam visualizar a operação do sistema de todos os ângulos a partir de uma perspectiva 3D. A equipe da Jungheinrich prevê usar a Emulate3D para construir um SCADA digital altamente simulado que represente com precisão as operações no local.

Além do projeto e implementação, a Jungheinrich pretende estender o valor da Emulate3D para o serviço pós-venda, desenvolvendo uma solução de suporte técnico baseada em VR/AR. Essa iniciativa permitiria suporte remoto em tempo real para o pessoal de operação e manutenção dos clientes finais, mostrando o compromisso da Jungheinrich com a inovação contínua no setor de logística.

A Emulate3D não apenas abordou os desafios atuais, mas também posicionou a Jungheinrich para possibilidades ilimitadas e expansão ilimitada no cenário em evolução da logística inteligente. Espera-se que as ideias inovadoras de aplicação da plataforma moldem o futuro das soluções de logística para a Jungheinrich e seus clientes.

Publicado 10 de abril de 2024

Topics: Acelere a transformação digital Depósito e Processamento de pedidos Gêmeo digital Emulate3D
Inscreva-se na Rockwell Automation

Receba as últimas notícias, liderança de pensamento e informações diretamente na sua caixa de entrada.

Assine agora
Recomendado para você
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Emp...
  3. Chevron LeftChevron Left Notícias
  4. Chevron LeftChevron Left Estudos de caso
  5. Chevron LeftChevron Left Jungheinrich: logística aprimorada com gêmeo digital
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.