Loading
ESTUDO DE CASO
Recent ActivityRecent Activity

Conteúdo e conectividade em nuvem mantidos ativos com automação mais rápida

O hardware de automação suporta 100 % de disponibilidade com desempenho de submilissegundo em aplicações vitais de datacenter

Compartilhar:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Cabos azul claro conectados ao dispositivo
Logotipo da ControlSoft

Com sede em Dundalk, Co. Louth, a ControlSoft Automation Systems Ltd fornece soluções de CLP e SCADA prontas para uso para requisitos de controle de processo e gestão de energia para uma ampla gama de indústrias, incluindo data center, indústria naval, alimentos e bebidas e farmacêutica. Sua equipe de engenheiros altamente experiente possui um vasto conhecimento em vários campos, conferindo-lhe capacidades multidisciplinares ao integrar sistemas de diversas áreas, incluindo hardware de rede e armazenamento de banco de dados com relatórios.

Desafio

Um operador global de datacenter e fornecedor de soluções em nuvem precisava de uma solução de monitoração do fornecimento elétrico muito mais precisa para manter as metas de disponibilidade de 100%.

Solução

  • Controlador de automação programável Allen-Bradley ControlLogix
  • CLP Allen-Bradley Micrologix
  • ArmorBlock I/O e switches Ethernet Stratix
  • Medidores de energia
  • FactoryTalk View SE e Historian
Resultado

  • Maior confiança na disponibilidade
  • Coleta de dados de eventos muito mais rápida para identificar com mais precisão os problemas exatos
  • Altamente expansibilidade
  • Facilmente adaptável com programas armazenados no controlador
  • Plataforma aberta
Desafio

Assim como gás, água e eletricidade, seria difícil imaginar a vida moderna sem a internet e todos os serviços que ela oferece. Em muitos casos, agora simplesmente a consideramos garantida; ela está sempre lá.

Ela tem um efeito tão profundo em nossas atividades diárias que agora é abrangente, influenciando todos os aspectos da vida, desde mensagens de texto simples, armazenamento de fotos e compras on-line até transações comerciais internacionais e simulações de AR em tempo real em ambientes industriais.

Como qualquer utilidade, a internet depende de conexões confiáveis e soluções de armazenamento robustas. Se alguma dessas falhar, a vida diária começa a enfrentar dificuldades e as perguntas começam a surgir. Quem não estremece quando ouve as crianças gritando que o wi-fi caiu?

Um dos benefícios onipresentes que a internet nos deu é o armazenamento em nuvem. Não precisamos mais de terabytes de discos rígidos locais em PCs ou em sistemas de armazenamento de rede no local. Podemos levar nosso trabalho, nossas fotos e nossos esquemas de engenharia para qualquer lugar e compartilhá-los facilmente com qualquer pessoa.

De acordo com Statista, a quantidade total de dados criados, capturados, copiados e consumidos globalmente deve aumentar rapidamente. Em 2020, era 64.2 zettabytes e, até 2025, a criação global de dados deve crescer para mais de 180 zettabytes. Esse crescimento maciço de dados e a proliferação de serviços e provedores de armazenamento em nuvem significam que fazendas de dados e data centers estão surgindo em todo o mundo. 

Ao contrário de gás, água e eletricidade, que são legislados localmente e podem enfrentar multas de reguladores em caso de interrupções de serviço, quando os data centers falham em entregar, eles devem enfrentar a ira de seus clientes e todas as penalidades contratuais resultantes, repercussão negativa na PR e perda de boa vontade. De fato, manchetes destacando interrupções de serviço e apagões de websites estão começando a aparecer cada vez mais na primeira página.

Por esse motivo – como muitas instalações críticas – 100 % de disponibilidade em datacenters não é apenas um principal indicador de desempenho ou meta de desempenho, é uma necessidade de negócios.

Na grande maioria dos casos, vários níveis de redundância são usados para armazenar os dados, mas os datacenters ainda podem ser afetados por flutuações e interrupções de energia, que devem ser detectadas e mitigadas no menor tempo possível.

O problema é que a maioria dos sistemas de gestão de edifícios (BMS) não são construídos para fornecer a reatividade que os datacenters exigem, com períodos de coleta de dados de apenas alguns segundos, entregando milhares de pontos de dados. A questão é: qual sinal foi o primeiro e qual indica o problema? 

Foram essas limitações de desempenho, juntamente com a falta de recursos de suporte de outros fornecedores de automação, que levaram uma empresa líder global de armazenamento e serviços de dados a entrar em contato com a empresa irlandesa ControlSoft Automation, pedindo que ela os "tirasse do buraco".

Solução

Objetivo:

A ControlSoft já havia construído uma reputação como solucionadora de problemas e, na última década, desenvolveu um Sistema de Gestão de Energia Elétrica (EPMS) que pode registrar o uso de mais de 500000 parâmetros elétricos, dando aos seus clientes uma imagem precisa relacionada ao desempenho de seu fornecimento elétrico.

De acordo com Dermot Carragher, Diretor Geral da ControlSoft: “O sistema EPMS que desenvolvemos é efetivamente um sistema de relógio distribuído.  Tudo é sincronizado usando o protocolo de tempo de precisão (PTP); os eventos são precisos em submilissegundos. Um sistema BMS tradicional típico é preciso apenas em alguns segundos, então, em qualquer período de 2 s, ele pode mostrar vários eventos, e você não sabe qual foi o disparador.

“Nosso EPMS, por outro lado, registra o tempo até o milissegundo em todo o sistema distribuído”, continua ele, “então você obtém a sequência exata de eventos do que aconteceu e quando, o que significa que você pode identificar com confiança o problema preciso que pode ter iniciado uma cascata de problemas.”

Resultado

Os recursos aprimorados da solução ControlSoft se devem à sua implantação decontroladores de automação programáveis (controladores) Logix, switches e E/S da Rockwell Automation, que sempre foram projetados para operar no domínio de submilissegundos.

Carragher e sua equipe também exploraram outras capacidades do ambiente de operação baseado em Logix. “A maioria dos dispositivos de campo é pré-programada dentro do controlador ControlLogix. Isso significa que o usuário final simplesmente precisa configurar a instalação selecionando o modelo e o endereço do nó do dispositivo de campo implantado no data hall, e o aplicativo irá configurá-los automaticamente, sem a necessidade de um programador de CLP. Essa capacidade de expandir e implantar instalações rapidamente é um elemento essencial de nossa plataforma e foi central para nosso sucesso com o grande cliente de data center – que precisava de uma solução muito rapidamente. Quando os prazos são menos rigorosos, essa abordagem permite implantações em massa mais fáceis e menos expeditas.”

A abertura do sistema significa que ele pode ser adaptado para quase todas as aplicações. Isso também atende a muitos requisitos dos clientes para não ficarem presos a fornecedores ou marcas únicas de componentes de controle de energia. Também oferece capacidades de acesso remoto, que a ControlSoft pode aproveitar – quando necessário e com as permissões apropriadas do cliente – para realizar programação, manutenção, aprimoramentos e atualizações.

“Neste projeto, os prazos eram incrivelmente curtos”, explica Carragher. “A especificação verbal do cliente poderia ser melhor descrita como ‘na hora’ e ‘muito solta’, mas com a ajuda da equipe de engenharia comercial da Rockwell Automation conseguimos implantar a primeira fase, que passou na validação e funcionou imediatamente.

“Então nos disseram que mais duas instalações seriam necessárias até o final do mês”, continua ele, “mas não se preocupe, pois era tudo igual. Não era... quase tudo era diferente. Os únicos componentes comuns eram os que estávamos trazendo para a planta. Felizmente, graças à expansibilidade do nosso sistema e à adaptabilidade do hardware da Rockwell, o que deveria levar meses levou apenas alguns dias.

Agradecemos o apoio da Rockwell Automation, assim como nosso cliente, que reconhece que ter um fornecedor internacional a bordo é um benefício real.

"Do ponto de vista técnico, também vimos uma evolução mútua, com nosso aplicativo destacando um problema de sincronização de comunicação em redes de nicho, mas bastante importante, que os engenheiros da Rockwell Automation corrigiram com a próxima versão do patch."

Publicado 10 de junho de 2024

Inscreva-se na Rockwell Automation

Receba as últimas notícias, liderança de pensamento e informações diretamente na sua caixa de entrada.

Assine agora
Recomendado para você
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Emp...
  3. Chevron LeftChevron Left Notícias
  4. Chevron LeftChevron Left Estudos de caso
  5. Chevron LeftChevron Left Conteúdo e conectividade em nuvem mantidos ativos com automação mais rápida
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.