Loading
Estudo de caso | Automotivo e pneus
Recent ActivityRecent Activity

A Chery Automobile constrói uma fábrica inteligente

A plataforma de IoT industrial FactoryTalk® InnovationSuite conecta dados de TO e TI e permite visibilidade, transparência e colaboração.

Compartilhar:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
carros digitalizados sendo produzidos em uma fábrica de carros
logotipo da fabricante Chery

A Chery Automobile Co., Ltd. é uma marca de automóveis globalizada localizada na China. Fundada em 1997, a Chery possui centros de P&D em todo o mundo e uma equipe de mais de 5500 funcionários dedicados à inovação. Mais de 11000000 consumidores em todo o mundo possuem um veículo Chery.

Desafio
  • Silos de dados
  • Falta de visibilidade para dados de equipamentos, controle e monitoração, bem como informações de sistema de execução de manufatura e ERP. Sem conectividade entre dados de TO e TI.
Solução
  • FactoryTalk ProductionCentre
Resultado
  • 30% de aumento no ritmo de produção
  • 10% de aumento na capacidade de produção
  • 30% de redução nos custos de mão de obra

Desafio

Mudanças significativas estão chegando à indústria automotiva de 140 anos. A tecnologia de baterias e a infraestrutura de carregamento continuam a evoluir, e os fabricantes de automóveis tradicionais estão sob crescente pressão para entrar no mercado de veículos elétricos. Simultaneamente, os consumidores esperam cada vez mais a capacidade de personalizar um veículo para que ele atenda melhor às suas necessidades. A concorrência na indústria é feroz.

Em resposta a esses desafios, os fabricantes de automóveis estão lançando novos modelos cada vez mais rapidamente, reduzindo o tempo de lançamento no mercado, controlando rigorosamente os custos de fabricação e adicionando a capacidade de personalizar produtos. Essas mudanças exigem uma tecnologia de fabricação de automóveis mais avançada, que está se tornando uma vantagem competitiva por si só.

A Chery Automobile, um fabricante líder de automóveis chineses, deu vida à sua estratégia "Digital Chery" nos últimos anos, construindo duas super fábricas inteligentes e conectadas em Anhui, China. À medida que os produtos da Chery se tornam mais inteligentes, suas operações de fabricação também se tornam.

Solução

Na era da mudança, a tecnologia de fabricação é uma vantagem competitiva

A Chery Automobile sabia que a chave para alcançar a conectividade e a visibilidade operacional era agregar e contextualizar dados de áreas tradicionalmente isoladas do negócio. Do lado da TO, eles precisavam de visibilidade para dados de equipamentos, controle e monitoração. Do lado da TI, eles precisavam de visibilidade para informações de sistema de execução de manufatura e ERP.

A fabricação de automóveis envolve dezenas de milhares de peças. Os processos de montagem e produção são complexos, robôs são usados em muitos locais e frequentemente são necessários equipamentos especiais personalizados para viabilizar a produção automatizada. Coletar e agregar dados de todas essas fontes pode ser um desafio. A Chery queria uma plataforma que tivesse o software de conexão industrial Kepware. A plataforma precisava ter drivers incorporados para tornar a conectividade com dispositivos simples. Também precisava suportar protocolos comuns como OPC UA, MQTT, REST, EFM, ODBC ou SNMP.

Após realizar muita pesquisa, a Chery Automobile escolheu a plataforma de Internet das Coisas FactoryTalk® InnovationSuite da Rockwell Automation.

O FactoryTalk InnovationSuite permite uma superfábrica inteligente e conectada

Hoje, o FactoryTalk InnovationSuite agrega e contextualiza dados de dispositivos, aplicativos e fontes de dados diferentes em toda a super fábrica da Chery. Ele fornece uma fonte única de verdade onde os técnicos de manutenção podem acessar com segurança os dados dos dispositivos de campo da fábrica e os operadores podem acessar os dados da linha de produção.

Para a Chery, também era importante que o FactoryTalk InnovationSuite pudesse se conectar ao Andon – a ferramenta de gestão de exibição visual que a empresa usa para emitir alertas e acionar eventos quando as operações estão fora dos parâmetros esperados.

Também era importante para a Chery que o FactoryTalk InnovationSuite pudesse se conectar ao sistema de gestão de energia da fábrica. Ao estabelecer essa conexão, a Chery agora pode rastrear o consumo de energia de cada equipamento de produção e executar análise desses dados para otimizar as operações futuras.

Para conectar melhor a produção com as operações, a Chery também decidiu implementarFactoryTalk® ProductionCentre®, o que aprimorou as capacidades do sistema de execução de manufatura original da fábrica.

Resultado

Tecnologia e experiência se conectam para produzir resultados

Para este projeto, a Rockwell Automation atuou como empreiteira geral, fornecendo à Chery consultoria, pesquisa de projeto, projeto de sistema, projeto funcional do sistema-alvo e serviços de ciclo de vida completo, como implementação de projeto, desenvolvimento de sistema, comissionamento on-line e aceitação.

Menos de 3 meses após a implementação da arquitetura de plataforma dupla do FactoryTalk InnovationSuite e do FactoryTalk ProductionCentre, o tempo de produção na super fábrica aumentou 30%, com um veículo novo saindo da linha de montagem a cada minuto.

Veículos a combustível e veículos elétricos são produzidos juntos na mesma linha. Isso aumenta a capacidade de produção em 10% e traz agilidade para a personalização do produto.

A produção totalmente automática permite que a Chery permaneça no alvo com suas metas agressivas de zero anomalias de produto, zero inventário de trabalho em andamento, baixo consumo de energia e zero emissões.

Além dos benefícios de produção, a eliminação do papel e o aumento da visibilidade operacional reduziram os custos de mão de obra da Chery em mais de 30%.

Nesta fábrica, a digitalização tornou a personalização em massa uma realidade. O FactoryTalk InnovationSuite desempenhou um papel central, permitindo que a Internet industrial realmente capacite a indústria automotiva a avançar para um desenvolvimento de alta qualidade. A super fábrica inteligente da Chery Automobile, construída com o FactoryTalk InnovationSuite, criou um padrão para a produção inteligente em toda a indústria automotiva.

Publicado 20 de setembro de 2023

Topics: Optimize Production Automotivo e pneus Software
Inscreva-se na Rockwell Automation

Receba as últimas notícias, liderança de pensamento e informações diretamente na sua caixa de entrada.

Assine agora
Recomendado para você
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Emp...
  3. Chevron LeftChevron Left Notícias
  4. Chevron LeftChevron Left Estudos de caso
  5. Chevron LeftChevron Left A Chery Automobile constrói uma fábrica inteligente
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.