Loading
Estudo de caso | Automotivo e pneus
Recent ActivityRecent Activity

O controle centralizado de AGV economiza energia e melhora as operações na Michelin

Reduzir as emissões de CO₂, melhorar a segurança, aumentar a eficiência da produção e reduzir custos não é um sonho – é uma realidade.

Compartilhar:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Contêiner da Michelin na trilha sob luzes noturnas

Dia ou noite, faça chuva ou faça sol, os veículos de transporte na fábrica da Michelin em Cuneo vão e vêm sem parar. Esses seis veículos guiados autonomamente (AGVs), cada um do tamanho de um caminhão e equipado com motores elétricos, viajam sem parar, 24/7, percorrendo os 1500 m que separam a área de produção do depósito de armazenamento. Eles seguem as instruções de carregamento e descarregamento emitidas diretamente pelo sistema de supervisão Nível 2 da Rockwell Automation.

Parecendo uma reprodução gigante de carros de controle remoto infantis, eles fascinam qualquer pessoa que passe pela passarela que dá vista para a fábrica. Mas não se trata de um jogo gigante; é um projeto inovador atualmente sem igual em qualquer lugar do mundo – e foi criado para a Michelin pela Giordano&C. em colaboração com a Rockwell Automation. É um exemplo de excelência na aplicação das tecnologias mais avançadas, em apoio à transformação digital e à Indústria 4.0. Sua implementação permitiu que a Michelin obtivesse benefícios importantes em termos de sustentabilidade, segurança, eficiência e – por último, mas não menos importante – custos operacionais. O projeto é altamente personalizável e, portanto, adaptável a qualquer empresa que precise manusear grandes cargas ao ar livre. Esse projeto gerou muito interesse em sua duplicação em outros locais de produção da Michelin, e sua implementação em importantes empresas industriais italianas que operam nos setores de alimentos e bebidas e farmacêutico já está sendo avaliada.

Como costuma acontecer nesses casos, tudo começou a partir de uma necessidade específica expressa pelo cliente. A Michelin, uma empresa que sempre se caracterizou por um forte compromisso com a inovação e um excelente modelo de fábrica, queria otimizar o sistema de transporte e o carregamento e descarregamento de produtos acabados em sua fábrica de Cuneo. Isso exigia a introdução de um novo sistema de manuseio de cargas que substituísse os caminhões usados para transferir pneus do final da área de produção para o centro de logística, bem como a empilhadeira operada por motorista que entrava e saía fisicamente da carroceria do caminhão para realizar operações de carregamento e descarregamento.

Incapaz de usar sistemas de manuseio tradicionais devido à configuração da fábrica, a Michelin pediu a vários fornecedores que propusessem soluções alternativas. A exigência de operar ao ar livre e cobrir uma distância de 1500 m adicionou complexidade mesmo para os fornecedores mais experientes. Era essencial pensar fora da caixa e usar a mesma abordagem adotada em fábricas em áreas industriais já existentes, onde você começa com o que estiver disponível e aproveita ao máximo tudo o que estiver à sua disposição. Foi exatamente assim que a Giordano&C., uma empresa italiana estabelecida em 1924 e hoje um integrador de sistemas globalmente conhecido, enfrentou o desafio, sem se intimidar com o trabalho de construção necessário para criar uma infraestrutura de trânsito para os transportes e envolvendo a Esatroll para o fornecimento de veículos com características específicas. A Giordano&C. então recorreu à Rockwell Automation, uma empresa com a qual trabalha há muito tempo, apoiada pelo fato de ser um Parceiro Ouro OEM da Rockwell Automation. Para controlar os transportes, era crucial integrar o sistema AGV com o sistema de comunicação Nível 2 que a Rockwell Automation usa como padrão nas fábricas da Michelin.

À primeira vista, pode vir à mente uma simples terceirização da logística de depósito gerenciada com AGVs. Na realidade, há algumas peculiaridades que não são geralmente encontradas em outros projetos semelhantes. Em primeiro lugar, a grande distância entre as áreas de produção e logística exigiu um trabalho de construção significativo. Ao contrário de um AGV projetado para uso interno, esses transportes têm características mecânicas que os tornam semelhantes a um caminhão rodando na estrada e, portanto, são equipados com eixos, rodas, rack, etc. Outro elemento de diferenciação é representado pelo software, pois esses veículos incluem um sistema de navegação que lhes permite operar sob quaisquer condições climáticas. Além disso, o sistema de controle de navegação é conectado via comunicação Rockwell Automation Nível 2, o que significa que os transportes funcionam de acordo com as ordens que recebem diretamente do sistema central. Todos os painéis de controle das docas de carga e descarga, bem como todas as interfaces entre o sistema Nível 2 da fábrica e a frota, são gerenciados pelas tecnologias da Rockwell Automation, e isso permite a conexão entre as áreas de produção e transporte da fábrica. Uma vez que a produção esteja concluída, o Nível 2 comunica que há material a ser carregado na doca no final da área de produção e a ser descarregado em outra doca específica do polo logístico, seguindo as regras especificadas pelo cliente e integradas pela Giordano&C. no sistema de navegação. Uma vez que a operação esteja concluída, as informações são enviadas ao sistema Nível 2 para que a Michelin sempre saiba o número de paletes em estoque.  

Ao usar tecnologias digitais avançadas, a Michelin conseguiu reduzir as emissões anuais de CO₂ em 50 t e, especificamente, a escolha de usar transportes com motores elétricos cujas baterias são recarregadas durante as fases de carregamento e descarregamento tornou possível atingir a meta de zero emissões.  Outro recurso de interesse é o aumento global da segurança no local de trabalho, também do ponto de vista das comunicações. A tecnologia de conversor de protocolos sem fio fornecida pela ProSoft Technology, um Parceiro de Tecnologia Prata da Rockwell Automation, permite a transferência fácil e segura de informações entre a frota e o Sistema Nível 2, por meio do protocolo CIP Safety. Igualmente interessante é a velocidade com que as informações de produção e logística podem ser trocadas graças ao processamento em tempo real e à comunicação com o sistema Nível 2 da Rockwell Automation, que permite à Michelin ter uma visão global da produção e dos materiais em estoque a todo momento.

Publicado 12 de julho de 2022

Topics: Accelerate Digital Transformation Drive Sustainability Transformação digital Sustentabilidade Energia Automotivo e pneus Fõòõòd & Béévééråâgéé
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
  4. Chevron LeftChevron Left Estudos de caso
  5. Chevron LeftChevron Left O controle centralizado de AGV economiza energia e melhora as operações na Michelin
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.