Loading
Estudo de caso | alimentos e bebidas
Recent ActivityRecent Activity

Craft Brewing Solution Enables Expansion

A Burnley Brewing aproveita o software FactoryTalk Craft Brew da Rockwell Automation para impulsionar a expansão.

Compartilhar:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Bar Burnley Brewing

Desafio

  • Com a capacidade se aproximando do limite em Dandenong, a Burnley Brewing buscava expandir para atender à crescente demanda. A nova cervejaria precisava ser flexível e ter opções para expandir ainda mais as operações no futuro.
  • Cálculos técnicos, como diferenciais de pressão durante o processo de mosturação, apresentaram desafios durante as fases de configuração e instalação, mas foram superados por meio da colaboração de especialistas.

Soluções

  • FactoryTalk® Craft Brew

Resultados

  • Automação fácil de usar – O FactoryTalk Craft Brew é simples de usar e vem em um formato padronizado, reduzindo a necessidade de treinamento especializado do operador.
  • Solução expansível – O FactoryTalk Craft Brew é um software de automação industrial modular, que pode ser expandido conforme o crescimento do negócio.
  • Backup excepcional – A Rockwell Automation pode aproveitar sua experiência global e suas extensas equipes de suporte locais para fornecer suporte contínuo, recursos e disponibilidade, garantindo que a Burnley Brewing seja totalmente apoiada durante todo o seu ciclo de vida.

A Bon Industry instalou um conjunto integrado de software da Rockwell Automation para uma fabricação de cerveja flexível e fácil de usar

Uma cervejaria artesanal em expansão em Victoria, Austrália, recorreu à automação enquanto busca expandir as operações e estender os acordos de produção de cerveja contratada com pequenos cervejeiros.

A Burnley Brewing estava quase atingindo a capacidade máxima em sua cervejaria em Dandenong e ainda experimentando um forte crescimento, então o mestre cervejeiro, Michael Stanzel, decidiu expandir.

"Queríamos levar as coisas para o próximo nível, desenvolvendo nossa própria marca e expandindo nossas relações de produção de cerveja por contrato", disse Stanzel.

Conectando o funk de Melbourne com o know-how tradicional da cervejaria alemã, a Burnley Brewing é uma cervejaria de Melbourne próspera e de propriedade independente.

"Abordamos engenheiros elétricos experientes, a Bon Industry, e explicamos que estávamos procurando aproveitar a automação para expandir nossas operações e lidar com os contínuos picos de demanda. Desde o primeiro dia, pude perceber que eles eram apaixonados pelo projeto – e o serviço foi incomparável", disse Stanzel.

A Bon Industry recomendou o FactoryTalk Craft Brew da Rockwell Automation®, que é um software de automação industrial desenvolvido especificamente para a indústria cervejeira. O software começa na borda onde a fabricação acontece e se expande do local para a nuvem para maximizar a eficiência operacional.

A nova cervejaria de Dandenong foi inaugurada oficialmente com um evento de lançamento em dezembro de 2022, onde a Rockwell Automation, a Bon Industry e a Burnley Brewing convidaram colegas do setor para ver a automação em primeira mão e provar os resultados.

 

Misturando flexibilidade com expansibilidade para criar a receita perfeita

A Bon Industry queria dar à nova instalação da Burnley Brewing em Dandenong uma borda de produção inteligente, mais opções e maior capacidade de expandir as operações no futuro.

O diretor elétrico da Bon Industry, Gabriel Bonacci, disse que o FactoryTalk Craft Brew da Rockwell Automation era a plataforma ideal para a Burnley.

"O software FactoryTalk Craft Brew da Rockwell Automation se conecta facilmente a equipamentos de automação de todos os tipos para visualizar perfeitamente o desempenho da automação e destacar áreas críticas para melhoria", disse Bonacci. Com vários controladores lógicos programáveis (CLPs), inversores e computadores industriais da Rockwell Automation formando parte da nova cervejaria, o FactoryTalk conecta todos eles para criar um ecossistema integrado.

Stanzel acrescentou: "Certamente houve alguns desafios ao longo do caminho – como obter diferenciais de pressão corretos durante o processo de mosturação – mas, por meio da colaboração entre a Rockwell Automation, a Bonacci Electrical e nós mesmos, encontramos as soluções certas e as testamos para garantir que estavam funcionando perfeitamente antes do comissionamento."

O FactoryTalk Craft Brew foi projetado como um ecossistema de software modular, onde novos módulos podem ser adicionados conforme necessário, permitindo flexibilidade e a opção de atualizar as operações à medida que o negócio se expande. A modularidade também significa que a solução pode ser implantada rapidamente, com uma abordagem padronizada que reduz a necessidade de treinamento do operador.

O software é testado de acordo com os principais padrões europeus e americanos, e os usuários podem aproveitar a experiência global da Rockwell Automation para suporte e personalização. Além disso, a Rockwell Automation pode acessar remotamente o hardware e o software, e fornecer atualizações, monitoração e reparos rápidos.

O gerente de canal da Rockwell Automation, Matthew Treeby, ficou encantado em ajudar uma cervejaria independente local de propriedade australiana. "A Rockwell Automation, juntamente com nosso distribuidor NHP, tem o suporte, os recursos e a disponibilidade para fornecer backup para empresas de qualquer tamanho. Ao trabalhar em projetos como a nova cervejaria da Burnley, podemos ser dinâmicos e eficientes, tudo isso mantendo altos níveis de conformidade com as normas e rastreabilidade."

Main Image

Burnley Brewing head Brewer Michael Stanzel says everything has surpassed expectations, from service, to product quality, to solution deliverables.

Automação que é quase “fácil demais”

Durante a fase de conceito, a Bonacci Electrical forneceu à Burnley Brewing um simulador para mostrar como as novas soluções automatizadas poderiam funcionar para a nova cervejaria.

"Assim que experimentei o simulador, percebi como tudo era fácil de usar. A programação era ultra-flexível, e esse é um dos principais motivos pelos quais escolhemos a Bonacci e a Rockwell Automation para este projeto. Desde então, tudo superou as expectativas, desde o serviço, a qualidade do produto até as entregas da solução", disse Stanzel.

"Algo que eu não esperava era adicionar automação aos processos de moagem e mistura. A automação torna o processo quase fácil demais – agora preciso encontrar mais coisas para meus cervejeiros fazerem", acrescentou ele.

Main Image

Burnley Brewing head Brewer Michael Stanzel shows how intuitive and easy the Rockwell Automation FactoryTalk Craft Brew software is to operate.

De nerds da cerveja a cervejeiros comerciais

Bonacci aponta que o mercado de cerveja artesanal na Austrália é enorme, graças a uma nação de nerds da cerveja.

"Os cervejeiros geralmente começam com equipamentos básicos para fazer cerveja. Normalmente, são investimentos baratos que podem ser atraentes, mas com o crescimento em escala, tornam-se redundantes. Com algo como o FactoryTalk Craft Brew, você só precisa investir uma vez. Este software faz tudo, desde controles de adega até automação total do processo de silos de grãos e linhas de embalagem. O hardware é expansível e tudo se sincroniza para que você nunca desperdice um investimento", explicou Bonacci.

"Também é importante para esses cervejeiros artesanais a rastreabilidade – poder mostrar aos clientes de onde vieram os lúpulos, onde a cerveja foi fabricada e todos os detalhes mais refinados. Com o software da Rockwell Automation instalado, a automação armazena todos os dados, e os cervejeiros podem usá-los ao mostrar sua história", disse ele.

A utilização de dados é um dos principais benefícios de uma solução de automação compatível com tecnologia da informação (TI), como o FactoryTalk Craft Brew. Os dados podem fornecer uma visão de cima para baixo das operações ou aprofundar-se em itens específicos, como a rastreabilidade de ingredientes.

"E, além disso, você também pode registrar receitas na automação. Mesmo aqueles que acordam às 4 da manhã com a melhor ideia para uma nova cerveja, podem inserir a nova receita e ela é salva imediatamente, com todas as informações prontas para serem usadas no futuro", acrescentou Bonacci.

 


Planos de expansão futuros

Stanzel acredita que a Burnley Brewing está agora na posição perfeita para expandir as operações e continuar a fornecer cervejas artesanais únicas e de alta qualidade.

"Com as soluções de automação implementadas, agora podemos expandir nossa marca e assumir mais acordos de produção de cerveja contratada para continuar apoiando cervejarias locais e independentes. A Bonacci Electrical e a Rockwell Automation fizeram um trabalho verdadeiramente excepcional com a nova cervejaria, então só nos resta brindar."

Publicado 13 de março de 2023

Topics: Optimize Production Alimentos e bebidas Plex
Assinar

Inscreva-se na Rockwell Automation e receba as últimas notícias, liderança de ideias e informações diretamente em sua caixa de entrada.

Assinar
Recomendado para você
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Emp...
  3. Chevron LeftChevron Left Notícias
  4. Chevron LeftChevron Left Estudos de caso
  5. Chevron LeftChevron Left A solução de cervejaria artesanal permite a expansão
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.