Loading
ESTUDO DE CASO | METAIS
Recent ActivityRecent Activity

Jay Industries alcança grandes economias de custo e aumenta a Eficiência Geral do Equipamento

Frustrada com os dados de seu sistema anterior, a Jay Industries migrou para o sistema de ERP Plex e sistema de execução de manufatura A&O; para obter visibilidade em tempo real e controle operacional.

Compartilhar:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
jay industries fabricação de metal solda robótica
logotipo da jay industries

A Jay Industries é uma empresa de fabricação de metal que produz peças automotivo e agrícolas, operando principalmente em Mansfield, Ohio.

Paul Boggs
Paul Boggs
Presidente e CEO, Jay Industries
Desafio
  • Dados de produção não confiáveis e falha no suporte às operações de produção com o sistema de ERP existente
  • Controle de inventário precário devido a dados imprecisos
  • A falta de visibilidade em tempo real criou dificuldades para tomar decisões de negócios confiáveis
Solução
  • Sistema de ERP Plex
  • Sistema de execução de manufatura (MES) Plex
  • Automação e orquestração do sistema de execução de manufatura (MES A&O) Plex
Resultado
  • Economias de custo anuais de USD 152.000,00 realizadas
  • Variação de inventário minimizada em 86%
  • Eficiência Geral do Equipamento (OEE) aumentada em 6%
  • Capacidade de máquina aumentada em 8%

Desafio

A necessidade de maior controle

Com dados imprecisos e não confiáveis frustrando a empresa desde o front office até o chão de fábrica, Jay Industries sabia que era hora de migrar para um sistema de ERP que apoiasse melhor as operações e o crescimento do fabricante de metal. O controle de inventário representava o maior desafio e servia como principal motivador para um sistema aprimorado. A empresa registrava quantidades de contêineres, mas não serializava o inventário. Isso tornava quase impossível o rastreamento preciso do inventário e causava confusão em toda a produção.

"Números imprecisos eram relatados ao supervisor de produção. Dizia que teríamos quantidades disponíveis, mas, na realidade, não tínhamos essas quantidades disponíveis", explica Ernie Smith, Diretor de Operações Comerciais da Jay Industries.

"Nossas informações estavam por toda parte. Algumas pessoas pararam de usá-las regularmente. Agora você não pode tomar decisões com base, sabe, em onde está sua produção, onde está sua Eficiência Geral do Equipamento. Simplesmente não tínhamos o que precisávamos para administrar nosso negócio", compartilha Paul Boggs, Presidente e CEO da Jay Industries.

Solução

Visibilidade da produção em tempo real alcançada

Com o inventário em mente e o desejo de aumentar a visibilidade em todo o processo de produção, a Jay Industries recorreu ao sistema de ERP Plex. A solução de produção inteligente ofereceu à empresa exatamente o que ela precisava: dados de produção em tempo real, controle de inventário mais rigoroso e previsão da demanda do cliente. A solução Plex também começou a construir uma cultura de confiança dentro da instalação, à medida que os funcionários começaram a se sentir seguros de que podiam confiar nos números na tela.

Após a implementação inicial do sistema de ERP Plex, a Jay Industries também implantou o sistema de execução de manufatura Plex A&O. A empresa desejava as percepções detalhadas do chão de fábrica que o sistema de execução de manufatura Plex A&O fornecia, permitindo que métricas-chave como a Eficiência Geral do Equipamento (OEE) fossem medidas e aprimoradas. A tecnologia também permitiria que a Jay Industries automatizasse certos processos e tivesse status precisos do centro de trabalho.

Resultado

Operações aprimoradas em toda a fábrica

O impacto dos dados em tempo real do Plex foi sentido imediatamente em toda a produção da Jay Industries. À medida que a empresa se adaptava ao uso do novo sistema de ERP, continuava a elaborar relatórios e a aproveitar os insights para entender melhor as áreas de operação que poderiam ser aprimoradas. Antes do Plex, havia uma perda de 15% no inventário no final do ano. Desde a implementação, não houve mais do que uma variação de 2% no inventário físico e no que é refletido digitalmente.

O impacto do Plex se estendeu além do inventário. À medida que a visibilidade do chão de fábrica aumentou, o controle do chão de fábrica também aumentou. O status do centro de trabalho é muito mais preciso. Agora, os supervisores sabem quais máquinas estão ativas, quais estão paradas e quais problemas específicos precisam ser resolvidos. Com os novos dados sobre o tempo de parada não programada, a Jay Industries aumentou a disponibilidade das máquinas em 8%.

“Ter a visibilidade de suas vendas, ter a visibilidade de seu processo de produção, suas eficiências de produção e o que você tem em mãos é crucial para qualquer empresa que vai operar no ambiente atual”, explica Boggs. “Os dados em si e a capacidade do Plex de relatá-los realmente mudaram a forma como administramos nossos negócios do ponto de vista estratégico.”

Tomada de decisões orientada por dados com o Plex sistema de execução de manufatura A&O

A implantação do Plex sistema de execução de manufatura A&O deu à Jay Industries e aos seus operadores de máquinas uma maior consciência da eficiência. Os operadores podem acompanhar visualmente o desempenho e ajustar em tempo real, em vez de retroativamente. O painel de desempenho apresentado pelo Plex sistema de execução de manufatura A&O incentiva os operadores a alcançar determinados marcos e resultou em aumento da produtividade e da produção.

"A maior melhoria com o A&O do [Plex sistema de execução de manufatura] é provavelmente a conscientização. Quando você pode medir o [desempenho] e pode dar a eles esse feedback direto, feedback instantâneo, isso muda a dinâmica de como um operador aborda o centro de trabalho."

Paul Boggs - Presidente e CEO, Jay Industries

A Jay Industries agora é capaz de medir a Eficiência Geral do Equipamento com precisão devido às atualizações automáticas de status que o Plex MES A&O fornece. No geral, a empresa testemunhou um aumento de 6 % na Eficiência Geral do Equipamento. Esse aumento na Eficiência Geral do Equipamento se traduz em uma impressionante economia de custos anual de USD 152.000,00, em parte devido ao fato de as máquinas não funcionarem mais além do horário. Com o Plex MES A&O, a Jay Industries aproveitou com sucesso os dados de produção e melhorou várias partes do processo de produção.

Publicado 17 de junho de 2025

Topics: Acelere a transformação digital Metais Plex ERP Plex MES
Inscreva-se na Rockwell Automation

Receba as últimas notícias, liderança de pensamento e informações diretamente na sua caixa de entrada.

Assine agora

Você também pode se interessar por
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
  4. Chevron LeftChevron Left Estudos de caso
  5. Chevron LeftChevron Left Jay Industries alcança grandes economias de custo e aumenta a Eficiência Geral do Equipamento
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.