Loading
ESTUDO DE CASO
Recent ActivityRecent Activity

Bayrak Technik desbloqueia melhorias operacionais em todo o grupo usando soluções Plex Software

A implantação mais ampla e profunda dos módulos ERP, sistema de execução de manufatura e sistema de gestão de qualidade cria uma fonte única de verdade que ajuda a otimizar as operações de produção, ao mesmo tempo em que forma um elo importante na cadeia digital automotiva global.

Compartilhar:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Engenheiro usando equipamento de proteção individual e tablet para monitorar o processo de solda de robô na linha de produção
Bayrak Logo

A Bayrak Technik GmbH é especializada no desenvolvimento e fabricação de componentes termoplásticos, elastoméricos e metálicos para aplicações de interior, exterior e rack na indústria automotiva global, e para tecnologia de vedação nas indústrias sanitária (médica) e de construção.

Desafio

Fabricante alemão de componente de termoplástico, elastômero e metal identifica a necessidade de uma abordagem unificada para controle de qualidade, planejamento e inventário

Solução

Foi instalada uma solução da Rockwell Automation, que incluiu:

  • Plex Software – módulos ERP, sistema de gestão de qualidade e sistema de execução de manufatura
  • Suporte de especialista da EMEA em Praga
Resultado
  • Controle de inventário mais rigoroso
  • Planejamento de produção mais preciso
  • Melhor integração de ativos
  • Análise e implantação aprimoradas de dados operacionais
  • Qualidade e sustentabilidade aprimoradas por meio da monitoração de máquinas
  • Funcionários mais capacitados com insights acionáveis em tempo real
  • Informações mais precisas para a cadeia digital

A Bayrak Technik GmbH é especializada no desenvolvimento e fabricação de componentes termoplásticos, elastômeros e metálicos para aplicações de interior, exterior e de rack na indústria automotiva global, e para tecnologia de vedação nas indústrias sanitária (médica) e de construção.

Com quatro plantas de fabricação na Alemanha, ela buscava uma plataforma de software empresarial integrada, com múltiplos módulos, que reunisse, fizesse a análise e compartilhasse dados operacionais para um controle de inventário e planejamento de recursos empresariais (ERP) mais precisos.

A implantação da Plex Smart Manufacturing Platform da Rockwell Automation não apenas cria uma base estável para sua própria transformação digital contínua, mas também estabelece um ponto de ancoragem forte para a integração de seus dados nas operações a jusante de seus clientes, à medida que a adoção de cadeias digitais de ponta a ponta ganha impulso nos mercados globais.

Desafio

A adoção da suíte de Plex Software pela Bayrak foi impulsionada por requisitos internos e demandas externas orientadas pelo mercado.

De acordo com Johan van der Werf, chief information officer da Bayrak Technik GmbH: “Não precisávamos apenas obter um controle mais amplo e melhor sobre nossos processos de produção, mas também queríamos reforçar nosso controle de inventário, pois as discrepâncias de estoque poderiam impactar o scheduling e a capacidade. Também identificamos a necessidade de reunir várias fontes de dados para criar uma janela única e unificada em nossas operações de produção.”

Somando-se a essas pressões operacionais diárias, havia uma solicitação de um de seus principais clientes – um OEM automotivo multinacional – para acessar os dados da máquina da Bayrak Technik para completar uma cadeia digital. “Esse cliente foi o primeiro com esse tipo de solicitação”, explica van der Werf, “mas sabíamos que não seria o último, então, para responder a ambos os conjuntos de desafios, sabíamos que precisávamos de uma plataforma de produção inteligente forte, escalável e amplamente implantável.”

Solução

Van der Werf diz: “Eu tinha experiência com o módulo ERP Plex, onde supervisionava sua implantação em um dos primeiros aplicativos baseados na EMEA em instalações agora pertencentes à Bayrak Technik, em 2015.  Após algumas modificações de localização que adaptaram o software para os modelos financeiros e fiscais da EMEA, o software foi implementado com sucesso em uma fábrica na Alemanha, seguida por fábricas na Tchéquia e na Polônia.”

A suíte Plex comprovou suas capacidades. “Funcionou bem, e todos rapidamente aprenderam a usá-lo”, explica.  “E quando o Plex foi adquirido pela Rockwell, isso nos deu ainda mais confiança para dar os próximos passos na Bayrak, o que resultaria na implantação dos módulos do sistema de execução de manufatura (MES) e do sistema de gestão de qualidade (QMS) em todas as quatro fábricas de produção alemãs.”

Além de adotar mais elementos da suíte Plex, a implantação geográfica mais ampla em outros locais dentro do grupo Bayrak significa que a empresa agora é capaz de enfrentar uma variedade mais ampla de desafios operacionais a partir de um único ambiente de software.

Resultado

Acabaram-se os dias das soluções de software isoladas e “caixa-preta”, com pouca ou nenhuma integração. O conjunto de Plex Software reúne todos os dados para criar uma fonte única de verdade para todas as partes interessadas.

Os benefícios imediatos incluem um controle de inventário mais rigoroso, um planejamento de produção mais preciso, melhor integração de ativos e análise e implantação de dados operacionais aprimoradas.

“Também é um passo importante em nossa transformação digital”, explica van der Werf. “Acredito que a adoção de soluções digitais deve ser uma meta para toda empresa. Certamente estamos sendo desafiados por nossos clientes a nos transformar. Isso inclui nosso cliente OEM automotivo que deseja dados de nossas máquinas para que possa prever e planejar sua própria produção como parte de uma cadeia digital mais longa.”

Há outros benefícios que essa solução integrada oferece também. “Metas de qualidade, manutenção e sustentabilidade estão sendo atendidas com dados operacionais de máquina mais precisos”, acrescenta van der Werf. “E ao eliminar o registro manual em papel, não apenas somos mais eficientes, mas nossos insights são mais oportunos e precisos, e podemos refletir isso muito mais facilmente e de forma mais eficaz – até o nível do número de série do produto – nos dados que enviamos aos nossos clientes.

“O Plex nos dá tudo o que precisamos em um único ambiente”, conclui van der Werf. “A dinâmica do relacionamento também mudou, com o estabelecimento da equipe de suporte Plex em Praga, o que significa que o suporte que recebemos agora é ainda mais rápido.”

Publicado 23 de abril de 2025

Topics: Soluções de sistema de execução de manufatura Automotivo e pneus Chéêmïícãâl
Inscreva-se na Rockwell Automation

Receba as últimas notícias, liderança de pensamento e informações diretamente na sua caixa de entrada.

Assine agora

Você também pode se interessar por
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
  4. Chevron LeftChevron Left Estudos de caso
  5. Chevron LeftChevron Left Bayrak Technik desbloqueia melhorias operacionais em todo o grupo
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.