Loading
Estudo de caso | Ciências da Vida
Recent ActivityRecent Activity

Atendendo à demanda por produção de dispositivos médicos

O sistema de montagem de dispositivos Automation NTH baseado no MagneMover LITE da Rockwell Automation dobra a velocidade da máquina e reduz o preço por peça em 40 %.

Compartilhar:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
ciências da vida linha de montagem automação acelerada nth
logotipo da Automation NTH

A Automation NTH se concentra em consultoria, projeto turnkey personalizado e otimização de sistema para uma ampla gama de setores. Com sede em Nashville, Tennessee, a empresa tem experiência específica nos setores de ciências da vida, automotivo e eletrônico.

Desafio

  • Aumente a capacidade do sistema de montagem de dispositivos e reduza o custo por peça.
Solução

  • Sistema transportador inteligente MagneMover LITE da Rockwell Automation.
Resultado

  • Duplica a capacidade de produção e a velocidade.
  • Reduz o preço por peça em 40%.
  • Reduz a área ocupada em aproximadamente 38%.
Desafio

Tecnologia transformadora

Para muitos pacientes, dispositivos médicos inovadores transformaram seu regime de cuidados. Esses dispositivos usam sensores avançados para monitorar métricas vitais de saúde.

Os dados são transmitidos ao paciente por meio de um telefone celular ou outro dispositivo – ou podem ser vinculados diretamente a outros equipamentos médicos.

"A montagem do dispositivo de monitoração é um processo exigente", disse Jeff Buck, vice-presidente de engenharia, Automation NTH. "E é aqui que nossa empresa se destaca – em aplicações discretas de alta precisão."

Com sede em Nashville, Tennessee,Automation NTHfoca em consultoria, construção de máquinas sob medida e otimização de sistemas. Embora a empresa atenda a muitos setores, desenvolveu experiência específica nos setores de ciências da vida, automotivo e eletrônico. A Automation NTH é membro do programaPartnerNetwork™ da Rockwell Automation.

 

Acelerando a produção

A Automation NTH foi procurada por um fabricante de dispositivos médicos que estava fazendo a transição da montagem manual para a produção automatizada. Como qualquer dispositivo médico, está sujeito à validação de projeto da FDA, que inclui a verificação dos controles de fabricação ao longo de todo o processo.

Primeiro, a Automation NTH determinou os requisitos para cada uma das aproximadamente 30 etapas precisas do processo.

"O processo inclui etapas complexas, como dobrar fios finos, soldar, dispensar epóxi e curar", explicou JoeCocchini, engenheiro de controles do pessoal, Automation NTH. "E isso é apenas para uma parte do dispositivo."

O sistema de montagem opera em uma plataforma da Rockwell Automation, baseada emcontroladores Allen-Bradley®. Para transportar o dispositivo até cada estação de montagem, a Automation NTH escolheu um sistema de transporte acionado por correia.

A Automation NTH comissionou o sistema de montagem modular validado – e o colocou em produção. 

"À medida que nosso cliente continuava a acelerar, eles nos pediram para determinar uma forma de aumentar a capacidade e diminuir os custos", disse Buck. "Especificamente, eles queriam manter o processo validado – enquanto reduziam o custo geral do produto acabado."

Solução

Uma maneira mais custo otimizado

A Automation NTH determinou que os custos de produção do processo de montagem eram impulsionados pela grande dimensão do sistema.

"O sistema de montagem está localizado em uma sala limpa, um ambiente caro", explicou Buck. "E aumentar a produção aumentando a dimensão da fabricação impactaria negativamente o preço do produto."

Para desenvolver uma abordagem mais custo otimizado, a Automation NTH recorreu ao MagneMover® LITE™, um sistema transportador inteligente da Rockwell Automation.

Em vez de operar em velocidade e passo fixos como os sistemas de transporte convencionais, o MagneMover LITE permite o controle independente de transportadoras impulsionadas magneticamente em uma trilha com uma dimensão mais simples e compacta. O sistema é projetado para operar cargas leves com eficiência – e, como um sistema de acionamento sem contato, ele apresenta bom desempenho em um ambiente de sala limpa.

Trabalhando com o suporte técnico da Rockwell Automation, a Automation NTH utilizou um software de simulação para ajudar a orientar o projeto de sistema.

 

Como funciona

Um mecanismo de software proprietário da Automation NTH serve como interface entre as transportadoras MagneMover LITE e o controlador.

"Por padrão, o mecanismo de software é configurado para lidar com até 100 transportadoras – e 100 estações", disse Cocchini. "É como um modelo e pode ser usado sempre que desenvolvemos um sistema."

De forma semelhante a um robô, o sistema MagneMover LITE pode ser treinado usando um modo manual para jog da transportadora até a posição precisa.

"Você apenas percorre a linha e ensina", disse Cocchini.

O recurso de gerente de estação permite que os usuários adicionem, removam ou alterem estações sem programação adicional. Ele também considera o comportamento definido pelo usuário e as condições atuais da máquina para determinar o melhor destino de estação para a próxima transportadora.

"Tudo é dinâmico", explicou Cocchini. "O sistema MagneMover LITE avalia a situação em tempo real – e então escolhe automaticamente a ação que tem o menor impacto na Eficiência Geral do Equipamento (OEE)."

Enquanto o dispositivo médico é 100% montado por máquinas, o fabricante queria a flexibilidade de usar um processo robótico ou manual para selecionar e carregar itens nas estações, dependendo dos requisitos de negócios da instalação.  

"Projetamos uma abordagem híbrida – e foi aí que o MagneMover realmente se destacou", disse Cocchini.

Como as acelerações, desacelerações, velocidades e posições são programáveis, o mesmo equipamento pode ser modificado para suportar o processo de "pick and load" manual ou robótico.

Resultado

Produção mais eficiente. Preço mais baixo.

Até o momento, a Automation NTH instalou seis linhas de montagem de dispositivos baseadas no MagneMover LITE nos  Estados Unidos e na Ásia.

“No final, conseguimos reconfigurar a solução usando o MagneMover LITE e reutilizar as ferramentas – e manter o processo comprovado e validado”, disse Buck.

Também diminuímos a dimensão do aplicativo em cerca de 38 % – resultando em uma redução de custo de 40 %.

A solução inicial acionada por correia poderia ser configurada com duas unidades. Com o MagneMover LITE, a Automation NTH pode projetar uma configuração com quatro unidades no mesmo espaço – essencialmente dobrando a capacidade e a velocidade da aplicação.

“Nosso principal objetivo era acelerar a produção e possibilitar um preço mais baixo por peça – para que o produto pudesse estar mais prontamente disponível para pacientes em todo o mundo”, disse Buck. “Alcançamos esse objetivo.”

Saiba mais sobre nosso PartnerNetwork Program.

Publicado 11 de setembro de 2023

Topics: Integrated Architecture Ciências da vida MagneMover LITE Tecnologia de carrinho independente
Inscreva-se na Rockwell Automation

Receba as últimas notícias, liderança de pensamento e informações diretamente na sua caixa de entrada.

Assine agora
Recomendado para você
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Emp...
  3. Chevron LeftChevron Left Notícias
  4. Chevron LeftChevron Left Estudos de caso
  5. Chevron LeftChevron Left Atendendo à demanda por produção de dispositivos médicos
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.