Loading
Estudo de caso | Automotivo e pneus
Recent ActivityRecent Activity

A Superior Trim impulsiona a inovação de processos com o Plex

Fornecedor do mercado de caminhões transforma operações e melhora as finanças ao automatizar equipamentos e processos com a Plex Smart Manufacturing Platform.

Compartilhar:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
corte a laser para fabricação de peças automotivas de acabamento superior rótulo de ganhos
logotipo do acabamento superior

A Superior Trim é um fornecedor de destaque de produtos de acabamento interno de alta qualidade para a indústria de caminhões pesados e veículos recreativos.

Tyler Johnson
Tyler Johnson
Presidente, Superior Trim
Tammy Cooper
Tammy Cooper
Gerente de Sistemas de TI, Superior Trim
Desafio
  • Melhore processos complexos e de baixo volume
  • Alcance o retorno do investimento em inovação
Solução
  • Automatize e integre equipamentos e processos
  • Plex Smart Manufacturing Platform™
Resultado
  • Aumento da qualidade do produto
  • Melhoria do inventário
  • Redução de sucata
  • Redução de entrada manual
  • Redução do tempo de treinamento de funcionário
  • Redução dos custos diretos de mão de obra

Tyler Johnson é presidente e Tammy Cooper é gerente de sistemas de TI da Superior Trim, um fornecedor líder de produtos de acabamento interno de alta qualidade para os mercados de veículos pesados e veículos recreativos. Conhecida por sua inovação, qualidade e serviço, a Superior Trim ganhou inúmeros prêmios de clientes e da indústria.

A empresa utiliza mais de uma dúzia de processos, incluindo moldagem por injeção, termoformagem, moldagem por compressão 3D e corte por jato de água em suas sete fábricas em Ohio, Tennessee e México.

Desafio

Melhorar e inovar continuamente processos complexos e de baixo volume

"A maior parte do que fazemos são itens de alta complexidade e baixo volume, como forros, tapetes, beliches e cortinas. A maioria de nossas peças tem muitas opções que os clientes podem pedir", diz Johnson. "Tentamos encontrar maneiras de inovar e integrar nossos equipamentos – automatizar sem ter um custo alto, o que nos levou à transformação digital."

Solução

Automatize e integre equipamentos e processos 

A Superior Trim utiliza a Plex Smart Manufacturing Platform™ da Rockwell Automation desde 2007 para impulsionar a inovação e a transformação em suas operações e processos. Recentemente, eles usaram o Plex para resolver um problema com tapetes.

“Produzíamos entre 150 e 180 tapetes por dia, e o operador tinha que inserir manualmente o programa a ser usado para cada tapete. Muitos dos tapetes são praticamente iguais. Eles podem ter apenas um corte diferente”, explica Cooper. Confiar apenas em uma inspeção visual poderia resultar em erros.

“Decidimos revisar o processo e procurar áreas que pudéssemos melhorar”, disse Cooper. “Podemos integrar? Podemos enviar um sinal para essa peça de máquina e obter confirmação de que produzimos a peça – que ela atendeu aos padrões de qualidade e está pronta para ser rotulada e enviada?”

A solução foi criar um sistema que inserisse automaticamente o programa para o jato de água cortar, em uma sequência especificada. O jato de água agora puxa automaticamente de mais de 9000 arquivos usando EDI acessado pelo Plex, garantindo que o arquivo seja cortado corretamente todas as vezes. Ao integrar os processos de corte e sequenciamento por jato de água, a Superior Trim conseguiu eliminar a entrada manual de números de arquivos de corte.

Após o sucesso da iniciativa do jato de água, a Superior Trim continuou a identificar outras peças de equipamentos e processos que se beneficiariam da automação. Uma oportunidade foi usar o Plex para implementar um sistema Lightguide totalmente integrado como parte da montagem do painel de acabamento.

“O Lightguide é uma ferramenta de treinamento de realidade aumentada que ilumina o próximo componente de montagem que um operador deve pegar, mostra onde ele vai e, em seguida, verifica se tudo está lá”, diz Johnson. “Uma vez que o sistema confirma que a peça atende às especificações, o operador ‘ganha’ uma etiqueta impressa para essa peça.”

Como o sistema é integrado ao Plex e relata a produção bin para bin, ele retém automaticamente todas as peças que não passam na inspeção da instrução de trabalho.

Resultado

Melhorias drásticas na qualidade e na satisfação dos funcionários

“Nas linhas onde conseguimos integrar com sucesso, o retorno do investimento está lá, sem dúvida. Sucata, qualidade e mão de obra melhoraram drasticamente”, diz Johnson. “E isso deixa os operadores mais felizes e ajuda na retenção, o que é enorme.”

Com seus recursos automatizados de registro de produção e inspeção, a Superior Trim reduziu os tempos de treinamento dos funcionários, aumentou a eficiência, melhorou o inventário e reduziu a sucata. Além disso, os custos diretos anuais de mão de obra caíram de 9.0% para 7.8%. Tudo isso ajudou a posicionar a Superior Trim para um crescimento significativo.

O conselho de Cooper para outras empresas que buscam melhorar os processos por meio da transformação digital é começar pequeno e incluir toda a equipe.

“O que funcionou para nós foi começar em três locais e escolher uma máquina em cada fábrica”, explica Cooper. “Não pense que não pode ser feito. Você pode fazer, mas precisa ter a equipe de pessoas para ajudar.”

Saiba mais sobre como a Superior Trim usou soluções de produção inteligente para melhorar os processos e se tornar o 2023 Plex Transformer Impact Award Winner.

Publicado 25 de setembro de 2024

Topics: Accelerate Digital Transformation Automotivo e pneus Plex ERP
Inscreva-se na Rockwell Automation

Receba as últimas notícias, liderança de pensamento e informações diretamente na sua caixa de entrada.

Assine agora
Recomendado para você
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Emp...
  3. Chevron LeftChevron Left Notícias
  4. Chevron LeftChevron Left Estudos de caso
  5. Chevron LeftChevron Left A Superior Trim impulsiona a inovação de processos com o Plex
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.