Loading
Estudo de caso | Água e esgoto
Recent ActivityRecent Activity

O alarme WIN-911 aumenta a eficiência operacional

O software de notificação de alarme possibilita uma resposta mais rápida para os clientes, mantendo a produção no caminho certo

Compartilhar:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Instalações da Quasar Energy Group

Indústrias diversas. Objetivo comum.

A eficiência operacional há muito tempo é um objetivo principal em todo o cenário industrial. Operações mais eficientes levam a uma melhor produtividade, menos desperdício – e maior lucro.

Manter a produção funcionando de forma ideal tornou-se ainda mais crítico à medida que as organizações intensificam seu foco na redução da dimensão de carbono e no combate ao aumento dos custos de energia.

"Cada vez mais, os clientes vêm até nós com projetos que visam aprimorar a sustentabilidade", disse Jeremy Meegan, gerente de vendas de canal da WIN-911. "E, assim como qualquer outro projeto, eles buscam alcançar esses objetivos 'verdes' da maneira mais eficiente possível."

WIN-911 oferece um software inovador de notificação de alarme industrial projetado para maximizar a disponibilidade da produção, reduzir os custos de manutenção e minimizar o impacto ambiental. A empresa aplicou sua primeira solução em 1993 e se tornou uma parceiro de tecnologia da Rockwell Automation em 1998. Atualmente, a plataforma WIN-911 é o principal software de notificação de alarme entre as empresas da Fortune 500 – e conta com mais de 19000 instalações em todo o mundo.

Uma história de dois desafios

Recentemente, a WIN-911 implantou soluções para duas organizações que estavam muito focadas em alcançar metas ambientais.

Primeiro, a WIN-911 foi procurada por uma grande universidade comprometida em alcançar emissões líquidas zero até 2050. Para reduzir a dependência de combustíveis fósseis, a universidade planejou atualizar sua usina de vapor de 90 anos e a tubulação associada que conecta mais de 160 prédios. O novo sistema usa cavacos de madeira e gás natural renovável para alimentar turbinas – e incorpora um sistema sofisticado de recuperação de calor.

A WIN-911 foi encarregada de desenvolver um sistema de notificação de alarme para a atualização.

Da mesma forma, a WIN-911 foi solicitada a fornecer uma solução para um Quasar Energy Group sistema de digestor anaeróbico de esgoto. O digestor anaeróbico decompõe sólidos voláteis em sistemas de tratamento de efluentes em conformidade com os requisitos regulatórios. E também libera biogás, uma fonte cada vez mais importante de gás natural renovável.

"Em ambos os casos, ter acesso imediato às informações corretas se algo der errado é fundamental para a solução de problemas", disse Meegan. "Os trabalhadores podem responder aos problemas do equipamento mais rapidamente, o que mantém as metas gerais de produção no caminho certo. Por exemplo, se um problema com o digestor não for resolvido prontamente, todo o ciclo do processo terá que ser reiniciado do início."

Solução impulsionada por parceria

Como parte de suas arquiteturas de sistema de controle, tanto a universidade quanto a Quasar Energy contam com um sistema SCADA da Rockwell Automation, com FactoryTalk® View Site Edition software de IHM. O FactoryTalk View SE fornece uma imagem abrangente do status de produção em todos os processos – e uma visão em tempo real das operações para várias partes interessadas.


"Fizemos uma parceria com a Rockwell Automation para fornecer um sistema de notificação que libera os trabalhadores de um console de IHM padrão para possibilitar uma resposta mais rápida", disse Meegan.


O software WIN-911 se integra perfeitamente ao FactoryTalk® Alarms and Events em tempo real – e aproveita propriedades, incluindo severidades de alarme, nomes de tags, nomes de grupos e muito mais. A plataforma de notificação segura envia detalhes críticos de alarme e evento para trabalhadores remotos por meio de aplicativo móvel, texto, voz ou e-mail – no dispositivo de sua escolha.

“Também desenvolvemos um recurso avançado de fluxo de trabalho de escalonamento”, explicou Meegan. “Isso permite que os usuários organizem as notificações de alarme com base no tipo, na severidade e nas funções dos trabalhadores.”

Mais eficiência. Resultados impressionantes.

As soluções WIN-911 permitem uma resposta mais rápida e eficaz aos desafios contínuos de equipamentos e produção. Tanto o cliente universitário quanto a Quasar Energy estão colhendo os frutos.

Na universidade, o novo sistema de aquecimento de água quente está alcançando 24% mais eficiência do que a antiga aplicação a vapor. O sistema está reduzindo as emissões em mais de 1000 toneladas de dióxido de carbono anualmente. E graças ao software WIN-911, a universidade agora pode manter a operação ideal com apenas um ou dois operadores por turno.


Enquanto isso, na Quasar Energy, o sistema WIN-911 reduziu o tempo de resposta a alarmes e eventos em 75 %.


Após a conclusão do modelo bem-sucedido, a Quasar Energy implementou a solução de notificação em dois locais adicionais de tratamento de efluentes.

“Expandir seus recursos de alarme é um pequeno exemplo de uma coisa que você pode fazer hoje para ajudar suas operações a se tornarem mais eficientes”, disse Meegan. “Para nossos clientes, a mudança para a sustentabilidade é um jogo longo – e as metas de sustentabilidade de longo prazo devem ser consideradas em qualquer novo projeto.”

Avançando juntos

A WIN-911 espera continuar a trabalhar com a Rockwell Automation à medida que as duas empresas avançam em suas tecnologias.

“Valorizamos o relacionamento com a Rockwell Automation e continuamos a manter a sincronia com a equipe de desenvolvimento do produto FactoryTalk View”, disse Meegan. “É uma verdadeira parceria.”

Sue Burtch, gerente sênior de portfólio comercial de software de visualização da Rockwell Automation, concorda: “A WIN-911 é um exemplo perfeito de como um relacionamento forte com um parceiro de tecnologia pode resultar em uma solução que ajuda nossos clientes mútuos a atingir suas metas. A WIN-911 é um parceiro excepcional.”

Saiba mais sobre nossos Technology Partners.

Publicado 7 de março de 2023

Topics: Optimize Production Água potável Esgoto Saneamento Geração de energia FactoryTalk View SE
Inscreva-se

Inscreva-se na Rockwell Automation e receba as últimas notícias, conteúdos de liderança e informações diretamente em sua caixa de entrada.

Inscreva-se
Recomendado para você
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Emp...
  3. Chevron LeftChevron Left Notícias
  4. Chevron LeftChevron Left Estudos de caso
  5. Chevron LeftChevron Left O WIN-911 alarme aumenta a eficiência operacional
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.