Loading
ESTUDO DE CASO | AEROESPACIAL
Recent ActivityRecent Activity

A modernização da Hexcel reduz o tempo de parada em 80%

Como a integradora de sistemas EOSYS ajudou um fabricante de fibra de carbono e matriz a reduzir o tempo de parada não programada e atualizar a tecnologia herdada.

Compartilhar:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
fibra de carbono resina produção aeroespacial
logotipo do eosys

A EOSYS agrega valor para nossos clientes ao fornecer soluções técnicas inovadoras para automatizar, monitorar e proteger seus sistemas industriais enquanto antecipa desafios futuros que eles poderão enfrentar. Como somos uma cooperativa, os membros de nossa equipe se dedicam pessoalmente ao sucesso de cada cliente, reconhecendo seu impacto no sucesso a longo prazo da EOSYS.

logotipo da hexcel

Produtora renomada de fibra de carbono refoçado e sistemas de resina, e líder mundial na fabricação de estruturas em formato de favo de mel para a indústria aeroespacial comercial, a Hexcel é uma potência entre centenas de produtos oferecidos em vários mercados em todo o mundo.

Chase Davis
Diretor de Tecnologia, EOSYS
Bryce Wengren
Gerente de Projetos de Capital, Hexcel
O desafio
  • Falhas frequentes de encoder, acarretando um prejuízo de US$ 70.000 por incidente de tempo de parada
  • Tecnologia em obsolescência em um ambiente de produção herdado
  • Necessidade de um parceiro estratégico para fornecer orientação de especialistas e, ao mesmo tempo, respeitar as metas e a visão do cliente
A solução
  • Inversores de frequência PowerFlex® 755TS
  • Produtos EtherNet/IP™
O resultado
  • Reduziu consideravelmente o tempo de parada não programada de manutenção, de 2% para 0,4%
  • Ajudou a reduzir as falhas de encoder
  • Aumentou a confiabilidade do sistema
  • Estabeleceu um padrão corporativo para a modernização, que está sendo expandido globalmente

O desafio

Necessidade de tempo de parada reduzido e modernização estratégica

A Hexcel, fabricante de longa data, estava enfrentando falhas de equipamentos em suas linhas de produção. Falhas frequentes de encoder em sistemas de motor estavam causando tempo de parada não programada. Cada ocorrência acarretava um prejuízo de US$ 70.000 e custava US$ 7.000 por hora em perda de produtividade. A gestão da fábrica precisava de uma solução que modernizasse a tecnologia em obsolescência, minimizasse o tempo de parada dispendioso e aumentasse a confiabilidade geral, sem interromper processos de longa data nem isolar operadores experientes que estavam na empresa há décadas.

Anteriormente, a Hexcel conversou com parceiros que atenderam às suas solicitações sem agregar valor estratégico ou impuseram metodologias que não se encaixavam em suas necessidades exclusivas. A empresa precisava de um parceiro capaz de fornecer orientação de especialistas e, ao mesmo tempo, ser receptivo à visão, às metas específicas e aos requisitos operacionais da organização.

A solução

Abordagem gradual para a modernização

A Hexcel recorreu à EOSYS, uma integradora de sistemas de nível Platinum que faz parte da PartnerNetwork™ da Rockwell Automation. Juntas, a Hexcel e a EOSYS adotaram uma abordagem gradual proativa para a modernização. Cada mudança foi impulsionada por dados e construída com base em êxitos prévios. Elas começaram analisando a causa das falhas dos equipamentos e propondo uma solução com motores de ímã permanente, que tinha sido eficaz na instalação da Hexcel em Decatur, no Alabama. Para facilitar a transição, a EOSYS inicialmente manteve os encoders, assegurando aos operadores da Hexcel que os motores estavam em pleno funcionamento.

A primeira fase do projeto priorizou uma linha de produção menor na instalação da Hexcel em Salt Lake City. Nessa linha, instalada em 1976, havia uma série de tecnologias defasadas. Ao convertê-la para inversores e implementar motores de ímã permanente, a Hexcel e a EOSYS realizaram uma modernização rápida e bem-sucedida.

Confiante após o êxito inicial, a equipe passou para uma linha mais complexa com 30 motores. Essa linha maior abrangia novos desafios, incluindo problemas de sobrecorrente e especificações de motores fora do padrão. Para resolvê-los, a Hexcel e a EOSYS ajustaram sua abordagem e fizeram a transição para um sistema de motor de indução de malha aberta que manteve a precisão sem exigir encoders.

Ao aprimorar continuamente sua estratégia e considerar cada êxito como comprovação do processo, a Hexcel e a EOSYS expandiram suas iniciativas para duas linhas adicionais, colocando em prática as lições aprendidas. Especificamente, elas migraram os sistemas de controle dos produtos ControlNet para EtherNet/IP™ a fim de aumentar a confiabilidade do sistema e os protocolos de comunicação. Elas também implantaram inversores de frequência PowerFlex® 755TS com Ethernet/IP incorporada, permitindo que a Hexcel conte com análises avançadas, manutenção preditiva e tecnologias de detecção de anomalias para gerar ainda mais eficiência no futuro.

Na versão 4.0, a Hexcel e a EOSYS desenvolveram uma solução que funcionou tão bem que foi estabelecida como um modelo padronizado para a modernização e implementada nas linhas restantes da Hexcel em Salt Lake City. Posteriormente, a solução foi adotada por sua instalação na França, com planos de expansão para a Espanha.

O resultado

Redução de 80% do tempo de parada não programada e um modelo expansível para o futuro

Ao implementar uma abordagem de modernização cautelosa e passo a passo, a Hexcel zerou as falhas de encoder, que acarretavam grande parte do tempo de parada. A empresa reduziu o tempo de parada não programada de manutenção de 2% para apenas 0,4%, uma melhoria que se traduziu em economias de custo substanciais e maior eficiência operacional.

Esse sucesso foi possível porque a EOSYS forneceu mais do que apenas perícia técnica ao atuar como uma verdadeira parceira estratégica.

"Estávamos procurando um parceiro para resolver problemas. A EOSYS nos ajudou a encontrar a melhor abordagem."

Bryce Wengren - Gerente de projetos de capital, Hexcel

Chase Davis, diretor de tecnologia da EOSYS, acrescenta: “Quando fomos contratados, tivemos uma impressão de que havia uma alternativa melhor. Mas a ideia não é acabar com tudo, começar do zero e invalidar o produto. Queríamos viabilizar algumas conquistas rapidamente e aproveitar esse impulso.”

Em vez de simplesmente executar tarefas ou aplicar uma metodologia que ignorasse as décadas de experiência dos trabalhadores da Hexcel, eles cooperaram, equilibrando orientação de especialistas com flexibilidade para que cada decisão se alinhasse à visão a longo prazo e às realidades operacionais da Hexcel.

Publicado 30 de abril de 2025

Topics: Build Resilience Aeroespacial Interface homem-máquina FactoryTalk DataMosaix FactoryTalk Optix
Inscreva-se na Rockwell Automation

Receba as últimas notícias, liderança de pensamento e informações diretamente na sua caixa de entrada.

Assine agora

Você também pode se interessar por:
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
  4. Chevron LeftChevron Left Estudos de caso
  5. Chevron LeftChevron Left A modernização da Hexcel reduz o tempo de parada em 80%
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.