Loading
Estudo de caso | Automotivo e pneus
Recent ActivityRecent Activity

MES e sistema de ERP para a indústria de manufatura

A Shiloh Industries aborda a transformação digital desde o chão de fábrica e projeta um sistema de execução de manufatura e um sistema de ERP que apoia suas metas de negócios.

Compartilhar:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
dois homens trabalhando em uma instalação de montagem automotiva

Conheça Terry McKinney, diretor de Transformação Digital da Shiloh Industries. A Shiloh Industries é uma fornecedora automotiva de tecnologias estruturais ultraleves, soluções de eletrificação, sistemas de metal estampado e sistemas de controle do driver. As soluções altamente desenvolvidas da Shiloh reduzem as emissões de CO2 e o desperdício de material, ao mesmo tempo em que aumentam a segurança do veículo. A expansão mais recente na América do Norte é um local de produção de última geração para gabinetes de bateria de veículos elétricos.

Uma série de aquisições de empresas deixou a Shiloh operando uma variedade de sistemas diferentes, e a falta de visibilidade e coesão entre esses sistemas estava impactando a produção. "Tínhamos sete sistemas de ERP diferentes e nenhum deles se comunicava. Os dados eram inconsistentes de instalação para instalação e usar esses dados era difícil", explica Terry. "Passávamos mais tempo procurando os dados certos, limpando-os e certificando-se de que estavam corretos para a tomada de decisões do que capturando os dados."

Para remediar essa situação, a Shiloh construiu uma plataforma de fabricação que tem a capacidade de gerenciar operações de negócios. Esse sistema foi implantado em 15 instalações na América do Norte até o momento.

Assista ao vídeo

 
VÍDEO
MES e sistema de ERP para a indústria de manufatura

A Shiloh Industries aborda a transformação digital desde o chão de fábrica e projeta um sistema de execução de manufatura e um sistema de ERP que apoia suas metas de negócios.

terry mckinney diretor de transformação digital shiloh industries

 

Terry McKinney

Diretor de transformação digital, Shiloh Industries

Um sistema de ERP fácil de usar focado na fabricação

A abordagem da Shiloh para a transformação digital foi construída do zero: eles queriam um sistema de fabricação que se conectasse a um sistema de ERP unificado. Essa abordagem permitiu que a empresa projetasse o sistema para que ele apoiasse seus objetivos específicos de reduzir sucata, melhorar o rastreamento de inventário e aumentar a eficiência geral da produção.

“Somos um fabricante, então queríamos garantir que as operações tivessem algo que fosse fácil de usar no chão de fábrica, que capturasse e armazenasse os dados da maneira que queríamos e produzisse relatórios para tomar melhores decisões”, diz Terry.

Shiloh foi atraída pelas soluções da Plex Systems focadas em fabricação e, por fim, selecionou a plataforma para conectar suas operações e melhorar o acesso e a visibilidade dos dados. “A implementação até agora foi impecável”, acrescenta Terry. “O sistema é fácil de entender e mais fácil de usar.”

Resultados iniciais geram entusiasmo

Embora tenha havido uma curva de aprendizado esperada, as instalações da Shiloh começaram a notar benefícios após apenas alguns meses de uso do Plex.

Por exemplo, “todos os anos fazemos um inventário físico e uma de nossas fábricas normalmente tinha variações de final de ano”, explica Terry. “Depois de usar o Plex pela primeira vez para inventário, eles tiveram menos de 1% de variações de material. Isso foi enorme para eles, e ficaram empolgados.”

Embora as operações de produção variem de fábrica para fábrica, a padronização de dados e processos em todas as instalações teve um impacto para a Shiloh. “Temos uma linguagem universal. Como inserimos informações. Como as usamos. Tudo é igual”, diz Terry. “Passamos da mineração de dados para a análise de dados.”

Evoluindo para a produção inteligente

A Shiloh tem várias metas para como planeja usar os dados aprimorados para melhorar e evoluir as operações.

“Na fabricação, um bom número de Eficiência Geral do Equipamento é fundamental para o sucesso. Também é importante entender a sucata, o tempo de parada e aproveitar a manutenção preventiva. Estamos até mesmo pensando em dar o próximo passo em nosso caminho rumo à produção inteligente e começar a conectar as máquinas”, diz Terry. “Esse é o próximo passo em nossa evolução. Redesenhamos todo o nosso negócio em torno desse sistema.” 

Publicado 2 de junho de 2023

Topics: Accelerate Digital Transformation Transformação digital Soluções de sistema de execução de manufatura Automotivo e pneus Plex
Inscreva-se

Inscreva-se na Rockwell Automation e receba as últimas notícias, conteúdos de liderança e informações diretamente em sua caixa de entrada.

Inscreva-se
Recomendado para você
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Emp...
  3. Chevron LeftChevron Left Notícias
  4. Chevron LeftChevron Left Estudos de caso
  5. Chevron LeftChevron Left MES e sistema de ERP para a indústria de manufatura
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.