Loading
Blog
Recent ActivityRecent Activity

Você é tão forte quanto seu elo mais fraco. Onde estão suas vulnerabilidades?

Para aproveitar totalmente os benefícios da produção inteligente, devemos harmonizar os padrões. É assim que abordaremos tanto a interoperabilidade quanto o risco de cibersegurança.

Compartilhar:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Visualização da fechadura digital virtual

A transformação digital – e a adoção de sistemas ciberfísicos (CPS), produção inteligente e Connected Enterprise® – está permitindo que as empresas percebam vantagens competitivas significativas.

Mas, à medida que unimos a tecnologia operacional (TO) e a tecnologia da informação (TI), estamos descobrindo vulnerabilidades de cibersegurança.

Assim que você conecta sua rede ao mundo exterior, cria um caminho potencial para sua empresa que os criminosos cibernéticos podem tentar infiltrar.

Você simplesmente não pode ter a recompensa da transformação digital sem algum risco.

À medida que conectamos as cadeias de fornecimento, demanda e design, criamos dependências multi-organizacionais. E essas cadeias são tão fortes quanto seu elo mais fraco.

Fabricantes menores, sem uma equipe dedicada de cibersegurança, são especialmente vulneráveis. Mas mesmo as maiores empresas, com equipes de profissionais, enfrentam risco. 

Os padrões internacionais frequentemente abordam esses riscos de maneiras diferentes, o que pode dificultar saber quais padrões minimizariam melhor o risco de cibersegurança organizacional.

Mesmo quando uma empresa é proativa em relação à cibersegurança, sua cadeia de fornecimento pode não ser. A violação de uma grande rede de varejo global foi causada por um fornecedor terceiro que prestava serviços a uma loja física. O roubo das credenciais do fornecedor expôs, em última análise, as informações de 41 milhões de titulares de cartão de crédito e custou ao varejista milhões de dólares em acordos.

Planos para ação

Para gerenciar riscos de cibersegurança, estamos:

  • Impulsionando a melhoria contínua em tecnologia de cibersegurança
  • Promovendo a conscientização sobre ameaças e melhores práticas para gerenciar vulnerabilidades
  • Impulsionando a cooperação entre indústria, academia e governos para harmonizar padrões globais de cibersegurança na produção

Três coisas que você pode fazer para se proteger:

  • Faça parceria apenas com empresas comprometidas com a melhoria contínua em tecnologias de cibersegurança
  • Conheça as ameaças ao seu ambiente de produção e cadeia de fornecimento e implemente as melhores práticas para gerenciar vulnerabilidades
  • Participe de órgãos internacionais de padronização para ajudar a impulsionar a harmonização dos padrões globais de cibersegurança na produção

A importância da harmonização de padrões

Há um perigo de introduzir risco ao aplicar múltiplas normas que podem ter objetivos concorrentes ou definições de segurança diferentes. A harmonização das normas é crucial para minimizar os riscos de adotar uma norma específica como métrica para a segurança.

A ISA/IEC 62443 (segurança de rede e do sistema para medição e controle de processo industrial) está se tornando o framework para risco de cibersegurança na produção inteligente.

Trabalhos adicionais estão sendo definidos na ISO/IEC 15408 (Critérios de avaliação para segurança de TI), UL 2900 (Padrão para cibersegurança de software para produtos conectáveis em rede) e TC 260 (Padrões nacionais de segurança da China).

É ótimo que tenhamos especialistas em risco de cibersegurança trabalhando para resolver vulnerabilidades, mas para ser realmente impactantes, essas atividades precisam ser harmonizadas.

É difícil para a maioria dos fabricantes adotar um padrão de cibersegurança, quanto mais quatro – por isso, estamos assumindo um papel ativo no desenvolvimento e na harmonização de padrões para ter um impacto real.

E não podemos parar por aí.

Conectar uma cadeia de fornecimento multivendor através da barreira de TI/TO sem harmonização criará desafios significativos de integração, por isso precisamos harmonizar os padrões de cibersegurança entre TO e TI também.

A harmonização facilita a interoperabilidade e ajuda a minimizar o risco – e isso beneficia a todos. 

Estamos envolvidos em comitês e esforços de padrões em todo o mundo para trabalhar no melhor interesse dos fabricantes e de todos em sua cadeia de fornecimento.

Por meio de padrões comuns, podemos facilitar a interoperabilidade futura, alcançar a conectividade – e enfrentar ameaças e desafios de cibersegurança em evolução.

Publicado 29 de janeiro de 2018


Dave Vasko
Dave Vasko
Director of Advanced Technology, Rockwell Automation
Conectar:
Focado no futuro da produção inteligente, este podcast, apresentado pelo autor deste blog, explora o impacto das tecnologias disruptivas; questões relacionadas ao pessoal; e tendências globais de negócios. Inscreva-se no Apple iTunes.
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
  5. Chevron LeftChevron Left Você é tão forte quanto seu elo mais fraco. Onde estão suas vulnerabilidades?
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.