A Rockwell Automation é conhecida por seu Integrated Architecture® system e The Connected Enterprise®. Esses conceitos sempre se concentraram na combinação de tecnologias, redes, pessoas e processos para fornecer soluções eficazes para qualquer desafio de automação industrial. A integração da realidade aumentada Vuforia (AR) e do Fiix® Computerized Maintenance Management System (CMMS) não é diferente.
Vuforia Expert Capture: instruções de trabalho aumentadas para procedimentos de manutenção
Os níveis de interesse em instruções de trabalho de realidade aumentada têm apresentado crescimento constante na fabricação nos últimos anos. O Vuforia Expert Capture continua sendo uma ferramenta eficaz que oferece suporte às equipes de manutenção com instruções de trabalho aumentadas eficientes e intuitivas. O que torna essa tecnologia perfeita para a criação de procedimentos de manutenção aumentados?
Capture a experiência de seus técnicos mais experientes
Há uma lacuna de conhecimento compreensivelmente grande entre técnicos de manutenção experientes e aqueles que estão ingressando na equipe. Então, como as organizações de manutenção atualizam esses novos contratados da forma mais eficiente possível? Capturar e registrar o conhecimento de seus especialistas confiáveis com o Vuforia Expert Capture permite que eles expandam sua experiência rapidamente e ajuda a evitar que precisem estar disponíveis ou no local sempre que surgirem problemas. Ao utilizar o aplicativo Vuforia Capture, os especialistas podem pegar um dispositivo móvel, uma câmera ou, melhor ainda, usar um vestível para registrar procedimentos comuns de localização de falhas ou inspeções totalmente sem as mãos.
Registre o feedback do usuário durante a manutenção de rotina ou inspeções
Seja agendada ou reativa, os procedimentos de manutenção raramente consistem apenas em seguir uma lista de etapas sem capturar dados, registrar leituras de medidores ou identificar quais ativos estão se aproximando de estados de desgaste ou preocupação. O Vuforia Expert Capture pode capturar essas informações por meio de várias opções de feedback do usuário, incluindo comentários livres, reconhecimento ou confirmação de etapas e estados de aprovação / reprovação.
Verificação de etapa: aprovar ou reprovar automaticamente uma etapa com base no status do ativo em tempo real
Quer eliminar qualquer incerteza sobre se uma etapa foi concluída corretamente? O Vuforia Expert Capture oferece seu recurso mais avançado até agora: a Verificação de etapa. Esse modelo de inteligência artificial visualmente baseado faz referência a dados CAD 3D e é treinado com imagens capturadas na conclusão do procedimento. Isso resulta em etapas que são automaticamente marcadas como Aprovadas ou Reprovadas apenas pela entrada da câmera do técnico, para ordens de trabalho concluídas com mais eficiência.