Loading
BLOG
Recent ActivityRecent Activity

Revolução digital da mineração: gestão de operações de classe mundial para eficiência sem igual

Tome decisões orientadas por dados para seus ativos de mina. Alcance a excelência operacional e otimize os resultados de sua mina.

Compartilhar:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Plataforma abrangente de análise de dado em tempo real projetada para gestão eficiente de minas de carvão, engenharia e transformação digital da indústria de energia. Permite a otimização de decisão orientada por dados.

O cenário das operações de mineração está passando por uma mudança sísmica, com as empresas adotando cada vez mais operações integradas e reduzindo a dependência de pessoal no local. Apesar dos avanços na tecnologia, o setor continua a enfrentar desafios como a volatilidade dos preços das commodities, as crescentes demandas ambientais, sociais e de governança (ESG) e um mercado de trabalho ferozmente competitivo. Esses fatores representam ameaças significativas à lucro, ressaltando a importância crítica da eficiência operacional.

Em resposta a essas condições, muitas empresas de mineração aumentaram os investimentos em tecnologias digitais, visando melhorar o desempenho. No entanto, os resultados esperados muitas vezes ficam aquém, pois as empresas reavaliam estratégias e soluções desatualizadas. Dado o potencial de uma empresa conectada, existem algumas áreas-chave de foco que podem ajudar os mineradores a alcançar o sucesso sustentável.

Transforme dados isolados em informações úteis, oportunas e precisas que alimentam operações integradas e apoiam a tomada de decisões.

  • As empresas usam menos de 1% dos dados disponíveis de forma eficaz
  • As decisões de negócios são tomadas com base em informações não confiáveis
  • As operações se concentram na resolução de incidentes de curto prazo em vez de na melhoria contínua
  • Os dados estão isolados em aplicativos internos

Desafios de gestão de dados para indústrias de mineração

Então, por que os mineradores ainda lutam para transformar dados em informações úteis essenciais para a tomada de decisões?

Imprecisões de medição

O setor de mineração e processamento de minerais apresenta um conjunto único de desafios que o distingue de outros setores industriais. No centro desses desafios estão os erros de medição inerentes em toda a cadeia de valor. Essa imprecisão leva a uma cascata de erros de cálculo nos níveis de inventário, taxas de fluxo, perdas de material, balanços e métricas gerais de desempenho. Para reduzir esses erros, a indústria emprega processos de reconciliação e ajuste. Esses processos exigem soluções que não apenas facilitem esses ajustes, mas também forneçam documentação clara dos valores originais e modificados. Além disso, essas soluções devem fornecer transparência sobre quem fez as alterações e quando elas foram feitas.

Disponibilidade de dados

Com processos amplamente distribuídos, interrupções de rede ou energia podem ser comuns. Nesse caso, os dados são coletados e armazenados localmente antes de serem carregados nos servidores assim que a rede estiver disponível novamente. O desafio para os usuários de dado operacional é identificar e corrigir quaisquer cálculos ou resultados que possam ser omitidos dos históricos durante as interrupções.

Fonte de dados de muitos sistemas diferentes

Os sistemas de informação extraem dados de muitas fontes diferentes, incluindo dado em tempo real em históricos e sistemas de controle, e sistemas menos em tempo real, como sistemas de informação de laboratório (LIMS). A data e hora dos dados nesses vários sistemas torna-se importante. Embora os dados do LIMS possam estar disponíveis apenas um dia ou mais após a coleta da amostra no campo, eles ainda precisam ser correlacionados com precisão com o caminhão, trem, medidor de vazão ou balança de correia que forneceu os dados.

Validação de dados

Muitos sistemas de origem terão seus próprios processos de validação, correção e gestão de dados. Isso significa que os dados, que já foram introduzidos nos cálculos (por exemplo, de uma semana atrás), podem ser alterados na origem, modificando os resultados usados em decisões operacionais críticas em andamento. Os sistemas de gestão de frotas são notórios por isso, não apenas mudando o horário de uma atividade, mas também mudando os locais de carga e descarga, resultando em balanços de estoque diferentes e teores ponderados em locais diferentes. Esse também é o caso do LIMS, onde os testes podem ser reamostrados e os resultados modificados, fazendo com que os dados alterados sejam preenchidos em registros históricos.

O desafio é detectar dados que foram alterados na fonte e reprocessar automaticamente quaisquer resultados dependentes, incluindo balanços de estoque, teores ponderados, rendimentos, recuperações, principais indicadores de desempenho de eficiência e taxas de produtividade.

Entrada manual de dados

Em quase todas as operações de mineração e processamento mineral, haverá alguns dados que não estão disponíveis eletronicamente e devem ser inseridos manualmente pelos operadores. Isso pode ser feito pelo funcionário no local durante as rondas do operador em dispositivos móveis ou pelo pessoal da sala de controle em áreas de trabalho. De qualquer forma, esse processo deve ser simples e intuitivo, notificando o pessoal apropriado quando uma inspeção agendada for necessária.

Definindo uma Gestão de Operações de Mineração (MOM) de classe mundial

O que é uma solução de Gestão de Operações de Mineração?

Simplificando, uma solução de Gestão de Operações de Mineração (MOM) conecta sistemas diferentes e agrega dados – e oferece uma fonte única de verdade ao fornecer informações no mesmo contexto em toda a operação de mineração. Ela integra e modela dados de suas operações tradicionais e sistemas de negócios. Em seguida, oferece aplicativos adequados para mineração que interagem, compartilham e cooperam na mesma plataforma para fornecer novos insights.

Projeto e operação

Em vez de criar painéis, modelos e formulários que exigem muita codificação e conhecimento do produto, uma solução MOM oferece visualização e entrada de dados integradas, é adaptada especificamente para cada módulo e pode ser atualizada pelo pessoal de operações.

Integração

Qualquer solução MOM precisa ser capaz de conectar e integrar bancos de dados de diferentes sistemas de maneira fácil e transparente, em vez de empregar estratégias que usam procedimentos SQL genéricos e serviços da Web de API REST desatualizados de complexidade variável.

Genealogia

Um dos principais problemas é o uso de modelos baseados em manufatura que levam horas para serem reprocessados. Dados de boa qualidade não estão disponíveis até que esse reprocessamento seja concluído (um ou mais dias). Uma solução MOM oferece um componente de genealogia.

Modelagem e correções de dados

Muitas vezes, os sistemas armazenam o valor de origem em diferentes “módulos”, resultando em armazenamento de dados duplicados e gestão complexa ao corrigir ou reconciliar dados.

Uma solução MOM usa dados integrados de uma única fonte para dados de aplicativos em todos os modelos dentro de um módulo. Isso significa que as alterações de dados são refletidas em todos os modelos e cálculos simultaneamente.

Módulos criados para mineração

Uma solução MOM também deve oferecer uma rica coleção de módulos prontos para usar/adequados ao propósito, focados na mineração. Alguns módulos padrão podem incluir Relatórios de produção e Gestão de inventário e armazenamento, entre outros.

A Rockwell Automation, líder global em automação industrial e transformação digital, tem ajudado os mineradores a melhorar os processos e alcançar a excelência operacional ao longo de nossa história de 100 anos. Desde nossa linha principal de produtos de hardware, que permite a integração de processos e energia, até soluções de software de empresa que oferecem controle contínuo em escala. Continuando essa tendência de capacitar os clientes com tecnologia que faz a diferença, o Mining Operations Management Suite da Rockwell Automation une atributos de classe mundial para soluções MOM com uma lista poderosa e diferenciada de recursos prontos para usar que nos diferenciam.  

Ilustração da gestão de inventário para mineração

Módulos extensos dedicados à mineração da Rockwell Automation

O desenvolvimento ágil e flexível de novos módulos criados pelo usuário com fácil integração para futuros usuários é padrão em nossa suíte MOM. Alguns dos módulos prontos para usar que são essenciais para os mineradores e exclusivos da solução da Rockwell Automation são:

Principais indicadores de desempenho de Eficiência Geral do Equipamento/Utilização de Ativos

Esse módulo permite a comparação de desempenho dos principais indicadores de desempenho ao longo do tempo e fornece uma indicação clara de quais áreas e equipamentos da fábrica estão com bom desempenho e quais estão causando perdas de produção. Nem todas as áreas de processo contribuem igualmente para a agregação: a solução agrega a proporção de tempo e perdas de forma inteligente.

Contabilidade de tempo de parada/perda

Nosso módulo identifica o impacto comercial de paradas planejadas e não planejadas, bem como o impacto e a causa das perdas de taxa e causas sistemáticas de falhas.

Controle de intervalo curto

Um módulo totalmente novo que considera fatores que afetam o desempenho, a integridade e a qualidade e são medidos em relação a limites conhecidos, alertando os operadores quando o circuito não está funcionando conforme o necessário. Isso permite que os operadores façam mudanças significativas durante um turno para melhorar a produtividade geral.

Relatório de produção

Relatórios automatizados de misturas reais de matérias-primas, produtividades, consumo de reagentes, floculantes e saídas no contexto de onde são consumidos, produzidos, recuperados ou recirculados.

Relatório de metais

Um módulo crítico que alinha os resultados das amostras com os movimentos de materiais para calcular as quantidades constituintes dos vários elementos dentro do fluxo geral de minério. As recuperações e perdas podem ser calculadas separadamente para cada mineral dentro do corpo de minério.

Controle estatístico de processo (SPC)

Este módulo aplica métodos estatísticos para identificar exceções e desvios de qualidade antes de atingir os limites fora da especificação.

Gestão de inventário e saldos de armazenamento

Relata o saldo líquido em pilhas de estoque, partições de pilhas de estoque, silos, tanques e outros recipientes de armazenamento com base em adições, esgotamentos e ajustes de pesquisa medidos. Acompanha a classificação da fonte ao destino, permitindo previsões da classificação de carregamento com base nas proporções da pilha de estoque da fonte antes que os resultados do laboratório estejam disponíveis. Os materiais e as classificações podem ser rastreados por modelos físicos ou virtuais.

A suíte MOM da Rockwell Automation possui modelagem única de dados e correções de dados poderosas. A suíte MOM armazena dados de várias fontes com total transparência sobre quais dados foram manipulados manualmente. Nossa estratégia robusta de coleta de dados e recursos abrangentes de produto lidam com sistemas independentes com alta disponibilidade de dados em diferentes horizontes de tempo, oferecendo reprocessamento de dados com pouca ou nenhuma intervenção do usuário, criando uma fonte única de verdade para a tomada de decisões operacionais e de toda a empresa.

Oferecemos uma interface da Web responsiva e moderna, que detecta o tipo de dispositivo e alterna automaticamente do modo área de trabalho para o modo móvel. O sistema foi projetado para fornecer facilidades de autoatendimento para operadores de campo móveis, técnicos de campo e outros pessoal remoto.

A suíte MOM oferece conectividade moderna com sistemas ERP para relatórios de produção, sistemas de manutenção e relatórios de toda a empresa, como o Power-BI. Nossa solução oferece genealogia especialmente projetada para o manuseio de commodities a granel, relacionando os movimentos de materiais a jusante com as fontes a montante — do navio à mina.

A suíte MOM da Rockwell Automation foi concebida e projetada para transformar sua mina com tecnologia habilitadora que leva a flexibilidade e o desempenho a novos patamares. Aproveite ao máximo os dados existentes e transforme a tomada de decisões desde o primeiro dia com uma suíte fácil de implantar, manter e dimensionar, com recursos prontos para usar desenvolvidos para mineração.

Para obter mais informações sobre a suíte de Gestão de Operações de Mineração, visite nossa página de Integração mina-ao-mercado.

Mine-to-Market
Mine-to-Market
Mine-to-Market
Conecte as operações da mina ao mercado com automação integrada e soluções digitais que melhoram a produtividade, a visibilidade, a eficiência e a tomada de decisões.
Saiba mais

Publicado 4 de abril de 2025

Topics: Optimize Production Data Science & Industrial Analytics Packaged Solutions Transformação digital Mineração

Inscreva-se na Rockwell Automation

Receba as últimas notícias, liderança de pensamento e informações diretamente na sua caixa de entrada.

Assine agora
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
  4. Chevron LeftChevron Left Blogs
  5. Chevron LeftChevron Left Revolução digital da mineração: gestão de operações de classe mundial para eficiência sem igual
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.