Então, como você não apenas conecta suas operações, mas também mantém a disponibilidade da rede, o que é crucial para segurança e produtividade?
Primeiro, você precisa garantir que tem a base certa no lugar. Isso requer convergir seus sistemas de tecnologia da informação (TI) e tecnologia de operações (TO) em uma única infraestrutura de rede unificada.
Isso não apenas elimina os silos de informações, mas também permite o compartilhamento contínuo de informações em toda a sua operação de mineração.
Com uma infraestrutura de rede unificada, você pode implementar comunicações de malha sem fio para conectar seu pessoal, locais e tecnologias. O sem fio é especialmente ideal para conectar todos os aspectos de suas operações – de caminhões ou trens, a trabalhadores subterrâneos, a ferramentas de análise – porque pode alcançar onde quer que você vá, acima ou abaixo do solo.
Mas a rede sem fio pode fazer mais do que conectar sua mina conectada. Ela também pode oferecer suporte a novos recursos em sua mina para ajudar a melhorar a eficiência, aumentar a segurança e reduzir custos.
Conectando pessoas remotamente. Quando ocorre um tempo de parada, é essencial que os funcionários tenham suporte imediato habilitado por informações para resolver rapidamente o problema. As comunicações sem fio em uma operação de mineração podem conectar os trabalhadores com as pessoas certas, em qualquer local, ajudando a acelerar a localização de falhas quando ocorre um tempo de parada.
Implantando transporte autônomo. Não é segredo que algumas empresas de mineração já estão usando caminhões e trens autônomos, que proporcionam transporte eficiente e benefícios de segurança. Ao usar a tecnologia sem fio para implementar o transporte autônomo, você pode ajudar a reduzir o número de trabalhadores na estrada e redirecionar seus esforços para as metas de produção.
Localizando funcionários em uma emergência: Sensores integrados em equipamentos de mineração subterrânea, como pulseiras e capacetes, são uma das muitas maneiras de ajudar a localizar funcionários de forma imediata e precisa em uma emergência. Essa tecnologia também pode ser útil em ambientes de alto risco para ajudar a garantir que todos os funcionários estejam em um local seguro antes de tarefas perigosas, como explosões.
Ajustando parâmetros de ventilação no subsolo: Sistemas de ventilação sob demanda (VoD) podem detectar a presença de pessoas e veículos em operação e alterar os parâmetros de acordo. Isso não apenas pode melhorar a segurança no local, mas também ajudar a reduzir os custos de energia.
Implantar comunicações sem fio em um ambiente de mineração pode ser desafiador, mas não há como negar o valor ou as vantagens competitivas em jogo. Não hesite em pedir ajuda aos seus fornecedores de automação e tecnologia da informação para ajudar a determinar o caminho certo para implantar uma mina conectada.
Também vale a pena conferir os muitos recursos gratuitos disponíveis e as melhores práticas para usar a rede sem fio em uma mina conectada. Saiba mais sobre soluções de automação de mineração.