Loading
BLOG
Recent ActivityRecent Activity

Por que você deve ter aprovação de fluxo de trabalho

Compartilhar:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Por que você deve ter aprovação de fluxo de trabalho hero image

Como engenheiros de processo, precisamos garantir que aplicamos controles onde eles são mais importantes.

No mundo competitivo da fabricação industrial, vemos muitos casos em que ter o controle total de nosso processo não é apenas desejável, é fundamental para a identidade da marca, qualidade e rastreabilidade.

Pergunte a qualquer formulador de receitas como ele se sente quando alguém faz uma pequena "melhoria" em sua receita quando ela está em produção. Mesmo um ajuste aparentemente pequeno, como aumentar a temperatura de um tanque de 95 °C para 98 °C ("Quanto mais rápido eu puder aquecer este lote e transferi-lo, mais rápido poderei terminar.") pode resultar em impactos na qualidade que podem ser devastadores para uma marca. Em uma nota mais séria, o impacto de fazer uma mudança não autorizada em um produto controlado em um setor regulamentado pode introduzir consequências legais significativas.

Às vezes, não é apenas um engenheiro de processo, mas sim uma equipe inteira que precisa manter o controle da receita mestre. Nesse caso, também precisamos introduzir um fluxo de trabalho processual configurável que tenha caminhos dinâmicos e aprovações para criar responsabilidade e rastreabilidade. O desafio com as aprovações da equipe se torna um fluxo de trabalho eficiente e aplicável. Quaisquer controles precisam manter alguma flexibilidade para que não fiquemos atolados com longos tempos de espera.

A chave é lembrar por que esses controles estão em vigor:

  1. Confiança de 100% de que a receita liberada para produção é a versão acordada.
  2. Garantia de que há um registro de quando e quem aprovou a receita e que essa pessoa é um aprovador autorizado.

Como seria?

Na versão mais recente do FactoryTalk® Batch, incorporamos a funcionalidade para garantir que a gestão e a liberação de receitas possam ser feitas com facilidade, garantindo um consenso de todas as partes interessadas.

Permitimos que as equipes aprovem receitas em um ambiente controlado. Além disso, uma vez que uma receita é liberada para produção, quaisquer revisões serão revertidas diretamente para os aprovadores autorizados para assinaturas. Para manter a flexibilidade, também temos um processo de aprovação acelerado que permite que um superusuário (usuário ou grupo) aprove e libere rapidamente uma receita para produção. Isso ajuda a manter a produção em movimento quando necessário ou para testes de receita. Todos esses processos de aprovação e assinaturas fazem parte das informações da receita e "vivem" com a receita.

Agora, o controlador em todos nós pode dormir à noite sabendo que a receita em produção corresponde ao que todas as partes interessadas concordaram.

Se você deseja saber mais sobre esse recurso e outras maneiras pelas quais a Rockwell Automation está comprometida com a sustentabilidade para nossos clientes, visite nosso site.

Publicado 15 de junho de 2015


John Parraga
John Parraga
Product Manager, Rockwell Automation
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
  5. Chevron LeftChevron Left Por que você deve ter aprovação de fluxo de trabalho
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.