Loading
BLOG
Recent ActivityRecent Activity

Onde a minha solução de análise de processos deve ser executada?

Compartilhar:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Onde a minha solução de análise de processos deve ser executada? hero image

Você está interessado em analisar os dados de sua fábrica para melhorar o desempenho da fábrica? Gostaria de identificar as principais fontes de problemas de qualidade ou interrupções não planejadas com base em dados de qualidade, processo e equipamentos?

Webinar: Protegendo e conectando seus sistemas PlantPAx® à Connected Enterprise®

Se você é como a maioria dos produtores, sua resposta provavelmente será "sim". Os produtores nas indústrias de processo têm grande interesse em análise para os problemas que ela pode ajudar a resolver.

A maioria das soluções de análise que tentam resolver esses tipos de problemas de produção coleta dados de várias fontes que eram difíceis de conectar. A visão da Connected Enterprise® pode ajudar a possibilitar melhores percepções de negócios devido à sua abordagem ampla.

Da mesma forma, as tecnologias de suporte estão ampliando sua dimensão. Em vez de soluções integradas operando em uma estação de trabalho de nível três (fora da camada de controle, mas dentro do limite da fábrica), as plataformas atuais e futuras incluirão tecnologias avançadas em dispositivos de controle, aparelhos de gabinete ou em uma plataforma de nuvem segura.

Isso faz com que muitos produtores se perguntem: "Onde minha solução de análise deve ser executada?"

Considere o seguinte ao explorar as opções das três camadas industriais – a camada de dispositivo (rede local de controle), a camada de sistema (estação de trabalho) e a nuvem (camada habilitada para internet, que é frequentemente, mas nem sempre, fora do local).

Onde estão os dados?

Para a maioria dos produtores, responder a essa pergunta é uma questão de saber quais informações podem ajudar a resolver o problema e onde elas estão armazenadas atualmente.

Imagine a pirâmide do sistema de controle, com alguma indicação de limites onde a troca de dados é controlada para fins de segurança. 

Onde os dados são agregados no formato que qualquer solução de análise específica precisará?

Onde e como você pode fornecer segurança industrial aceitável? 

Se um aplicativo vai ligar ou desligar equipamentos, os produtores querem saber se um hacker não alterou a decisão ou apresentou dados incorretos que levam a decisões.

Existem trocas de dados seguras entre camadas de dados isoladas dentro dos sistemas do ambiente de produção por esse motivo. 

Os níveis mais altos na pirâmide de controle são mais abertos e os níveis mais baixos são mais seguros e isolados. No entanto, se os dados seguirem apenas em uma direção, as respostas estarão disponíveis apenas longe dos dispositivos.

Oportunidades de curto prazo podem ser perdidas devido a atrasos e espera por respostas manuais e, no final, as decisões podem precisar ser baseadas em dados disponíveis apenas naquela camada percebida como "menos segura".

O software atual pode fornecer níveis mais altos de segurança que podem ser expandidos à medida que as capacidades da tecnologia e as ameaças aumentam com o tempo.

Embora esta não seja uma resposta à principal questão, você pode considerar buscar o mais alto nível de segurança em todas as camadas, permanecendo aberto à troca de dados e aplicando tecnologias seguras disponíveis para ajudar a proteger os usuários com segurança em várias camadas. 

Quando há proteções de segurança em cada camada da The Connected Enterprise®, os produtores devem levar em consideração os padrões de segurança do local e os níveis de implementação ao projetar soluções de análise.

Como o local da solução de análise afeta o custo?

O preço variará com base na camada de execução, nas diferenças nos custos de troca de dados segura e nos requisitos de autenticação necessários.

Os custos de engenharia de entrega, produto e suporte também variarão com base em onde um aplicativo está sendo executado. Por exemplo, com uma plataforma de nuvem, um fornecedor pode cobrar por recursos em uma estrutura de custo recorrente.

No entanto, isso significa que a TI local não terá computadores ou dispositivos adicionais para manter, atualizar ou gerenciar. Por outro lado, o software de gestão de dispositivos avançou muito, facilitando a entrega de atualizações de hardware. 

Portanto, considerar o custo das opções que ajudarão você a alcançar os resultados desejados é outro aspecto que ajudará na sua decisão.

Em última análise, não há uma resposta certa para onde suas soluções de análise devem ser executadas.

Mas para muitos produtores nas indústrias de processo, responder a essas três perguntas ajudará você a chegar a uma solução viável.

Publicado 16 de agosto de 2017


Michael Tay
Michael Tay
Advanced Analytics Product Manager, Rockwell Automation
Michael has driven manufacturing and processing improvements continuously since 1985, leveraging model-driven and real-time solutions. His goal is to enable and accelerate successful, rapid innovation and technology adoption in manufacturing.
Conectar:
Inscreva-se

Inscreva-se na Rockwell Automation e receba as últimas notícias, conteúdos de liderança e informações diretamente em sua caixa de entrada.

Inscreva-se

Recommended For You

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Emp...
  3. Chevron LeftChevron Left Notícias
  4. Chevron LeftChevron Left Blogs
  5. Chevron LeftChevron Left Onde a minha solução de análise de processos deve ser executada?
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.