Loading
BLOG
Recent ActivityRecent Activity

Quando o fenômeno golpe de aríete ocorrer, é melhor você responder

Saiba como evitar o fenômeno golpe de aríete “amaciando” a dinâmica de partida e parada de uma bomba por meio do uso de uma partida suave.

Compartilhar:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Trabalhadores na estrada em um canteiro de obras com escavadora

Quando você mora na mesma casa por muitos anos, sabe quais sons são normais e quais não são.  Instalamos recentemente nosso quarto conjunto de lavadora e secadora e não esperávamos nada diferente, exceto a esperança de que esse conjunto durasse mais tempo. 

No entanto, em alguns momentos durante o ciclo de lavagem, parecia que alguém estava batendo com um martelo nos tubos do nosso porão ou nos tubos sob a pia da cozinha. Era incrível e preocupante o ruído que uma linha de água de 1″ poderia fazer! 

Apesar dos arrestores de água originais nas conexões da linha de água abaixo da pia na sala de utilidades, tive que comprar e instalar arrestores diretamente na parte de trás das máquinas para fazer o ruído parar e evitar um possível vazamento ou inundação em minha casa.

As consequências do fenômeno golpe de aríete são ainda mais significativas em níveis municipais e industriais.

Um tubo de água de 12″ contém quase 50 lb de água por 1′, então, dependendo do diâmetro e comprimento do tubo em sua aplicação, o equivalente a um trem de carga pode estar correndo na tubulação! 

Como um trem, a água que se move em um tubo tem muito momento linear. Como a água é essencialmente incompressível, se uma bomba parar repentinamente, não há amortecimento e um impulso de pressão viaja como uma onda de choque pelo tubo. 

Tudo nesse sistema fechado – bombas, tubos e juntas de tubos, gaxetas, manômetros, medidores de vazão, etc. – está sujeito a forças que podem ser até 10 vezes a pressão de trabalho do sistema. Podem ocorrer danos sérios aos equipamentos e danos materiais, resultando em custos inesperados para reparar o sistema e perda de receita associada ao tempo de parada.

Uma solução comum é "amolecer" a dinâmica de partida e parada de uma bomba, o que pode ser alcançado com uma partida suave.  No entanto, mesmo partidas suaves têm metodologias diferentes que podem ser empregadas, como partida/parada suave básica, controle de bomba e velocidade linear sem sensor.

Alguns métodos podem ou não resolver um fenômeno golpe de aríete, mas o modo de velocidade linear sem sensor geralmente apresenta o melhor desempenho e proporciona partidas e paradas suaves mesmo com uma carga variável (veja a imagem à esquerda).

Em uma de nossas aplicações, uma estação de bombeamento municipal estava gerando eventos de fenômeno golpe de aríete que faziam com que os alarmes de vibração disparassem em um banco a certa distância.  A velocidade linear sem sensor foi a solução para o problema deles.

Projete seus sistemas para reduzir a chance de ocorrência de eventos de fenômeno golpe de aríete. Picos de alta pressão, sons audíveis de golpe e/ou problemas em outras partes do sistema são sinais de um possível evento de fenômeno golpe de aríete.  Caso isso ocorra, tome uma ação preventiva ou arrisque uma ação mais cara posteriormente.  Visite nosso website para saber mais sobre nossa família de partidas suaves de baixa tensão.

Publicado 12 de agosto de 2019


Gregory Mears
Gregory Mears
Global Product Manager, Rockwell Automation
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
  5. Chevron LeftChevron Left Quando o fenômeno golpe de aríete ocorrer, é melhor você responder
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.