Loading
BLOG
Recent ActivityRecent Activity

Ao fabricar cerveja, pequeno é grande

Compartilhar:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Ao fabricar cerveja, pequeno é grande hero image

Há uma tendência na fabricação que não é muito comentada. Ela passa um pouco despercebida.

Não é porque não é bom ou interessante e não é porque não é inovador – muito pelo contrário. Na verdade, não parece haver um bom motivo para as pessoas não falarem muito mais sobre isso. Estou pensando no aumento do pequeno.

Pergunte a qualquer bebedor de cerveja em uma cidade do Reino Unido há dez anos qual era sua cerveja favorita e você provavelmente receberia uma das várias respostas bastante padrão. Você ainda ouviria muitas das mesmas hoje – "Eu sou parcial para uma pint da coisa preta!" ou qualquer uma das muitas cervejas e ales europeias de grandes marcas. Mas hoje em dia você pode ouvir algumas cervejas menos comercializadas mencionadas. Os últimos anos viram um aumento notável na cerveja artesanal – um aumento de 7% na produção apenas no ano passado, de acordo com a Sociedade de Cervejeiros Independentes – e isso reflete algumas mudanças interessantes na fabricação, culturais e econômicas.

A economia da produção de cerveja artesanal no Reino Unido se beneficiou de alguns impostos progressivos que aliviaram o fardo dos cervejeiros menores em oposição aos maiores, abrindo um pouco a margem de lucro para as cervejas artesanais. Provavelmente, há um argumento para o custo do transporte e o aumento do localismo, particularmente na hospitalidade, onde a origem se tornou uma palavra cada vez mais importante para o cuidado e a atenção que um local dedica à sua comida e bebida.

Mas isso pode ser um pouco simplista e talvez um pouco injusto com alguns dos cervejeiros que estão mostrando que a cerveja artesanal britânica tem um mercado global. A julgar pelo forte aumento nas exportações, graças em parte a outro fenômeno cultural, o Festival de Cerveja, e também a uma ajuda mais progressiva de programas de exportação como o UKTI export programmes, parece haver um apetite continental, até mesmo global, por cervejas britânicas.

Do ponto de vista da produção, também há algumas mudanças importantes que apoiam o crescimento, já que o equivalente à Lei de Moore na fabricação vê muitas das vantagens das grandes cervejarias sendo eliminadas por tecnologias poderosas e menores de linha de produção que ajudam as cervejarias e as PMEs de todos os tipos a competir com os grandes.

O crescimento da cerveja artesanal não é algo exclusivo do Reino Unido, é claro – os mesmos fatores culturais podem ser encontrados em muitos países ao redor do mundo, incluindo o país que mais consome cerveja (em 2014), a República Tcheca. Não muito atrás, como uma nação de amantes da cerveja, e com um orgulhoso patrimônio de cerveja artesanal, estão os EUA.

Uma cerveja artesanal deve vender a atenção ao sabor e ao elemento boutique – até mesmo da moda – de seus produtos. Com tiragens menores e mais variedade, isso se encaixa muito bem nas técnicas de fabricação modernas. No entanto, a consistência de lote e a eficiência geral são de suma importância; e é aqui que a captura e o gerenciamento de dados com software e o controle de processos com automação para que as mudanças em tempo real na produção possam manter a qualidade do produto vêm à tona.

Aqui está um trecho ilustrativo do estudo de caso da cerveja artesanal dos EUA vinculado acima:

Por exemplo, o novo sistema permite que o cervejeiro rastreie como uma variação de pressão (causada por variações na densidade da mistura) afeta a qualidade do produto e faça correções em linha para melhorar a produtividade. Mas quando essa mesma informação de pressão pode ser correlacionada ao fluxo de saída ou ao nível do tanque de buffer, ele também pode planejar e executar melhor as atividades de manutenção da máquina. O sistema permite que os operadores transmitam informações com precisão entre turnos com um registro permanente que pode ser confiável para fins de conformidade com a regulamentação. O mestre cervejeiro pode observar várias variáveis em diferentes fases do processo de produção, tudo a partir de uma única posição, em vez de patrulhar o chão de fábrica.

Pequeno é belo. E pequeno agora também pode ser perfeitamente formado, especialmente quando se trata de cervejas artesanais. Os princípios se aplicam além da fabricação de cerveja, é claro – temos uma variedade de soluções de todos os tipos e a experiência para ajudar nossos clientes a aproveitar ao máximo o que produzem. Clique aqui para saber mais.

Publicado 13 de janeiro de 2015


Phil George
Phil George
Technology Consultant Team Leader Software & Control, Rockwell Automation
For the last 32 years Phil has been working with automation and information solutions in many different vertical sectors. Currently he’s using this experience to help businesses become more efficient by adopting Industrial IoT (IIoT). He majors on practical execution, working with many blue chip and SME customers making unprecedented advances by adopting IIoT. He manages an engineering team to blueprint “The Connected Enterprise.”
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
  5. Chevron LeftChevron Left Ao fabricar cerveja, pequeno é grande
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.