Loading
BLOG
Recent ActivityRecent Activity

Qual é o seu custo com o tempo de parada não planejada do motor?

Compartilhar:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Qual é o seu custo com o tempo de parada não planejada do motor? hero image

Os motores elétricos são a espinha dorsal da indústria moderna de hoje.

Eles fornecem a energia mecânica necessária para a maioria dos processos de fabricação.

Nos últimos 100 anos, muitas agências governamentais impuseram requisitos rigorosos para a implementação de alguma forma de proteção contra sobrecarga térmica para todos os motores elétricos, a fim de ajudar a evitar que os motores elétricos causem danos ou prejuízos físicos.

De tempos em tempos, um dispositivo de proteção do motor fará com que um motor elétrico pare de funcionar devido a fiação inadequada, um problema elétrico, uma anomalia mecânica ou dano interno ao motor. Quando ocorre um evento não planejado como esse, como sua instalação lida com essa situação?

Sempre que um motor crítico para seu processo para de forma inesperada, qual é o custo dessa perda de produção?

Existem muitos tipos diferentes de dispositivos de proteção do motor disponíveis que atendem às regulamentações governamentais exigidas. Esses dispositivos de proteção variam em tamanho, recursos e preço. Como você escolhe o tipo certo de proteção do motor para suas instalações industriais?

A resposta a esta pergunta depende da sua receita de produção perdida (custo do tempo de parada não programada do motor elétrico). Se a receita de produção perdida for mínima, você pode considerar o uso de uma proteção do motor básica, bimetálica ou baseada em liga eutética.

Esses tipos de produtos de proteção do motor atendem aos requisitos mínimos governamentais e evitam danos térmicos internos ao motor elétrico.

A principal desvantagem é que eles não fornecem nenhuma advertência avançada de que um evento está prestes a ocorrer e não fornecem nenhuma informação sobre o motivo do evento.

Se a receita de produção perdida for substancial, você pode considerar o uso de uma proteção do motor baseada em eletrônica.

Esses tipos de produtos de proteção do motor atendem aos requisitos mínimos governamentais de proteção térmica, mas também fornecem outros tipos de proteção elétrica, como desbalanceamento de fase, assimetria, tensão inadequada, diferença de rotação, corrente de falta à terra (fuga à terra) e mais.

Muitos dispositivos de proteção do motor eletrônicos fornecem recursos de comunicação para alertar sobre possíveis problemas do motor, projetar quando o motor vai parar e indicar o motivo pelo qual o motor parou involuntariamente.

Por exemplo, em uma aplicação de bombeamento, os dispositivos de proteção do motor eletrônicos podem simular a temperatura interna de um motor elétrico que fornece potência mecânica a uma bomba.

Eles podem enviar um alarme por mensagem de texto ou e-mail se o calor subir além de um nível especificado. Eles também podem ser integrados a uma infraestrutura SCADA existente usando redes de comunicação como EtherNet/IP para fornecer advertências avançadas e ajudar a evitar tempo de parada não programada dispendioso.

Os dispositivos de proteção do motor eletrônicos custam mais do que um dispositivo de proteção do motor básico, bimetálico ou baseado em liga eutética, mas pode ser significativamente menor em comparação com o custo do seu tempo de parada não programada do motor elétrico.

Publicado 25 de julho de 2014


Bill Martin
Bill Martin
Product Manager, Electronic Overload Relays, Rockwell Automation
Conectar:
Inscreva-se

Inscreva-se na Rockwell Automation e receba as últimas notícias, conteúdos de liderança e informações diretamente em sua caixa de entrada.

Inscreva-se

Recommended For You

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Emp...
  3. Chevron LeftChevron Left Notícias
  4. Chevron LeftChevron Left Blogs
  5. Chevron LeftChevron Left Qual é o seu custo com o tempo de parada não planejada do motor?
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.