Loading
BLOG
Recent ActivityRecent Activity

O que a curva de torque de velocidade do motor informa?

Compartilhar:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
O que a curva de torque de velocidade do motor informa? hero image

A tarefa é comprar uma partida suave para seu motor.

Você quer uma partida fácil e suave em vez de uma partida direta com um starter eletromecânico. Você tem um motor com uma placa de identificação que indica 100 HP, FLA de 124 A, NEMA Design B e KVA Code G.

Estando perto de motores antes, você pensaria que não há nada de extraordinário aqui. Você deve parar e selecionar uma partida suave com base nisso? Não necessariamente…

O que não é indicado na placa de identificação é o percentual de torque de partida e a aparência geral da curva de torque de velocidade. Por que isso é importante? É importante porque isso ajuda a determinar se a partida suave selecionada é viável ou não.

Nos últimos anos, os mandatos para eficiência do motor fizeram com que as características do motor mudassem. Embora os dados acima costumassem ser bons para o dimensionamento de partidas no passado, eles não são necessariamente suficientes para o futuro e devem ser considerados ao substituir um motor mais antigo.

Um exemplo disso é uma análise recente de uma folha de dados de um motor fictício chamado “XYZ” que afirmava que o motor tinha 500 HP, 8 polo, NEMA B, Code G. OK, parece bom, nada anormal. Até que você olha para o torque de rotor travado. Isso estava em 90%. Este é um bom candidato para uma partida suave?

Talvez, mas, por outro lado, talvez não.

Deixe-me explicar. O torque do motor precisa ser maior que o torque de carga exigido durante o processo de partida para que o motor dê a partida. Se o torque de partida do motor for menor que o torque exigido pela carga, uma situação de travamento ou desarme por sobrecarga provavelmente ocorrerá, impedindo danos térmicos adicionais ao motor. O resultado final é uma partida malsucedida.

Por projeto, uma partida suave utiliza a tensão para controlar o torque. O torque do motor disponível é aproximadamente proporcional ao quadrado da tensão aplicada.

%Torque α %Tensão²

Dada essa relação, uma redução de 60% na tensão aplicada resulta em uma redução de aproximadamente 84% no torque gerado. Neste exemplo, é usada uma tensão de 40%.

(0.4)² = 0.16, ou 15% do torque de rotor travado está presente

Agora você olha para uma curva de torque de velocidade com um torque de rotor travado em comparação com o torque de operação total em 90%. Reduza sua tensão para 40%, como no exemplo, e agora você tem 16% do torque de partida real. Isso é bastante baixo. Esse valor pode ou não ser suficiente para iniciar o motor.

Este foi um exemplo baseado em matemática. Claro, a tensão reduzida pode ser ajustada para fornecer uma partida até 100%. O ponto é que, se houver pouca margem de torque para trabalhar porque o percentual do nível de torque de partida é tão baixo para começar, o uso de uma partida suave é reduzido.

O motor mais comum usado é o NEMA Design B. Muitos motores NEMA Design B tradicionais são/eram 150–250% ou mais para o percentual de torque de rotor travado em comparação com o torque de operação total.

Agora é comum ver motores com torque de partida inicial percentual muito menor. Isso precisa ser levado em consideração ao procurar uma partida suave para uma aplicação.

Este desenho mostra as comparações comuns entre as diferentes curvas de torque de velocidade dos projetos NEMA A, B, C e D.

As melhores chances de versatilidade ao usar uma partida suave é ter um motor que tenha uma curva de torque de velocidade bem acima do valor de torque de carga total. Quando o percentual de torque de rotor bloqueado está próximo ou abaixo do torque de carga total, uma análise mais detalhada deve ser aplicada.

No passado recente, muitas curvas de torque de velocidade tornaram-se mais baixas e planas, caracteristicamente do torque de rotor bloqueado ao torque de ruptura das curvas.

Os motores mudaram. Embora esses motores possam funcionar para uma determinada aplicação, talvez seja necessário um pouco de trabalho para verificar se o motor funcionará no modo de tensão reduzida. Uma partida suave não cria energia, ela a controla.

Oferecemos uma ferramenta eletrônica gratuita para ajudar a determinar se uma partida suave SMC seria adequada para uma aplicação, então confira.

Publicado 26 de dezembro de 2016


Bill Bernhardt
Bill Bernhardt
Senior Commercial Engineer, Rockwell Automation
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
  5. Chevron LeftChevron Left O que a curva de torque de velocidade do motor informa?
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.