Loading
BLOG
Recent ActivityRecent Activity

O que a análise pode realizar com o MPC na indústria de bebidas

Compartilhar:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
O que a análise pode realizar com o MPC na indústria de bebidas hero image

Quando os produtos demoram anos para serem lançados, a crescente demanda pelo que você oferece é uma mistura de boas e desafiadoras notícias. Então, quando as vendas de destilados aumentaram 4% em 2017 pelo oitavo ano consecutivo, os fornecedores tomaram nota.

Esse aumento na demanda exigiu que as empresas de produção de álcool maximizassem sua produtividade, sem impactar negativamente a qualidade do produto final, a tradição da receita ou a consistência da produção.

Aprendemos como as destilarias podem maximizar a produtividade sem sacrificar a qualidade e que é possível aumentar a otimização sem alterar a receita por meio da tecnologia de controle preditivo por modelo (MPC). Uma vez que o MPC é adotado, há uma série de ajustes que seus operadores podem fazer para melhorar a produção, alcançar um produto de qualidade e o máximo de rentabilidade com base em tendências de análise.

Mixing in Analytics

O MPC é responsável por otimizar o desempenho dos equipamentos da fábrica e por ajudar os operadores a ajustarem livremente o que estão fazendo para melhorar a produção. Quando são feitos ajustes no processo, o software também ajuda a fazer os ajustes necessários a jusante.

A análise é útil quando você começa a enfrentar problemas de produção e qualidade. Quando as máquinas falham, a qualidade do lote e a produção sofrem. A análise ajuda trazendo recursos de manutenção preditiva e detecção de anomalia. Ambos procuram falhas nas operações usando aprendizado de máquina avançado e outras técnicas de processamento de dados.

Explorando a manutenção preditiva

Vamos nos aprofundar na manutenção preditiva para entender como a análise, em parceria com um plano de MPC, permite que os operadores realizem tarefas de maneira custo otimizado e com economia de tempo.

Os aplicativos de manutenção preditiva reconhecem quando o equipamento não está funcionando normalmente, com base em modelos predeterminados. Quando o equipamento se desvia dessas normas, os gerentes e operadores da fábrica são alertados e podem identificar problemas, evitando-os antes que ocorram. Isso também ajuda a reduzir os custos de equipamentos, permitindo uma correção antecipada e reduzindo o desgaste dos equipamentos.

Considere este exemplo de misturador em manutenção preditiva. Durante a fermentação, se um misturador falhar, a levedura se depositará e não interagirá adequadamente com os açúcares, o que é prejudicial ao produto final. Sem uma mistura completa, o fermentador também não agirá da maneira esperada. Aplicativos de manutenção preditiva podem alertar os produtores de álcool de que o misturador está agindo de maneira diferente e identificar onde o problema está ocorrendo no processo.

Levando um passo adiante, no aplicativo MPC, um modelo de sensor suave prevê a qualidade em tempo real. A análise estima a qualidade do produto entre amostras manuais. A tecnologia de sensor suave pode ser direcionada a qualquer parâmetro de qualidade medido que os operadores queiram observar de perto, o que economiza tempo que, de outra forma, seria gasto esperando por uma amostra de laboratório.

Detecção de anomalia e comportamentos de processo

O outro aplicativo de análise relevante para o MPC é a detecção de anomalia. Semelhante à manutenção preditiva, a detecção de anomalia economiza tempo e dinheiro ao alertar os operadores quando o equipamento não está funcionando como deveria e indicar onde o problema se originou.

Por exemplo, em uma destilaria, os operadores limpam os equipamentos para evitar acúmulo. Se a solução de limpeza corrosivo não for removida completamente do equipamento, ela prejudicará a levedura e resultará em um produto final de baixa qualidade.

Em vez de esperar até o final do processo de produção para perceber que o lote está arruinado, a detecção de anomalia notificará o operador de que o lote está estragado logo no início. Com essas informações, o operador pode interromper o lote estragado, concluir as etapas necessárias para remediar a condição e reiniciar um lote recuperado.

A análise determina qual equipamento falhou e indica o motivo, com base nos modelos que sabem como as operações devem idealmente funcionar. Com essas informações, os operadores ficam mais bem informados e podem reduzir ou evitar problemas.

A análise crescerá

Em resumo, o MPC, em conjunto com a análise, resulta em menos tempo de parada não programada, maior produtividade, maior rentabilidade, melhor qualidade e maior consistência do produto final. Isso significa que os operadores e gerentes podem se concentrar em tarefas importantes em vez de perseguir problemas ou se preocupar em desviar das receitas tradicionais.

De um ponto de vista mais geral, a análise é benéfica porque permite que os operadores e gerentes da fábrica estejam informados e entendam seus equipamentos ao máximo.

Embora a incorporação de análise na indústria de bebidas seja nova e ainda esteja evoluindo, prevejo que o crescimento da análise disparará a partir daqui, especialmente à medida que outras empresas e setores observam o sucesso dos primeiros adotantes.

À medida que a demanda por destilados flutua ao longo do tempo, os produtores de álcool começarão a depender mais fortemente de tecnologias como o MPC para ajudar a controlar a produtividade. Se você quiser saber mais sobre os benefícios do MPC e da análise, leia mais sobre isso aqui.

Publicado 9 de janeiro de 2019

Topics: Alimentos e bebidas

Michael Tay
Michael Tay
Advanced Analytics Product Manager, Rockwell Automation
Michael has driven manufacturing and processing improvements continuously since 1985, leveraging model-driven and real-time solutions. His goal is to enable and accelerate successful, rapid innovation and technology adoption in manufacturing.
Conectar:
Inscreva-se

Inscreva-se na Rockwell Automation e receba as últimas notícias, conteúdos de liderança e informações diretamente em sua caixa de entrada.

Inscreva-se

Recommended For You

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Emp...
  3. Chevron LeftChevron Left Notícias
  4. Chevron LeftChevron Left Blogs
  5. Chevron LeftChevron Left O que a análise pode realizar com o MPC na indústria de bebidas
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.