Uma solução contida
Um inversor de baixa tensão com redução de harmônicas incorporada oferece vários benefícios em comparação com outras soluções de redução.
Em primeiro lugar, ele pode reduzir os efeitos da distorção harmônica para ajudar você a cumprir a norma IEEE 519. Mas ele também oferece economia de painel e piso em comparação com o uso de dispositivos externos, como filtros harmônicos ou transformadores de 18 pulsos. E reduz os custos de fiação e o tempo de instalação que podem vir com esses dispositivos.
Uma solução no próprio inversor também coloca o ônus de gerenciar a redução no fabricante do inversor.
Isso significa que, se você trabalha em operações de água e esgoto, não precisa especificar, instalar e manter tecnologia extra além do próprio inversor. Também significa que você não precisa se preocupar com a nova tecnologia afetando o desempenho do seu inversor – como as perdas de eficiência que podem ser causadas pelo calor de um transformador.
Dentro de uma solução In-Drive
Os inversores de baixa tensão com tecnologia de front-end ativo podem impedir que a distorção harmônica detectada dentro do inversor afete a rede elétrica mais ampla.
Alguns componentes-chave no inversor ajudam a fazer isso acontecer. Primeiro, um filtro LCL fornece capacidade de baixa harmônica e minimiza a distorção de corrente na grade elétrica. Além disso, um conversor do lado da linha retira energia sem distorção harmônica e a converte em energia CC.
Claro, a redução de harmônicas é apenas um dos muitos benefícios que você obtém com esses inversores.
Por exemplo, a tecnologia de front-end ativo do inversor também pode ajudar a reduzir seus custos de energia. Ela pode fornecer recursos regenerativos, para que você possa colocar o excesso de energia de volta na fonte de alimentação de entrada. E pode reduzir a velocidade do ventilador e definir o inversor ou a alimentação do barramento em um estado de baixa energia, o que pode reduzir seu consumo de energia.
Um inversor projetado usando uma abordagem de arquitetura integrada também pode reduzir seu tempo de programação e facilitar a partida e o comissionamento. Essa abordagem de projeto permite que você configure e programe não apenas o inversor, mas também seu controlador e outros dispositivos, tudo em um ambiente de desenvolvimento. Ela também permite que você use um único arquivo para as configurações do seu controlador e do inversor.
Menos harmônicas, menos complicações
Um inversor que controla a distorção harmônica a um nível aceitável pode ajudar você a evitar interrupções relacionadas a harmônicas em sistemas de tratamento de água e esgoto, além de proporcionar outras economias. E como a solução de redução é integrada ao inversor, você não precisa se preocupar com como ela afetará sua dimensão, demandas de instalação ou desempenho geral.
Saiba mais sobre inversores de baixa tensão que usam a tecnologia de front-end ativo aqui.