Loading
BLOG
Recent ActivityRecent Activity

Visibilidade: proposta de valor “killer” para a Connected Enterprise®

Compartilhar:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Visibilidade: proposta de valor “killer” para a Connected Enterprise® hero image

No contexto da tecnologia da informação, "killer" passou a caracterizar aquele aplicativo de software cujo valor é tão fundamentalmente atraente que valida uma nova classe inteira de investimento em tecnologia.

Pense em planilhas eletrônicas e o IBM PC, ou e-mail móvel e o Blackberry.

Em ambos os casos, uma única proposta de valor foi suficiente para desencadear um ciclo virtuoso de investimento, inovação e criação de valor que só se intensificou desde então, resultando nos poderosos computadores pessoais e smartphones que consideramos garantidos hoje.

A indústria agora está em um limite semelhante. A convergência de tecnologia da informação e comunicação em redes operacional, juntamente com dispositivos cada vez mais poderosos, aplicativos de software e, essencialmente, poder de computação sob demanda, estão prontos para permitir um novo nível de produtividade, eficiência e agilidade industrial que a Rockwell Automation chama de The Connected Enterprise®.

E embora poucos discutam a ampla gama de valor comercial incorporada na visão da Connected Enterprise®, muitos dos profissionais do setor que participarão da próxima Automation Fair, de 18 a 19 de novembro no centro de Chicago, estão buscando essa primeira proposta de valor "killer" que seja suficientemente atraente para iniciar sua própria jornada rumo a se tornar uma.

Para este observador, a proposta de valor killer para a Connected Enterprise® é a visibilidade aprimorada.

A visibilidade tem as vantagens gêmeas de expansibilidade máxima e valor claramente demonstrável. Pergunte a si mesmo: "Qual é o único dado ou um punhado de KPIs que poderia ajudá-lo a executar suas operações com mais eficiência?"

Em seguida, use essa visibilidade aprimorada para justificar um lançamento piloto que não seja tão pequeno a ponto de ser ignorado, mas não tão “de toda a empresa” que se atrase antes que ganhos positivos possam ser demonstrados.

Por exemplo, Jon Reichert, da Hillshire Brands da Tyson Foods, discutiu na conferência Smart Industry no início deste mês como eles justificaram a implementação do FactoryTalk Historian e dos painéis VantagePoint EMI da Rockwell Software, principalmente para obter melhor visibilidade sobre o desperdício de produto em uma linha de produção de salsichas.

Eles rapidamente excederam em um fator de cinco a melhoria de 0.1% prevista para justificar o projeto e estão ocupados adicionando KPIs complementares a pedido das operações.

"Uma vez que a plataforma está lá, custa pouco implementar aplicativos adicionais", disse Reichart.

Durante a semana da Automation Fair, este repórter participará dos fóruns do setor para saber como outras empresas industriais estão usando os conceitos da Connected Enterprise para melhorar a visibilidade e aproveitar essas avaliações iniciais em fontes adicionais de valor comercial. Suspeito que é aí que veremos os ROIs de se tornar uma Connected Enterprise que são realmente killer.

Publicado 2 de novembro de 2015

Topics: Fõòõòd & Béévééråâgéé

Keith Larson
Keith Larson
VP Content, Putman Media
Conectar:
Inscreva-se

Inscreva-se na Rockwell Automation e receba as últimas notícias, conteúdos de liderança e informações diretamente em sua caixa de entrada.
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
  5. Chevron LeftChevron Left Visibilidade: proposta de valor “killer” para a Connected Enterprise®
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.