Loading
BLOG
Recent ActivityRecent Activity

O Treinamento de Operador Virtual oferece aprendizado sem limitações

Compartilhar:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
O Treinamento de Operador Virtual oferece aprendizado sem limitações hero image

Dar aos operadores o treinamento robusto de que precisam para fazer seu trabalho de forma eficaz pode ser difícil hoje por muitos motivos.

Talvez o principal deles sejam as pressões de produção. Muitas vezes, você não pode se dar ao luxo de manter a produção parada tempo suficiente para dar aos operadores o treinamento de que precisam. Além disso, carregar e ciclar manualmente as máquinas para fins de treinamento pode ser um processo oneroso, o que pode limitar a quantidade e a qualidade do treinamento, porque você só pode recriar fisicamente um número limitado de cenários de produção.

Ainda assim, em meio a esses desafios, o treinamento de operadores talvez nunca tenha sido tão necessário quanto é hoje. Uma grande mudança demográfica está em andamento no pessoal industrial. E se você quiser proteger seus níveis atuais de produtividade, qualidade e desempenho de segurança, é vital que você dê aos novos operadores menos experientes as competências de que precisam e transmita o conhecimento histórico dos trabalhadores experientes.

É por isso que pode ser hora de repensar como você fornece o treinamento de operadores. Especificamente, ao adotar o treinamento virtual, você pode desenvolver operadores competentes e conhecedores, evitando as interrupções e os custos que acompanham o treinamento tradicional.

Treinamento livre de interrupções

O treinamento virtual utiliza um gêmeo digital, ou réplica digital, de seus ativos de produção físicos para criar um ambiente de treinamento virtual.

Não é necessário parar uma máquina física ou esperar que uma nova máquina chegue para treinar os operadores. Em vez disso, é possível recriar digitalmente a máquina com um alto nível de detalhamento. Além disso, é possível aplicar a física à máquina para imitar como ela se move e interage com pessoas e outras máquinas.

Os operadores podem acessar o gêmeo digital em uma tela de dispositivo ou usando um headset de VR para treinar em um ambiente de treinamento seguro e imersivo. Colocar os operadores dentro de um modelo de gêmeo digital dinâmico significa que eles não precisam de uma máquina física para treinar, nem precisam estar no mesmo local que a máquina. Considere a flexibilidade de treinar em um modelo de máquina em qualquer lugar do mundo.

Você pode dar aos operadores o nível de treinamento de que precisam, quando e onde precisam, enquanto a produção continua ininterrupta. E isso é apenas o começo, porque o treinamento virtual permite que você faça muito mais.

Treinamento mais flexível

Existem apenas alguns cenários de produção que você pode replicar no treinamento físico. Por causa disso, os trabalhadores podem não estar preparados para certas situações quando algo dá errado.

Com o treinamento virtual de operadores, os trabalhadores podem aprender a manter a produção em funcionamento em operações ideais e aprender a responder a situações excepcionais.

Por exemplo, você pode injetar falhas simuladas e condições extremas no processo de treinamento. Então, depois que um operador concluir o cenário, você pode dar a ele um feedback para ajudá-lo a entender se respondeu adequadamente. Se necessário, você também pode executar o cenário novamente para ajudá-lo a melhorar sua resposta.

Isso pode preparar melhor os operadores para responder a incidentes semelhantes em um ambiente de produção ao vivo e potencialmente reduzir o tempo de parada não programada ou sucata. Não importa qual cenário você coloque os operadores ou como eles respondam–você sempre pode ficar tranquilo sabendo que pode redefinir tudo com o toque de um botão.

Melhore a competência

O treinamento virtual pode ajudar os operadores a aprenderem seus trabalhos de maneiras novas e mais eficazes.

Sinais digitais, por exemplo, podem ajudar a orientar os trabalhadores durante o treinamento. Se um trabalhador está sendo treinado em uma tarefa de montagem, sinais digitais como setas móveis podem ajudá-lo a identificar a peça específica que precisa ser coletada, e um gabarito de montagem brilhante ou destacado pode ajudá-lo a identificar onde precisa colocar as peças.

Em seguida, você pode remover as dicas digitais para ver se o operador consegue concluir a tarefa sem elas.

Os trabalhadores também podem errar livremente no treinamento virtual sem se preocupar em interromper a produção. Se um operador fizer algo errado, essa ação pode ser registrada para fins de reparação. E os operadores podem ser solicitados a demonstrar sua competência no treinamento antes de serem colocados sob as pressões da produção ao vivo.

Benefícios além do treinamento

O treinamento virtual pode ajudar os trabalhadores a desenvolver suas habilidades e competência em um ambiente seguro e imersivo, onde os erros não têm consequências no mundo real. Mas o treinamento também pode ajudar sua empresa de outras maneiras.

Você pode observar os operadores ou obter feedback deles sobre as tarefas, por exemplo, para identificar maneiras de tornar essas tarefas mais eficientes. E você pode treinar e testar os operadores no mundo virtual para ver se os cálculos, como estimativas de taxa de produtividade, são realistas.

Saiba mais sobre como um gêmeo digital pode ajudar sua empresa

Publicado 15 de junho de 2020


Matthew Masarik
Matthew Masarik
Marketing Manager, Design Software, Rockwell Automation
Matt is the Marketing Manager for the Design Software business that includes Studio5000, FactoryTalk Logix Echo, and FactoryTalk Linx. Matt's role is to connect technologies for users so that they can put more power in their developers’ hands to meet the rise of digital design.
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
  5. Chevron LeftChevron Left O Treinamento de Operador Virtual oferece aprendizado sem limitações
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.