Loading
BLOG
Recent ActivityRecent Activity

Desbloqueando horas de produção com gestão de desempenho digital

A gestão de desempenho digital, construída sobre o ThingWorx, aproveita os princípios enxutos para transformar como as fábricas alcançam níveis mais altos de excelência operacional.

Compartilhar:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Ilustração para o blog Desbloqueando horas de produção com o módulo controlador do inversor

Em toda a cadeia de valor da fabricação, está surgindo um novo framework para melhorar o desempenho — um que conecta processos de fábrica habilitados digitalmente à melhoria contínua de processos tradicionais de circuito fechado (CPI).

A gestão de desempenho digital (módulo controlador do inversor) é uma solução de informação industrial construída na plataforma ThingWorx da PTC que aproveita princípios enxutos familiares para transformar a forma como as fábricas alcançam níveis mais altos de excelência operacional. Embora os princípios e muitos dos componentes estejam bem estabelecidos, a forma como são reunidos é inovadora. O módulo controlador do inversor coleta dados da automação e do engajamento do operador, identifica gargalos de produção e fornece cálculos de Eficiência Geral do Equipamento (OEE). Combinado com análises de Pareto de perda de tempo, o módulo controlador do inversor permite melhores decisões sobre onde investir recursos escassos na iniciativa de melhoria contínua de processos (CPI) de circuito fechado. O módulo controlador do inversor ajuda a identificar oportunidades ocultas de melhoria de desempenho que podem levar a melhorias de dois dígitos.

Muitos dados, poucos insights

O problema com os dados não é mais a falta de disponibilidade, baixa precisão ou atualidade. Os executivos da fábrica estão inundados de dados precisos e oportunos. Em vez disso, há uma lacuna significativa entre os dados e os insights úteis. Muitas organizações de fabricação têm dificuldade em descobrir como gerenciar, classificar, organizar, curar e fornecer insights valiosos. Eles precisam que seus dados permitam e apoiem uma melhor tomada de decisões.  

O módulo controlador do inversor ingere dados operacionais, analisa e os apresenta de maneiras que facilitam a identificação de problemas e tornam mais eficiente a seleção entre alternativas de ação corretiva.

Resolução de problemas em circuito fechado e operações de produção

Identificar gargalos de maneira consistente e repetível é difícil de fazer manualmente e exige muito trabalho. O módulo controlador do inversor para PTC fornece um conjunto de ferramentas que automatiza em grande parte a coleta de dados e a identificação da operação de ritmo da linha de produção.

Para entender o módulo controlador do inversor, pense nestas etapas:

  • Monitorar: medir constantemente o que está acontecendo em uma linha de fábrica
  • Focar: encontrar o ritmo de produção. Identificar e classificar os gargalos
  • Priorizar: identificar os problemas de desempenho de maior impacto que exigem foco
  • Analisar: determinar as causas e caracterizar as fontes de perda na operação
  • Melhorar: colocar um plano em prática para corrigi-lo
  • Confirmar: monitorar a correção e garantir que o plano resolva o problema.
  • Repetir 
 
Ilustração para o blog Desbloqueando horas de produção com o módulo controlador do inversor
 
 

Um sistema operacional para melhoria contínua

O módulo controlador do inversor é um sistema operacional para melhoria contínua de processos, por meio de sua coleção de cinco ferramentas distintas que envolvem um poderoso recurso de monitoração de controle de produção – tudo construído no ThingWorx. Essas são as ferramentas de dados digitais que estão ajudando a transformar os dados da fábrica em valiosos insights de desempenho. 

Publicado 14 de maio de 2023


Jeff Miller - Moderador
Jeff Miller - Moderador
Líder Principal, Rockwell Automation
Jeff é um Principal na Kalypso, trazendo 30 anos de experiência em melhorar o desempenho de cadeias de fornecimento e operações de produção por meio de tecnologias de informação de ponta. Um contador de histórias envolvente sobre melhoria de negócios, Jeff traz uma perspectiva prática e focada em resultados para iniciativas de transformação.
Inscreva-se

Inscreva-se na Rockwell Automation e receba as últimas notícias, conteúdos de liderança e informações diretamente em sua caixa de entrada.

Inscreva-se
Recomendado para você
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Emp...
  3. Chevron LeftChevron Left Notícias
  4. Chevron LeftChevron Left Blogs
  5. Chevron LeftChevron Left Liberação de horas de produção com módulo controlador do inversor
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.