Loading
Blog
Recent ActivityRecent Activity

Tubulações: melhor o uso de energia e mais com o inversor de frequência certo

Compartilhar:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Tubulações: melhor o uso de energia e mais com o inversor de frequência certo hero image

Os benefícios relacionados à economia de energia com o uso de inversores de frequência (VFDs) em estações de compressão e bombeamento de tubulações já estão bem estabelecidos.

Os inversores oferecem um controle preciso para aumentar ou diminuir o fluxo ao longo de uma tubulação. Isso resulta em uma maior eficiência e mais economias de energia em comparação com um iniciador através da linha, que exige o uso de válvulas de controle para gerenciar o fluxo.

No entanto, o que não está claro a respeito dos inversores de frequência são os outros benefícios obtidos quando você faz a escolha certa. Porque nem todas as tecnologias de inversores de frequência são criadas da mesma forma. E algumas delas ajudam você a alcançar ainda mais economias de custo e um desempenho ainda melhor.

Pensando nisso, apresentamos três recursos principais que você deve buscar ao adquirir seu próximo inversor de frequência para estação de compressão ou bombeamento.

 

1. Sincronização

Um inversor de frequência que permita a transferência sincronizada ajuda você a iniciar e controlar vários motores de bomba usando apenas um inversor de frequência. Isso pode reduzir seus custos iniciais e de instalação em até 33% para um sistema de dois motores e em até 60% para um sistema de quatro motores em comparação com um sistema de acionamento múltiplo.

Um sistema de acionamento que use esse recurso também pode ajudar a reduzir seus maiores custos operacionais, isto é, o uso de energia. Em primeiro lugar, as perdas do inversor de frequência são reduzidas se comparadas a um sistema de acionamento múltiplo. Ele também permite que você leve o motor para a mesma frequência da fonte de alimentação da rede pública, depois transfira o motor para essa fonte. Isso pode melhorar a eficiência geral do seu sistema e proporcionar maiores economias de energia.

Por fim, a transferência sincronizada permite que você dê a partida com menos impacto no sistema de alimentação, reduzindo ou até eliminando os custos com picos de energia e, ao mesmo tempo, ajudando a prolongar a vida útil do equipamento e a reduzir os custos com manutenção.

 

2. Integração aprimorada

Alguns inversores de frequência modernos têm recursos e funções de integração que facilitam sua implementação, operação e manutenção.

Os perfis de add-on (AOPs), por exemplo, podem simplificar a configuração e a integração, organizando as informações do inversor e os parâmetros configuráveis para uma programação intuitiva. A configuração automática do dispositivo também pode simplificar a instalação quando se está implementando vários inversores ou se você precisar substituir um deles. Com esse recurso, as configurações do inversor são armazenadas em um controlador Logix e, em seguida, baixadas automaticamente para os inversores novos ou substituídos assim que forem detectados pelo controlador. Isso pode ajudar a reduzir o tão demorado trabalho de reprogramação.

 

3. Visibilidade remota

Quando inversores de frequência são conectados a uma rede de controle de tubulação usando a formatação correta, eles podem enviar dados úteis de desempenho para uma sala de controle central. Isso ajuda os operadores a tomarem melhores decisões.

Eles podem descobrir, por exemplo, que duas estações de bombeamento conectadas em zonas de energia separadas têm índices notavelmente diferentes. Além disso, podem operar a estação de bombeamento com mais intensidade na zona com índices menores. Até mesmo em uma única zona da rede pública, os operadores podem perceber que os custos de energia são consideravelmente menores fora do horário de pico e ajustar as operações para aproveitar esse índice mais baixo.

Eles também podem usar dados acessados remotamente para monitorar e gerar tendências do desempenho do processo, bem como para identificar possíveis necessidades de manutenção. Um operador que esteja olhando para três bombas operando na mesma velocidade pode perceber que uma delas tem um menor torque de carga. Com isso, ele pode enviar um técnico para investigar o problema.

 

Economias e mais economias

Os inversores de frequência oferecem às estações de compressão e bombeamento benefícios inerentes em termos de economias de custo e melhor desempenho. Escolher um inversor de frequência com recursos de sincronização, integração e visibilidade remota levará seu desempenho e suas economias para um novo patamar.

Não importa quais sejam suas demandas de tubulações, existe uma solução de inversor de frequência certa para você.

Publicado 17 de agosto de 2020

Topics: Petróleo e gás

Rick Paes
Rick Paes
Technical Consultant Oil and Gas Industry, Rockwell Automation
Conectar:
Subscribe

Subscribe to Rockwell Automation and receive the latest news, thought leadership and information directly to your inbox.

Subscribe

Recommended For You

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Emp...
  3. Chevron LeftChevron Left Notícias
  4. Chevron LeftChevron Left Blogs
  5. Chevron LeftChevron Left Tubulações: melhor o uso de energia e mais com o inversor de frequência certo
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.