Loading
BLOG
Recent ActivityRecent Activity

A tecnologia de trickle down pode ser disruptiva – de um jeito bom!

Compartilhar:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
A tecnologia de trickle down pode ser disruptiva – de um jeito bom! hero image

Sempre amei a tecnologia que ultrapassa os limites. Tecnologia que amplia nossa percepção do possível, mostra o poder da engenhosidade humana e testa os limites do comum. Amo tecnologia que perturba a maneira como pensamos ou fazemos as coisas – que abala mercados e nos impulsiona.

E não estou sozinho. Muitos diriam que é uma característica humana – está ligada à nossa vontade de explorar, à nossa constante curiosidade e ao nosso desejo de explorar e aprender.

Webinar gravado: Produção mais rápida com a tecnologia de carro independente.

Mas a nova tecnologia pode ser um assunto caro. Historicamente, os avanços em tecnologia têm sido um subproduto de corridas armamentistas, quando abordagens de resolução de problemas do tipo "o dinheiro não é problema" realmente libertam mentes criativas.

A tecnologia resultante das corridas armamentistas anteriores inclui tudo, desde o desenvolvimento de códigos na época romana até o desenvolvimento de viagens aéreas de passageiros e produção de energia nuclear no século 20th.

Hoje, a guerra e a produção de armas continuam sendo um viveiro de desenvolvimento tecnológico, mas os campos não militares também desempenham um papel crucial – e podem ser igualmente caros!

À medida que o mundo trabalha mais de perto, tanto no setor privado quanto no público, em um esforço combinado para enviar humanos a Marte, vi vários argumentos de que as enormes quantias de dinheiro envolvidas poderiam ser melhor gastas em outras coisas. Também li coisas semelhantes sobre outro interesse meu – motor racing.

Enquanto isso, no mundo acelerado da F1, onde os ciclos de desenvolvimento são tão curtos que se pensa que a Apple está considerando comprar uma equipe para usar como um impulsionador de P&D, a tecnologia de ponta de corrida continua a alimentar diretamente a produção de carros de rua.

Alguns “gotejamentos” recentes são discutidos aqui, enquanto tecnologias mais antigas que são comuns em carros de passeio incluem direção assistida e freios ABS.

Além dos avanços automotivos, não é difícil rastrear muitas tecnologias modernas de fabricação, incluindo o desenvolvimento de análise de dados, telemetria e diagnóstico em tempo real, de volta a essa engenharia de ponta.

E que tal uma tecnologia que não fez a diferença que muitos esperavam? Nos anos 60 e 70, os trens maglev foram anunciados como uma revolução no transporte humano, mas só tiveram alguns casos isolados de sucesso em aeroportos e locais semelhantes (pelo menos até o Hyperloop realmente decolar…).

Mas há aplicações interessantes de disseminação. E uma delas pode ser vista neste vídeo que mostra a tecnologia MagneMotion – que, junto com iTRAK, são soluções da Rockwell Automation que estão mudando o movimento na indústria.

E claro, são os princípios do maglev que tornam essas soluções possíveis. Pode ser uma surpresa para os inventores que a tecnologia por trás do controle dos trens maglev pode tornar o movimento nas fábricas menor, mais preciso, mais rápido, mais flexível e mais fácil de controlar – mas duvido que os engenheiros da NASA estavam pensando em ter uma noite de sono mais confortável quando estavam desenvolvendo a espuma para absorver os impactos associados a viajar a milhares de milhas por hora...

Publicado 14 de novembro de 2016


Ulrich Arlt
Ulrich Arlt
Product Manager Motion Control - EMEA, Rockwell Automation
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
  5. Chevron LeftChevron Left A tecnologia de trickle down pode ser disruptiva – de um jeito bom!
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.