Loading
BLOG
Recent ActivityRecent Activity

Bypass ou não bypass? Eis a questão

Compartilhar:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Bypass ou não bypass? Eis a questão hero image

As partidas suaves são projetadas para limitar a corrente ou acelerar (aumentar a tensão) de um motor.

O mesmo vale para frenagem ou parada suave. Configurações simples realizam bem a partida e a parada.

E entre o início e a parada? Você continua a usar o controle por retificador controlado por silício (SCR) ou utiliza um contator bypass?

Algumas partidas suaves são totalmente de estado sólido – ou seja, não precisam de bypass – e são classificadas pela IEC como AC-53a para operação contínua em um motor de gaiola de esquilo com controle SCR. Outras partidas suaves são híbridas, o que significa que são classificadas como AC-53b para ciclo de trabalho intermitente e usam um bypass quando o motor está em velocidade.

Vantagens da partida suave totalmente de estado sólido:

  • Pode ser usada em modo de operação contínua
  • Sem desgaste mecânico dos componentes
  • Excelente em aplicações de alta vibração
  • Capacidade de lidar com cargas de motor não tradicionais, como cargas resistivas e de transformador
  • Mais operações por hora em comparação com partidas suaves híbridas com bypass integrado, sendo o fator limitante o próprio contator bypass

Melhores aplicações:

  • Trituradores de rocha: o ambiente é poeirento, sujo e tem muita vibração se a partida suave for montada perto do triturador
  • Descascadores: semelhante ao triturador de rocha quanto ao ambiente
  • Moinhos de martelo: muita vibração onde um eletromecânico teria problemas
  • Qualquer aplicação que uma partida suave híbrida possa realizar, uma partida suave de estado sólido também pode
  • Você notou o tema comum acima? Todas envolvem ambientes desfavoráveis. Sujeira e poeira não afetarão a funcionalidade porque não há peças mecânicas para permitir a entrada de sujeira e reduzir a vida útil da unidade. Algumas partidas suaves vão além e oferecem proteção contra ambientes agressivos, adicionando um nível extra de proteção contra poeira condutiva ou corrosão ambiental.

As partidas suaves híbridas normalmente contêm SCRs não classificados para ciclo de trabalho contínuo porque esse controlador é projetado para utilizar SCRs apenas para iniciar e parar. O uso de um contator bypass, interno ou externo, permite que uma aplicação funcione continuamente após o algoritmo de partida parar e o motor estar em velocidade. O bypass será aberto assim que um comando de parada ou falha for fornecido.

Vantagens de um bypass interno:

  • Tamanho menor
  • Menor dissipação de calor
  • Fiação simplificada

Vantagens de um bypass externo:

  • Contator com classificação total
  • Menos diagnóstico, evitando disparos não críticos por ruído
  • Aplicação com surtos frequentes de alta corrente

Melhores aplicações para partidas suaves híbridas:

  • Ventiladores
  • Bombas
  • Transportadores
  • Ambientes menos desfavoráveis

Conheça a aplicação do motor que será controlada pela partida suave. Depois que o método de partida e parada for selecionado, pense em como o modo de operação intermediário deve funcionar. Em seguida, escolha o modo de operação apropriado para a aplicação. Para auxiliar no processo de decisão, faça as seguintes perguntas sobre a aplicação:

  • Ambiente limpo?
  • Vibração?
  • Espaço é um problema?
  • Deseja diagnóstico completo em velocidade máxima?
  • Ciclo de trabalho alto?

Para mais informações sobre o controle de bypass Tecnologia de bypass de partida suave em controladores inteligentes de motor.

Publicado 28 de novembro de 2016


Bill Bernhardt
Bill Bernhardt
Senior Commercial Engineer, Rockwell Automation
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
  5. Chevron LeftChevron Left Bypass ou não bypass? Eis a questão
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.