Loading
BLOG
Recent ActivityRecent Activity

A tecnologia que impulsiona a transformação digital

Compartilhar:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
A tecnologia que impulsiona a transformação digital hero image

Obter as informações certas para as pessoas certas no momento certo está longe de ser um problema novo para as empresas. No entanto, o problema é mais aparente à medida que tecnologias emergentes, como a Internet das Coisas (IoT), a evolução da conectividade e produtos inteligentes e conectados alimentam quantidades incomparáveis de dados.

De fato, a IDC afirmou que a "Global Datasphere" atingiu 18 zettabytes em 2018 e aumentará para 175 zettabytes – ou seja, 175 trilhões de gigabytes – em 2025. Para colocar isso em contexto, baixar 175 zettabytes de informações usando a velocidade média da internet levaria 1.8 bilhão de anos, de acordo com o documento Data Age 2025 da IDC.

Como resultado dessa explosão fenomenal de dados, agora é cada vez mais difícil acompanhar o ritmo, e as empresas precisam de novas tecnologias para apoiá-las em seus esforços de transformação digital.

Superando dilemas digitais

Dilemas digitais são prevalentes em nossas vidas. Por exemplo, um driver usando um GPS precisa interpretar as direções fornecidas pelo gadget para entender a rota que ele quer que ele siga, e a falha em fazer isso rapidamente pode fazer com que ele perca a sua vez. No espaço empresarial, vemos repetidamente pessoas que dependem de dados apenas para interpretá-los mal ou aplicá-los fora de contexto.

Isso não precisa mais ser o caso. As tecnologias inteligentes modernas podem ajudar os fabricantes a processar, filtrar e entender as informações de que realmente precisam para realizar uma tarefa ou processo específico em meio à massa de dados que estão acumulando. Por exemplo, a realidade aumentada (AR) pode fornecer as informações certas quando necessário para ajudar os trabalhadores da fábrica a tomar decisões melhores e mais rápidas.

A realidade aumentada é um conjunto de tecnologias que sobrepõem dados e imagens digitais a um objeto físico. Um dispositivo móvel habilitado para AR pode identificar um smart connected product (SCP), como uma máquina industrial. Por meio de um aplicativo de AR, o dispositivo pode se conectar ao Digital Twin do SCP na nuvem, transmitir dados e sobrepor instruções a um objeto para que o usuário siga.

Na prática, isso significa uma redução de erros, aumento da eficiência e melhoria da produtividade. Voltando ao exemplo de um driver interagindo com um GPS, empresas como a Continental estão usando a AR para fornecer informações de painel e navegação em contexto com exibições head-up que permitem que os drivers mantenham o foco, reduzam erros e dirijam com mais segurança.

Já estamos vendo as empresas colherem os benefícios disso. Por exemplo, a pesquisa da PwC descobriu que 91% das empresas industriais estão investindo em fábricas digitais. Enquanto a IDC estimou que 60% dos 2000 maiores fabricantes confiarão em plataformas digitais como base de seus ecossistemas industriais, além de 40% de todos os gastos com tecnologia indo para a transformação digital até 2019.

No entanto, apesar do claro potencial da tecnologia, muitas empresas continuam a ser impedidas de realizá-la por uma série de desafios.

 

Três desafios que impedem os fabricantes

Desafio #1: Maturidade dos vestíveis

Consumir, entender e colocar em ação todos os dados criados pela IoT pode ser uma grande luta para a maioria das empresas. A AR pode ajudar aconselhando os usuários sobre a ação que devem tomar, mas ainda existem grandes obstáculos, como a maturidade e a praticidade dos vestíveis.

Essa situação reflete a do acesso à internet móvel, que estava lutando para se firmar até o lançamento do iPhone. O produto da Apple mudou o jogo em termos de criação de um nível aceitável de experiência do usuário. Assim que a experiência da tecnologia vestível atingir um padrão aceitável, é provável que vejamos um aumento acentuado no uso da AR.

Desafio #2: O futuro é inteligente

Embora a maioria das experiências de AR ainda seja oferecida atualmente por meio de dispositivos móveis, o futuro da tecnologia está nos óculos inteligentes. Como os vestíveis, a maturidade dessa tecnologia ainda não está totalmente de acordo com os padrões de fábrica, mas está melhorando rapidamente. E seu sucesso popular dependerá dos principais players que a impulsionam. Por exemplo, a Apple está trabalhando com organizações de terceiro para criar óculos de AR que espera revelar em 2020, enquanto o Facebook fez parceria com a Luxottica para criar Ray-Bans inteligentes que podem estar disponíveis para os consumidores já em 2023.

Desafio #3: Incutir uma abordagem sistêmica

Os fabricantes geralmente têm a tecnologia necessária para resolver um caso de uso singular. O desafio que eles têm é instalar uma abordagem sistêmica que não interrompa seus processos de trabalho e seja transparente o suficiente para fornecer informações relevantes às pessoas certas no momento certo.

Hora de integrar a inovação da AR

A tecnologia de vestíveis inteligentes pode não estar totalmente pronta para uso generalizado, mas é apenas uma questão de tempo até que essas inovações com realidade aumentada se tornem comuns. E quando isso acontecer, elas impulsionarão novos níveis de agilidade e produtividade do pessoal para as empresas de manufatura.

De acordo com um estudo de mercado da IDG, cerca de 75% das empresas alemãs já estão envolvidas em projetos de AR & VR ou planejam se envolver em curto prazo.

O setor está trabalhando para facilitar a criação de aplicações de realidade aumentada, com um conjunto de ferramentas de baixo código, ajudamos a reduzir as barreiras para integrar a inovação da AR – e alavancar uma abordagem de plataforma sistemática e escalável desde o início.

A parceria entre a PTC e a Rockwell Automation acelera as metas de crescimento dos negócios e nossa experiência, recursos, tecnologia e iniciativas de lançamento no mercado combinados podem ajudar a transformar operações físicas com tecnologia digital. A parceria oferece maior produtividade, maior eficiência da fábrica, menor risco operacional e melhor interoperabilidade do sistema que ajudará os fabricantes a prosperar no mundo digital moderno.

Publicado 16 de março de 2020

Topics: Management Perspectives

Dr. Philipp Kesten
Dr. Philipp Kesten
Senior Director Field Engineering CER, PTC
Conectar:
Perspectivas de gestão
Perspectivas de gestão
Perspectivas de gestão
Entenda como se adaptar ao cenário digital em constante evolução e aproveite as oportunidades que ele apresenta, enquanto aprende a reduzir os riscos.
Inscreva-se

Inscreva-se na Rockwell Automation e receba as últimas notícias, conteúdos de liderança e informações diretamente em sua caixa de entrada.
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
  5. Chevron LeftChevron Left A tecnologia que impulsiona a transformação digital
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.