Loading
Blog | The Connected Enterprise
Recent ActivityRecent Activity

Pegando a onda perfeita com sua plataforma de Internet das coisas industrial

Descubra como escolher a plataforma de Internet das coisas industrial certa para que sua equipe possa surfar a mesma onda de convergência de tecnologia da informação/tecnologia operacional juntos

Compartilhar:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Vista aérea de um grupo de surfistas em uma longa onda em água azul e clara

Recentemente, ao considerar a dinâmica em constante mudança da fabricação e o novo metaverso da transformação digital, lembrei-me dos meus dias de surfe nos anos 1980. Como isso se relaciona com algo tão distante quanto a convergência de tecnologia da informação (TI)/tecnologia operacional (TO) de plataformas industriais? Ouça-me. Naqueles dias de pegar ondas e explorar a praia sem preocupações, às vezes olhávamos para os surfistas dos anos 50, 60 e até 70 como o atleta arcaico do passado. As pranchas de surfe eram pesadas e desajeitadas, muitas vezes eram duas vezes mais longas, e a capacidade de realizar qualquer manobra em uma onda era limitada.

E ainda assim, hoje, o surfe não se parece em nada com o que era nos anos 80. As pranchas de surfe (que são basicamente plataformas para operadores) agora são leves, manobráveis e duráveis com tecnologia de ponta. Habilidades que antes eram apenas um sonho agora são esperadas. O que antes considerávamos impossível agora é padrão no esporte. 

A transformação digital hoje é como olhar para trás e ver o que era business as usual há menos de uma década e perceber a necessidade de encontrar as ferramentas certas para competir no mercado. Uma prancha de surfe grande e desajeitada de 1950 não se sairia tão bem em uma competição do século 21. Sua equipe de especialistas, operadores e usuários finais (os novos surfistas digitais, se preferir) pode ser semelhante. Embora a transformação das operações tenha acelerado por meio de dados habilitados por enormes avanços na coleta de dados, visualização e habilitação, a plataforma escolhida hoje é fundamental para o sucesso alcançado.

A integração do mundo físico e virtual é agora. Neste novo e corajoso mundo do metaverso, a fabricação transformacional está no auge dessa onda. Mas sua equipe está surfando juntos nessa mesma onda de convergência de TI/TO?

Ter a plataforma de Internet das coisas industrial certa para a próxima grande onda

Já faz vários anos que estamos discutindo as tecnologias digitais e da Internet das coisas industrial (IIoT) que estão impulsionando inovações com base na convergência de software incorporado, inteligência de máquina e coleta de dados e análise em rede.

No entanto, suas equipes podem não ver essa inovação transformadora da mesma maneira. A inovação digital é impulsionada por redes, software, dados e análise, permitindo a integração e a troca de dados de máquinas, operações e negócios. Seu pessoal envolvido em cada uma dessas áreas terá experiência e habilidades em diferentes processos e plataformas — e diferentes preferências para coletar e combinar dados do sistema para diagnosticar, prever, visualizar e otimizar equipamentos, processos e eventos.

É como se os surfistas que andavam na ponta da prancha nos anos 50 estivessem agora testemunhando as performances quase desafiadoras da gravidade da nova geração no esporte ou, neste caso, na agregação e habilitação de dados. E está se transformando rapidamente ao longo de apenas alguns anos, não décadas. 

Cada parte interessada terá um motivo para manter uma plataforma — mas nem toda plataforma é capaz de fornecer consciência situacional em tempo real e análise automatizada. É hora de voltar à linha de frente e aproveitar essas ondas que estão mudando o cenário da manufatura agora e no futuro.

Desafios da grande onda

Não podemos ignorar os desafios que essas novas ondas estão criando. A solução de problemas para novas oportunidades de inovação e solução digital deve abordar questões difíceis, como: 

  • Como uma organização pode capacitar seus trabalhadores, treiná-los rapidamente e torná-los crentes contra o antigo paradigma ‘é assim que sempre fizemos’?
  • Os parceiros também devem ser convertidos em crentes e colaboradores. Mas como?
  • As demandas dos clientes são maiores do que nunca. Como podemos acompanhar essas demandas? 
  • Como podemos fazer mudanças que possam impactar várias funções e organizações e, por fim, resolver grandes desafios e criar soluções novas e exclusivas?

A plataforma digital que você adota para enfrentar esses desafios refletirá sua cultura interna, sua capacidade externa de entrega e sua capacidade de competir no metaverso da mudança. Na Rockwell Automation, acreditamos que seu foco deve estar no desenvolvimento de capacidades que expandam a capacidade de sua organização de ir além das práticas operacionais principais e aproveitar uma combinação mais flexível de novas abordagens. Dessa forma, você pode determinar a melhor combinação e os caminhos mais viáveis para desenvolver novas oportunidades de solução e surfar essa onda nos próximos anos.

Os desafios da plataforma se concentram em dados, insights e integração

Um pessoal envelhecido e um cenário competitivo em mudança radical podem facilmente estar sobrecarregando sua capacidade de manter sua vantagem ao capitalizar as iniciativas de transformação digital com uma única plataforma que atenda às necessidades de suas partes interessadas de TI e TO.

Ao explorar a plataforma certa, você deve identificar uma solução que:

  • Unifica dados de sistemas de TO díspares e legados, mantendo o contexto de TO após a convergência de TI/TO, de forma integrada e rápida.
  • Estabelece uma integração clara entre sua análise e as pessoas e sistemas com autoridade para implementar mudanças.
  • Funciona bem com sistemas internos existentes ou com as melhores soluções futuras em espaços adjacentes, em vez de forçar uma substituição completa.
  • Oferece valor incremental a partir de sua solução piloto e acelera a implantação em escala.
  • Capacita seu pessoal a aproveitar os dados e tem a capacidade de ser impactante em tempo real.

É como olhar para as ondas que se aproximam da costa e estar na posição correta para surfar na maior sem ser pego em um redemoinho de água e ser lançado de volta à costa. Você quer fazer a escolha certa na primeira vez. Usando uma única plataforma, você pode melhorar na identificação de tendências emergentes e responder rapidamente. Embora suas partes interessadas tenham prioridades diferentes, elas podem concordar que um conjunto de software pré-integrado e criado para um propósito específico que acelera a convergência de TI/TO ajudará a estender os insights em tempo real e estabelecer uma base para expandir soluções em todos os locais.

Depois de chegar ao conjunto abrangente de capacidades de que você precisará, seus stakeholders estarão capacitados para aproveitar a onda de cada caso de uso de transformação digital em uma única plataforma com expansibilidade empresarial perfeita.

Para saber mais sobre como escolher a plataforma certa, explore nossa biblioteca de recursos de Internet das coisas industrial.

Publicado 12 de maio de 2022

Topics: Operational Excellence Accelerate Digital Transformation The Connected Enterprise

Michael Orona
Michael Orona
Gerente de Marketing Comercial, Rockwell Automation
Inscreva-se

Inscreva-se na Rockwell Automation e receba as últimas notícias, conteúdos de liderança e informações diretamente em sua caixa de entrada.

Inscreva-se
Recomendado para você
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Emp...
  3. Chevron LeftChevron Left Notícias
  4. Chevron LeftChevron Left Blogs
  5. Chevron LeftChevron Left Pegando a onda perfeita com sua plataforma de Internet das coisas industrial
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.