Loading
BLOG
Recent ActivityRecent Activity

A importância de estar integrado

Compartilhar:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
A importância de estar integrado hero image

Por mais rápido que os varejistas possam criar novas maneiras de produzir, embalar e promover produtos, os gostos dos consumidores continuam a mudar. Da mesma forma que as novas tecnologias de fabricação evoluem, tornando os lotes de produção menores mais viáveis, os processos mais eficientes e as cadeias de fornecimento mais visíveis, o desenvolvimento de produtos continua a desafiar os fabricantes de máquinas, os fabricantes e suas máquinas.

Produzir um pequeno número de produtos em séries de produção longas e sustentadas não é mais sustentável ou desejável. As empresas estão produzindo mais produtos em mais variedades – para atender às preferências de saúde, sabor, imagem e custo em constante mudança – em uma gama maior de opções de embalagem.

Para atender a essas demandas, as empresas precisam ser ágeis e capazes de reagir rapidamente às mudanças do mercado. A introdução de novos produtos pode exigir que várias fábricas em um país os produzam rapidamente em uma variedade maior de embalagens, como tamanhos diferentes ou com variações de embalagem específicas para a região ou estação.

Diante da intensa sensibilidade ao preço, a produção precisa ser o mais eficiente possível, o tempo de parada reduzido ao mínimo, o tempo de lançamento no mercado reduzido e o desperdício de matérias-primas minimizado. Fazer com que os produtos saiam da linha certos na primeira vez se torna fundamental para aumentar a eficiência da produção e manter os custos baixos, não apenas dos próprios produtos, mas das matérias-primas, eletricidade e horas-homem necessárias para produzi-los.

As empresas devem incorporar flexibilidade às máquinas que usam e ter acesso a dado em tempo real que lhes permita tomar melhores decisões de negócios. Isso é fundamental para poder fazer o produto certo, usando os materiais certos e empregando os processos certos em toda a linha de produção, ao mesmo tempo em que permite uma integração total de um produto para o outro.

A informação e a integração total tornaram-se essenciais para melhorar o desempenho, a eficiência e os recursos das máquinas. Os equipamentos precisam ser facilmente integrados à infraestrutura da fábrica e fornecer uma variedade de dado de desempenho e operação em tempo real. Com métricas de desempenho precisas, como a Eficiência Geral do Equipamento (OEE), os gerentes de fábrica podem identificar problemas e estabelecer estratégias proativas para impulsionar melhorias em todo o processo de fabricação.

Somente uma solução completa – oferecendo uma abordagem verdadeiramente integrada – tem a capacidade de atender aos desafios enfrentados pelos fabricantes nos mercados globais de hoje. Faça o download de nosso PDF sobre integração rápida de linha para descobrir mais.

Publicado 14 de janeiro de 2015


Axel Kather
Axel Kather
Business Manager, Oil & Gas, EMEA, Rockwell Automation
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
  5. Chevron LeftChevron Left A importância de estar integrado
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.