Loading
Blog | Perspectivas de gestão
Recent ActivityRecent Activity

O papel em evolução do COO na manufatura com convergência tecnológica

Não é apenas a tecnologia que capacita uma empresa flexível e resiliente. Uma liderança forte também é essencial – e grande parte disso cabe ao chief operating officer.

Compartilhar:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
O papel em evolução do COO na manufatura com convergência tecnológica hero image

A prontidão e a resiliência da manufatura europeia estão sendo testadas pela COVID-19 e pela desaceleração econômica que começou em março de 2020. Ao construir uma empresa flexível e resiliente, a tecnologia digital se torna essencial, enquanto pilares da transformação digital, como inteligência artificial (IA), análise, serviços baseado em nuvem e a convergência de TI e tecnologia operacional (TO) se tornam fatores decisivos.

Mas hoje, não se trata apenas de tecnologia. As empresas precisam de uma liderança forte mais do que nunca, para orientar a empresa através das águas turbulentas da crise atual. Isso é ainda mais desafiador porque várias interrupções estão se sobrepondo.

Após a primeira onda de COVID-19, muitos executivos acreditavam que o "novo normal" não seria tão diferente de suas experiências anteriores. No entanto, tornou-se evidente que as interrupções causadas pela pandemia de COVID-19 são verdadeiramente sem precedentes e que as mudanças na forma como as empresas operam serão significativas. Essa situação excepcional colocou o C-suite em destaque — e o chief operating officer (COO), em particular.

O papel e as responsabilidades do COO se expandiram além de seu domínio tradicional de supervisão das funções administrativas diárias e operações de negócios. O novo papel do COO agora está focado na gestão de mudanças e na transformação digital. Isso inclui uma reavaliação geral das operações, arbitragem de tecnologia e suporte à integração, melhoria da experiência do cliente (CX) e gestão de risco.

Transformação digital e COVID-19 moldando o papel do COO

Na IDC, identificamos várias tendências importantes que impulsionaram a mudança no papel do COO nos últimos seis meses. Elas incluem:

  • Obrigação para as empresas mudarem a estratégia de negócios e operacional em resposta à COVID-19, com vistas a possíveis interrupções futuras que resultem em operações ainda mais resilientes e flexíveis
  • Foco na melhoria da eficiência operacional resultando em economias de custo (tanto OPEX quanto CAPEX)
  • Estabelecimento de um ambiente de trabalho que esteja em total conformidade com as políticas de saúde e segurança
  • Necessidade de aprimoramento e requalificação do pessoal em resposta à rápida implantação de soluções digitais e acesso limitado a pessoal com experiência digital
  • Novas formas de trabalhar, como o trabalho de qualquer lugar e o cumprimento de tarefa operacional remota
  • Implantação de soluções orientadas por IA que apoiam e até automatizam algoritmos de tomada de decisões
  • A crescente importância dos ecossistemas de colaboração empresarial
  • Tecnologia de automação de processos aprimorada com IA que permite um ambiente operacional "lights-out"
  • Soluções avançadas que fornecem dado em tempo real (ou quase) de sistemas de TI e tecnologia operacional (TO)
  • Esforços voltados para a sustentabilidade que impactam as operações internas, bem como a base da cadeia de fornecimento

Quem liderará a mudança tecnológica na equipe do chief operating officer?

Também reconhecemos que, em algumas organizações, as responsabilidades do COO abrangem áreas de operações de ponta a ponta, incluindo produção, engenharia, logística, gestão de qualidade e gestão de ativos, bem como gestão da cadeia de fornecimento e aquisição.

Para fechar o ciclo de TI e TO, é necessário estabelecer as capacidades de tecnologia cruzada e de linha de negócios (LOB) cruzada. E é aqui que uma função de engenharia digital, que se reporta ao COO, tem algumas responsabilidades específicas que a diferenciam das funções puras de TI e TO:

  • Suporte de modelagem analítica e de IA, desenvolvimento e gestão do ciclo de vida, incluindo gêmeos digitais
  • Gestão de ingestão e fluxo de dados para sistema de gestão de desempenho operacional
  • Arbitragem de semântica operacional, tags e frameworks
  • Gestão de projeto digital e gestão de ecossistema
  • Desenvolvimento de arquitetura de borda de produção e suporte à IoT

Assim como a equipe do COO coopera com outros departamentos de nível C, as equipes de TI e TO estão cada vez mais em colaboração, principalmente em projetos relacionados à transformação digital. Algumas organizações até têm recursos de TI dedicados para operações, consistindo em alguns grupos digitais centrais.

No entanto, a transformação nas operações deve ser conduzida pelo COO, não pelo CIO. Isso ocorre porque a necessidade de velocidade/agilidade se torna mais difícil ao colaborar entre silos. O conhecimento completo dos processos de negócios é necessário antes que a tecnologia adequada possa ser aplicada para gerar valor.

A colaboração com o CIO geralmente ocorre em projetos de implantação e atualizações de sistemas de TI corporativos. Isso inclui a implantação de ferramentas e procedimentos de cibersegurança e suporte de TI para operações diárias. Nessa estrutura, o CIO também fornece dados para análise e tomada de decisões, enquanto o COO fornece parâmetros de tecnologia para o CTO. Essa rede de colaboração naturalmente difere de acordo com a estratégia de negócios, as metas operacionais e os KPIs da empresa e a cultura geral.

O que é necessário para que o COO tenha sucesso em um futuro incerto?

O futuro da manufatura será muito diferente do que vimos até agora. A convergência dos sistemas de TI e TO levará a um ambiente hiperconectado. Os processos operacionais e de back-office se tornarão ainda mais integrados e automatizados. E a tecnologia cognitiva baseada em IA assumirá os processos de tomada de decisões.

A equipe do chief operating officer sempre teve a tarefa de garantir que as capacidades da empresa acompanhem as tendências tecnológicas. Em uma operação bem-sucedida, a capacidade de reagir a ambientes externos e internos em constante mudança é incorporada ao DNA da equipe.

Com os novos níveis de resiliência exigidos durante a crise e além dela, a equipe do COO deve se transformar; os papéis e responsabilidades antigos devem ser reconsiderados e novos papéis precisarão ser criados. A importância emergente dos engenheiros digitais é um exemplo perfeito de como uma equipe de COO reflete a tendência atual de convergência de TI e TO. No entanto, para ter sucesso em alcançar os benefícios esperados, os projetos de integração de TI e TO relacionados às operações devem ser entregues por uma equipe mais ampla, que inclui especificamente o CIO e o CTO. Isso é considerado uma equipe dos sonhos digital.

A etapa inicial deve ser a criação de uma estratégia para o desenvolvimento de habilidades digitais. Uma avaliação dos recursos atuais deve abranger (pelo menos) experiência na área, habilidades de TI e habilidades digitais. Dependendo da avaliação, o COO pode recomendar aprimoramento ou requalificação do pessoal, ou apresentar um caso para novas contratações.

Uma vez que as metas operacionais são definidas e a tecnologia necessária é implantada para alcançá-las, a estratégia para reconfigurar o pessoal do chief operating officer pode ser implementada. Essa integração de processos operacionais, pessoas e tecnologia é uma abordagem vencedora tanto para a equipe do chief operating officer quanto para a empresa como um todo.

Se você quiser saber mais sobre o futuro das operações e o mundo da convergência de TI/TO, pode entrar em contato com os líderes europeus da IDC aqui. 

Publicado 4 de novembro de 2020

Topics: Transformação digital The Connected Enterprise Management Perspectives

Jan Burian
Jan Burian
Chefe de Manufacturing Insights, EMEA, IDC
Chefe de IDC Manufacturing Insights EMEA e Líder da Prática Europeia da IDC ‘Future of Operations’.
Conectar:
Inscreva-se

Inscreva-se na Rockwell Automation e receba as últimas notícias, conteúdos de liderança e informações diretamente em sua caixa de entrada.

Inscreva-se

Recommended For You

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Emp...
  3. Chevron LeftChevron Left Notícias
  4. Chevron LeftChevron Left Blogs
  5. Chevron LeftChevron Left O papel em evolução do COO na fabricação
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.