Loading
BLOG
Recent ActivityRecent Activity

O valor comercial que a sustentabilidade traz para as empresas

Você já questionou o valor comercial real que a sustentabilidade traz para as empresas?

Compartilhar:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Um zoom em uma gota d'água com reflexo verde em uma floresta

Esperamos que, ao final deste artigo, você pense de forma diferente.

Há evidências inequívocas de que a Terra está se aquecendo em um ritmo sem precedentes. Os últimos cinco anos foram os mais quentes já registrados. A Groenlândia e o Ártico perderam 441 bilhões de toneladas de gelo por ano desde 1993, de acordo com a NASA.

Então, sabemos a causa da mudança climática – o acúmulo de gases de efeito estufa na atmosfera que cria o que chamamos de efeito estufa. Agora que sabemos a causa, empresas e governos estão tomando ação e estabelecendo metas de Net-Zero. Net-Zero significa que as organizações estão se comprometendo a alcançar a neutralidade de carbono para operar todas as suas operações até um ano específico, reduzindo o consumo de energia, reduzindo a poluição e compensando isso por meio de investimentos em projetos ambientais.

Regulamentações emergentes e incentivos globais

Além dos compromissos para Net-Zero, estão surgindo regulamentações governamentais na Europa. Na UE, a SSFDR, Regulamentação de Divulgação de Finanças Sustentáveis, foi introduzida para melhorar a transparência, prevenir o greenwashing e garantir relatórios sobre sustentabilidade.

Há também a próxima Lei de Sustentabilidade da Moda de Nova York, que exigiria que as empresas permitissem relatórios aumentando a variedade e a qualidade de suas infraestruturas de dados e alterando suas estratégias operacionais para atender às metas, sob o risco de possíveis penalidades, reação pública e relações prejudicadas com investidores.

Com essas regulamentações, a necessidade de as empresas poderem fornecer relatórios de sustentabilidade faz parte da conformidade e da expectativa do mercado, com implicações financeiras.

Além das regulamentações, os governos em todos os níveis estão oferecendo incentivos. O Acordo Verde Europeu é um grupo de planos para injetar quase dois trilhões de euros na economia da UE em 2030. O foco do Departamento de Energia dos EUA é atrair mais investimentos em ar limpo, energia e transporte.

Impacto na indústria

Enquanto a indústria expande sua agenda de sustentabilidade, o crescimento global está desacelerando sob crescente incerteza. Essa incerteza é principalmente impulsionada por cenários geopolíticos e seu impacto no aumento dos preços de energia.

O aumento dos preços de energia impacta as residências das pessoas, mas também significa um enorme impacto na indústria. Uma fábrica de pequeno a médio porte geralmente gasta em média USD 1000000,00 em eletricidade por ano. Agora, você pode imaginar um aumento de 40% apenas neste ano e um aumento previsto de pelo menos 25% no próximo ano? Os custos de energia estão impulsionando ação imediata na indústria.

As empresas estão buscando aproveitar a tecnologia digital para encontrar maneiras de:

  • Aproveitar insights orientados por dados sobre oportunidades de economia de energia
  • Integrar fontes renováveis e outras fontes de energia de forma mais eficaz
  • Contextualizar dados de energia e dados de produção juntos para identificar maneiras criativas de otimizar a produção e o consumo de energia
  • Otimizar automaticamente o consumo de energia e o processo de produção por meio de IA e controle de circuito fechado.
  • Usar fontes renováveis de forma mais eficaz
  • Desenvolver cogeração por meio de sistema de energia térmica

No geral, há um impulso na indústria para falar sobre o valor comercial da sustentabilidade. Os principais benefícios que as empresas podem esperar ver se priorizarem os esforços de sustentabilidade incluem:

  • Atender às necessidades do cliente. Melhorar a reputação da marca e a boa vontade
  • Criar eficiências de negócios. Reduzir o consumo de materiais e o consumo de energia
  • Melhorar a conformidade e as capacidades de relatórios. Permite a entrada em mercados cada vez mais regulamentados, permitindo que as empresas sejam mais competitivas globalmente
  • Atender às demandas dos investidores. Reduzir o risco comercial, qualificar-se para fundos especializados e aumentar as oportunidades de custo de empréstimo mais baixo
  • Atrair e engajar talentos. Melhorar a cultura da empresa e o engajamento dos funcionários. Os candidatos a emprego são mais propensos a aceitar ofertas de empresas sustentáveis
  • Construir novas oportunidades de negócios. Aumentar o resultado final e o resultado superior com programas de reciclagem e outros programas de circularidade

Alcançando suas metas de sustentabilidade com o segmento digital

Vamos começar repensando a sustentabilidade impulsionada pelo segmento digital.

O segmento digital é um fluxo contínuo de dados e processos em toda a cadeia de valor. Mas o que isso significa do ponto de vista da sustentabilidade?

Nossos clientes estão interessados em obter ganhos de produtividade enquanto atendem às suas metas de Net-Zero e descarbonização em toda a cadeia de valor. Isso inclui:

Desenvolvimento de produto: o segmento digital pode permitir práticas de ecodesign por meio de CAD e software de gestão do ciclo de vida do produto (PLM), facilitando a substituição de matérias-primas para reduzir o impacto ambiental e projetando produtos para remanufatura usando análise de dados. Gêmeos digitais também podem permitir um processo de design iterativo catalisado por meio de recursos de simulação avançados. Além disso, a implementação de ferramentas de avaliação do ciclo de vida (LCA) pode ajudar a avaliar e otimizar o desempenho ambiental dos produtos ao longo de seu ciclo de vida, aprimorando ainda mais os esforços de sustentabilidade.

Manufatura: A tecnologia digital, incluindo IA e aprendizado de máquina, permite a otimização do consumo e geração de energia, bem como melhorias de processo e redução de resíduos. Ao usar ferramentas digitais como o Kalypso Sustainability Energy Management System (SEM), as empresas podem orquestrar seus dados de energia e emissões, permitindo uma integração poderosa com os dados de produção.

Distribuição: A tecnologia digital pode capacitar cadeias de fornecimento mais sustentáveis ao abordar as metas de emissões de Escopo 3 usando análise de dados e ao permitir práticas de sourcing sustentável tanto no sourcing de entrada quanto de saída. Ao priorizar a sustentabilidade na cadeia de fornecimento, as empresas podem se posicionar para o sucesso a longo prazo em um mercado competitivo.

Uso final: A tecnologia digital permite a monitoração em tempo real do desempenho do produto, manutenção preditiva e gestão otimizada do inventário de peças sobressalentes. Essa abordagem pode estender a vida útil dos produtos e reduzir o desperdício, além de permitir um uso mais eficiente dos recursos. Além disso, tecnologias digitais como IoT e IA podem fornecer insights sobre padrões de uso e possíveis melhorias no design do produto, levando a produtos mais sustentáveis.

Sucata & Reutilização: O digital viabiliza os princípios da economia circular por meio da desmontagem, reutilização ou redistribuição e reciclagem de produtos. Ao usar ferramentas digitais para rastrear e otimizar o processo de descarte e reciclagem, as empresas podem reduzir o desperdício e recuperar materiais valiosos, contribuindo para uma abordagem mais sustentável do uso de recursos. Além disso, tecnologias digitais como blockchain podem apoiar práticas éticas de descarte e reciclagem, melhorando a transparência e a responsabilidade em toda a cadeia de fornecimento.

Introdução

O primeiro passo para a maioria das empresas é uma avaliação das capacidades, seguida por uma estratégia de roadmap com casos de uso orientados pela necessidade de negócios e capacidades, e soluções de implementação que normalmente usam o segmento digital como um facilitador fundamental para o sucesso de metas agressivas de sustentabilidade.

Priorizar os esforços de sustentabilidade pode afetar positivamente sua organização em toda a cadeia de valor. Esperamos ter esclarecido o valor comercial real que a sustentabilidade traz para as empresas. Junte-se a nós na jornada rumo à sustentabilidade!

Publicado 22 de maio de 2023

Topics: The Connected Enterprise

Rodrigo Alves
Gerente, Kalypso
Rodrigo Alves é consultor sênior da Kalypso, com oito anos de experiência em automação industrial e tecnologia de operações, especialmente em sistemas de controle, entrega de serviços e gestão de negócios. Nos últimos anos, Rodrigo tem sido fundamental para facilitar estratégias de crescimento escaláveis para a Rockwell Automation, desenvolvendo novas ferramentas voltadas para o cliente, empregando modelos de engajamento e sucesso do cliente, além de desenvolver ferramentas de contextualização de dados para ajudar os clientes.
Katherine Murphy
Gerente de Conteúdo Estratégico e Mídia Social, Kalypso
Katherine está na Kalypso desde 2013, começando como estagiária de marketing. Antes de ingressar na Kalypso em tempo integral, Katherine trabalhou em uma variedade de setores, incluindo organizações sem fins lucrativos, publicação, moda, educação e editorial – com foco em marketing e na estratégia e implementação de mídia social. Durante seu trabalho na Penguin Random House, ela gerenciou campanhas de marketing para autores best-sellers do New York Times e Wall Street Journal, incluindo Seth Godin, Richard Branson, John Kotter, Kenneth Langone e John Doerr. Na Kalypso, Katherine é editora-chefe da seção Viewpoints do Kalypso website, onde ajuda a identificar temas editoriais em apoio a campanhas e tópicos principais. Ela também desenvolve e executa estratégias de mídia social baseadas em plataformas por setor.
Rein Singfield
Gerente sênior, Kalypso
Rein possui um Master of Business Administration (MBA) pela Kelley School of Business da Indiana University. Ela se especializou em Finanças e Análise de Negócios. Rein é reconhecida por fornecer soluções de alta qualidade e orientadas por dados para resolver questões de estratégia e processo. Rein tem ampla experiência em liderar projetos globais em todo o segmento digital. Sua experiência abrange resultados de projetos que definem estratégias, criam roteiros, implantam ferramentas, implementam mudança de organização, melhoram processos e operações, entre outros.
Inscreva-se

Inscreva-se na Rockwell Automation e receba as últimas notícias, conteúdos de liderança e informações diretamente em sua caixa de entrada.

Inscreva-se
Recomendado para você
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Emp...
  3. Chevron LeftChevron Left Notícias
  4. Chevron LeftChevron Left Blogs
  5. Chevron LeftChevron Left O valor comercial que a sustentabilidade traz para as empresas
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.