Loading
BLOG
Recent ActivityRecent Activity

Leve a "Revisão por exceção" para o próximo nível

Compartilhar:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Leve a "Revisão por exceção" para o próximo nível hero image

É senso comum que é mais rápido e fácil revisar as exceções do que o todo.

A metodologia de "revisão por exceção" está enraizada nessa lógica e é comumente empregada para acelerar a disposição dos registros de lote farmacêutico.

Os sistemas de execução de manufatura (sistema de execução de manufatura) de última geração impõem vários controles ao longo da execução para garantir que cada lote seja produzido dentro de seu espaço de controle, especialmente para atributos críticos de processo e de qualidade.

Como consequência, a revisão precisa se concentrar apenas nas exceções, em vez de todo o registro de lote.

Mas por que parar por aí? A metodologia de revisão por exceção oferece benefícios adicionais além da velocidade e simplificação.

Com o uso de painéis modernos, os fabricantes podem receber notificações em tempo real de exceções, permitindo que tomem ações preventivas.

Com muita frequência, vemos processos de revisão que esperam para começar até que todas as etapas principais do processo sejam concluídas.

Essa abordagem perde a oportunidade de entender os problemas à medida que surgem e de intervir no momento em que as exceções são reconhecidas.

Ao coincidir o início do processo de revisão com a identificação de uma exceção, os fabricantes podem levar a revisão por exceção para o próximo nível.

Os painéis fornecem notificação em tempo real e informações práticas facilmente digeríveis para os usuários.

Eles podem levantar uma bandeira vermelha dentro de um painel de revisão de registro de lote no exato momento em que o sistema de execução de manufatura detecta uma exceção, para:

  • Potencialmente salvar um lote caro identificando uma situação excepcional que precisa de interação imediata do processo
  • Evitar o desenvolvimento de conclusões incorretas no chão de fábrica ao esclarecer a criticidade de uma exceção levantada
  • Reconhecer imediatamente um desvio crítico de um processo, desencadeado pela violação excepcional de um atributo crítico de qualidade, talvez durante o IPC
  • Permitir a coleta de informações contextuais importantes enquanto o(s) evento(s) ainda está(ão) fresco(s) na mente dos operadores

Os painéis modernos podem levar a revisão por exceção para o próximo nível. Você está pronto para levar seu aplicativo para o próximo nível também?

Publicado 24 de março de 2017


Martin Dittmer
Martin Dittmer
Product Manager, Rockwell Automation
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
  5. Chevron LeftChevron Left Leve a "Revisão por exceção" para o próximo nível
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.