Loading
BLOG
Recent ActivityRecent Activity

Torne a fabricação sustentável uma realidade

Os fabricantes agora podem tomar decisões informadas e alcançar metas de energia com o FactoryTalk Energy Manager

Compartilhar:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Vista da usina de energia solar no telhado com dois engenheiros caminhando e examinando painéis fotovoltaicos. Conceito de energia alternativa e seu serviço


A gestão de energia otimizada é a base da produção sustentável

De acordo com o Fórum Econômico Mundial, a indústria responde por 40% do uso global de energia e 30% das emissões de gases de efeito estufa (GEE). A energia é um dos custos de produção que mais cresce, impulsionando a necessidade de melhorar a eficiência. De fato, prevê-se que o consumo mundial de energia aumente mais de 300% até 2050[1].

A crescente pressão para cumprir metas de sustentabilidade e compromissos de neutralidade de carbono, bem como para otimizar as operações industriais a fim de melhorar a eficiência energética e reduzir custos, destaca a importância crítica da monitoração e gestão desses custos.

A conscientização aprimorada sobre o uso de energia é a base para qualquer programa de gestão estratégica de energia – ela ajuda uma organização a entender onde, quando e como usa energia para estabelecer o escopo necessário de seus esforços de economia de energia e definir as principais métricas.

Benefícios da produção sustentável

  • Reputação da marca aprimorada
  • Redução do consumo de materiais e energia
  • Permite a entrada em mercados cada vez mais regulamentados
  • Cultura da empresa e engajamento dos funcionários aprimorados
  • Aumento do resultado final dos programas de reciclagem

As práticas de gestão de energia envolvem a monitoração e o controle ativos do uso de energia em seus processos de produção.

Quais problemas de gestão de energia estamos tentando resolver?

Obter métricas de desempenho energético de equipamentos industriais é difícil porque os dados carecem de contexto de tecnologia operacional (TO) — em relação ao tempo, fonte, tipo e relação com a condição operacional de outros componentes de produção. Sem o contexto de TO, a maioria dos dados industriais é não estruturada e capturada em diferentes registros de data e hora, o que cria desafios para organizar, gerenciar e obter análise acionável. O que os fabricantes querem saber:

  • Quanta energia é consumida para fabricar este produto?
  • Quais são os processos que consomem mais energia?
  • Como evitamos cobranças caras por demanda de energia?
  • Como conseguimos disponibilidade e reduzimos o custo de energia?
  • Como aumentamos a produtividade e reduzimos o uso de energia?
  • Como criamos uma máquina mais eficiente em termos de energia?

Desafios comuns dos clientes

Alguns dos desafios mais comuns para os fabricantes envolvem questões ambientais, sociais e de governança, ou ESG. Esses três fatores são fundamentais ao medir a sustentabilidade e o impacto ético de uma empresa e são cada vez mais importantes para investidores socialmente responsáveis ao decidir investir em um negócio ou empresa.

O primeiro está relacionado às regulamentações em constante evolução, bem como à complexidade dos padrões de relatórios, já que há vários frameworks e padrões de relatórios para escolher. O primeiro desafio afeta o segundo – porque é difícil definir, medir e relatar metas ESG, também é difícil alcançá-las. A Agência Internacional de Energia (IEA) estima que mais da metade das reduções de emissões até 2050 poderia vir apenas de medidas de eficiência energética. Água e resíduos também são preocupações importantes. Para resíduos, isso inclui eficiência de material nas operações e circularidade no design do produto.

Em 2020, a Rockwell Automation realizou uma avaliação de materialidade por meio de um consultor terceiro. Com base nas evidências de impactos, riscos e oportunidades fornecidas por meio de entrevistas e fontes de partes interessadas, a Rockwell Automation mapeou a prioridade relativa das questões para as partes interessadas externas.

Uma das principais prioridades era como aproveitar nossa tecnologia para ajudar nossos clientes a aumentar a eficiência de seus recursos. Descubra as outras áreas que priorizamos em nosso Relatório de Sustentabilidade de 2020.

E, em 2023, lançamos o FactoryTalk® Energy Manager™, um aplicativo de monitoração de energia baseado em plataforma de convergência de TI/TO que fornece informações de energia e produção com base em um modelo de planta de energia do processo subjacente em uma fábrica, área de processo, linha e nível de máquina. Os fabricantes podem entender onde, quando e como suas instalações usam energia para estabelecer o escopo necessário de seus esforços de economia de energia e definir principais indicadores de desempenho. 

O FactoryTalk Energy Manager é construído sobre o FactoryTalk® DataMosaix™, uma solução Industrial DataOps criada para acesso de toda a empresa e em vários locais. A solução fornece ferramentas flexíveis e escaláveis para acelerar a usabilidade dos dados por especialistas e analistas de domínio. Os fabricantes agora podem tomar decisões informadas com base em seu consumo de energia com acesso controlado a dados relevantes e contextualizados e atender às suas metas ambientais.

Gráfico de contextualização de dados do FactoryTalk Data Contextualization
Aplicativo FactoryTalk Energy Manager
trabalhador com capacete
Aplicativo FactoryTalk Energy Manager
Uma abordagem escalável do monitoramento de energia para ajudar a aumentar a eficiência, identificar oportunidades de redução de energia e acelerar a transformação digital.
Saiba mais

Otimize o consumo de energia e atinja as metas ESG com um sistema de gestão de energia

Nossa estratégia é baseada em padrões ESG e permanece focada em gerar três resultados para os fabricantes: clientes sustentáveis, empresas sustentáveis e comunidades sustentáveis. Os sistemas de gestão de energia são essenciais para a transição do nosso país para a eletrificação e descarbonização generalizadas.

A solução industrial FactoryTalk Energy Manager ajudará os clientes a conectar dados (consumo de energia, água e dados de produção) de diferentes fontes de dados e fornecerá as funcionalidades apropriadas para monitorar e analisar o consumo, a demanda, a intensidade, os custos e as emissões. O sistema ajudará a comparar ativos, obter insights sobre economias e carga básica, bem como fornecer uma previsão sobre principais indicadores de desempenho. Os clientes também podem contextualizar os dados de energia com os dados de produção, executar avaliações inteligentes de energia e realizar correlações de dados ou ativos para identificar ineficiências ou anomalias. 

Ilustração da Marketecture do FactoryTalk Energy Manager

Capacitamos os clientes a alcançar suas metas de sustentabilidade aproveitando a tecnologia para criar maneiras inovadoras de reduzir o desperdício e aumentar a eficiência operacional e de recursos em todas as cadeias de valor.

Uma solução de gestão de energia industrial construída em uma plataforma DataOps industrial aproveita a compreensão e otimiza o uso de energia com análise contextualizada para permitir que os fabricantes reduzam os custos de energia. Ao entender o uso de energia e identificar áreas para economias, os fabricantes podem alcançar metas de sustentabilidade aumentando a eficiência e a conformidade com a regulamentação.

Saiba mais sobre o FactoryTalk Energy Manager em FactoryTalk Energy Manager Application, e sobre nossas Prioridades de Sustentabilidade e nossas Soluções de Sustentabilidade.

Veja o Relatório de Sustentabilidade da Rockwell Automation 2023

 

[1]Perspectiva Global de Energia 2022 da McKinsey & Company

Publicado 1 de fevereiro de 2024

Topics: Sustentabilidade Gestão de energia industrial

Frank Schirra
Frank Schirra
Gerente de Negócios, Soluções de Sustentabilidade, Software & Control - Rockwell Automation
Frank Schirra, que está sediado na Suíça, tem mais de 29 anos de ampla experiência de trabalho nas indústrias de automação de fábrica e automação de processo. Em seu papel atual, ele é responsável pelas soluções de sustentabilidade da Rockwell Automation que ajudam os clientes em sua jornada rumo ao net-zero.
Conectar:
Inscreva-se

Inscreva-se na Rockwell Automation e receba as últimas notícias, conteúdos de liderança e informações diretamente em sua caixa de entrada.

Inscreva-se
Recomendado para você
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Emp...
  3. Chevron LeftChevron Left Notícias
  4. Chevron LeftChevron Left Blogs
  5. Chevron LeftChevron Left Torne a fabricação sustentável uma realidade
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.