Três abordagens para a gestão de risco
Uma abordagem é a medição de energia. É a culminação do rastreamento e da medição do que está entrando em comparação com o que está saindo do seu navio. As equipes podem entender melhor o que está acontecendo com seu navio, identificando oportunidades de melhoria. O pessoal integrado e até mesmo os trabalhadores em terra podem obter os diferentes tipos de informações de processo de que precisam para tomar decisões melhores.
Outra abordagem é a captura e armazenamento de carbono. Obter dados de emissões detalhados e precisos pode ser complicado às vezes, mas uma solução avançada de gestão de emissões é a chave. Usando IA, relatório de análise avançado e modelagem de propriedades físicas, a contabilidade de carbono pode ser aprimorada, permitindo também que o pessoal faça alterações para reduzir as emissões e o uso de energia de uma embarcação, bem como iniciar estratégias de manutenção preditiva.
Por fim, há o Throughput. Ter uma ferramenta de otimização de produtividade em sua embarcação pode fornecer insights muito maiores sobre a operação do processo. A previsão de emissões também pode ajudar o pessoal a fazer mudanças, como abordar os tempos de ciclo e operar mais próximo dos limites de controle para melhorar os resultados.
Essas três abordagens não podem eliminar totalmente os riscos das operações de FPSO, mas, ao ajudar a monitorar e controlar as operações da embarcação, elas podem reduzir drasticamente a ameaça de perda de contenção e otimizar a segurança.
Quatro elementos principais da digitalização
Não importa se você está planejando a produção de uma nova embarcação ou atualizando uma existente, há quatro aspectos principais da digitalização a serem lembrados.
Os dois primeiros são bons dados e uma infraestrutura digital. Eles andam de mãos dadas; sem uma infraestrutura robusta e flexível, você não pode acessar bons dados de forma confiável. Bons dados dependem do uso de instrumentos inteligentes para rastrear as operações da embarcação e permitem que os operadores monitorem, relatem e otimizem os dados, além de garantir que sejam oportunos e precisos. Voltando à infraestrutura digital, ela permite que seus dados fluam livremente pelos sistemas da embarcação. Relatório de análise avançado e atividade remota permitem que o pessoal monitore os dados, independentemente de onde estejam localizados. Essa infraestrutura digital deve ser flexível, pois precisa acompanhar a evolução da tecnologia, como acontecerá durante a vida útil esperada de mais de 20 anos de uma embarcação. Essa flexibilidade necessária será apoiada por padrões como o padrão Module Type Package (MTP), que ajudará os operadores a reduzir os custos de implementação e atualização, além de melhorar a interoperabilidade entre os equipamentos OEM e ajudar a impulsionar as metas de sustentabilidade.
Os dois últimos elementos são os fluxos de trabalho certos e treinamento e ações. Nesta era de aplicações digitais, é importante garantir que os dados cheguem às pessoas certas e que sejam relevantes, e projetar fluxos de trabalho para coexistir com a tecnologia ajuda a garantir que os dados possam ser usados. A geração que está entrando no pessoal agora, e no futuro, estará aberta ao uso de tecnologias digitais, mas a gestão de mudanças será necessária para ajudar os trabalhadores experientes a gerenciar e ver o valor na abordagem. O treinamento também é vital para o sucesso de uma embarcação. O pessoal deve saber o que fazer com os dados que está recebendo e como agir com base neles. Projetar programas de treinamento com esses aspectos em mente beneficiará os trabalhadores da embarcação e os futuros esforços de sustentabilidade.
Outro item que não pode ser negligenciado é a cibersegurança. Isso deve ser feito “por projeto” e considerado durante a fase conceitual de cada embarcação recém-construída ou atualizada e em conformidade com os padrões globais aceitos e as melhores práticas.
O equilíbrio é fundamental
Uma pergunta comum feita em relação à sustentabilidade digital é “Como alcançaremos a sustentabilidade sem arriscar a produtividade?”.
A resposta para isso é uma estratégia de embarcação conectada, que permite que ambos sejam alcançados. Como sabemos, uma embarcação conectada permite que todos os dados e aspectos de uma embarcação sejam conectados, permitindo que os trabalhadores acessem informações em qualquer lugar e a qualquer momento. Relatório de análise avançado e aplicações de IA também podem permitir que os trabalhadores diagnostiquem problemas com antecedência e prevejam quando a manutenção ou substituições serão necessárias. Isso maximiza a disponibilidade dos equipamentos e reduz o risco de perda de contenção.
Por fim, o número de pessoal integrado à embarcação pode ser reduzido. Especialistas no assunto e trabalhadores da embarcação podem acessar dados mais ricos de qualquer lugar, permitindo a possibilidade de menor exposição a incidentes de segurança, menores emissões de CO₂ e outras despesas operacionais reduzidas.
VADP: Parceiro de automação e digitalização de embarcações
A sustentabilidade começa na fase de projeto da construção da embarcação. Geralmente, a produção de embarcações se concentra no curto prazo, não no longo prazo. Isso torna os esforços de sustentabilidade mais difíceis de alcançar e mais caros a longo prazo. Um VADP é uma nova abordagem que pode ajudar a reduzir esses desafios, concentrando-se em ter um parceiro digital durante toda a vida útil da embarcação. Essa abordagem holística pode maximizar a produção e atender às metas de sustentabilidade simultaneamente.
Saiba mais sobre um parceiro de automação e digitalização de embarcações neste webinar.
Você estará pronto para o futuro?
Alcançar metas de sustentabilidade enquanto maximiza a produção não é uma tarefa fácil. Será difícil e desafiador nos próximos anos, à medida que metas agressivas de sustentabilidade e descarbonização são estabelecidas. No entanto, as tecnologias digitais fornecem uma base à prova de futuro na qual tecnologias mais recentes podem ser integradas para fornecer resultados mais sustentáveis e de custo otimizado ao longo da vida útil de uma embarcação.
Dê uma olhada em nossa embarcação conectada para saber mais sobre algumas dessas tecnologias digitais.