Loading
BLOG
Recent ActivityRecent Activity

Fique por dentro dos alarmes e problemas de produção com a IHM correta

Compartilhar:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Fique por dentro dos alarmes e problemas de produção com a IHM correta hero image

Quando um componente da máquina falha ou as condições de operação começam a mudar, o primeiro sinal para os trabalhadores de que algo está errado é frequentemente um alarme na IHM. Fatores como quão preciso, detectável e informativo é o alarme podem afetar diretamente a rapidez com que os trabalhadores o veem e reagem a ele.

É por isso que muitos produtores industriais fizeram a mudança para o uso de software de IHM moderno.

O software de IHM moderno, integrado ao sistema de produção, pode fornecer informações de alarme mais detalhadas e eficazes do que o software de IHM do passado, dando aos trabalhadores uma visibilidade mais confiável das condições críticas. O software também permite que você aproveite recursos avançados, como comandos de alarme e acesso móvel a alarmes, o que pode ajudar os trabalhadores a identificar e resolver problemas mais rapidamente.

Com o software de IHM moderno, você pode aprimorar sua abordagem de alarmes de três maneiras principais:

  1. Velocidade e precisão aprimoradas
    Alarmes tradicionais baseados em tags monitoram pontos de dados em um controlador para procurar mudanças de estado, roteando as informações para o gerenciador de alarmes e o registro de alarmes. Essa abordagem é eficaz, mas tem algumas desvantagens.

    Por exemplo, os tags de alarme devem ser configurados tanto no controlador quanto na IHM. Os registros de data e hora dos alarmes também são atrasados, porque são aplicados pela IHM após a coleta de dados e o processamento, e não imediatamente quando o alarme ocorre.

    O software de IHM moderno oferece uma segunda opção: alarmes baseados em dispositivos. Esses alarmes são detectados e gerenciados em um controlador, o que significa que os registros de data e hora dos alarmes são aplicados imediatamente, e não atrasados até que os alarmes alcancem o servidor da IHM. Por causa disso, você pode detectar condições de alarme mais rapidamente e fornecer informações de alarme mais precisas aos trabalhadores.

  2. Notificações aprimoradas
    O software de IHM moderno aproveita a natureza conectada das operações modernas. Isso significa que os trabalhadores não precisam mais ficar em frente às telas para saber quando os alarmes acontecem. Em vez disso, eles podem ser notificados remotamente por e-mail, mensagem de texto ou alertas no smartphone.

    O software também permite que você escale as notificações de alarme para outros, como quando um trabalhador não está respondendo a um alarme ou quando as condições pioram.

    Por exemplo, se um tanque exceder seu limite aceitável de 80–90 °C, os operadores podem ser notificados com um alerta de IHM tradicional e uma mensagem de texto para seus smartphones. Se essa temperatura aumentar para um limite urgente de 90–100 °C, as mensagens de texto também podem ser enviadas ao gerente de fábrica e à equipe de manutenção. E se a temperatura atingir um limite crítico de 100 °C, o sistema de monitoração de emergência pode ser acionado para iniciar uma evacuação da fábrica.

  3. Resolução de problemas mais rápida
    Quando algo dá errado na produção, a última coisa que você quer fazer é perder tempo procurando pistas sobre o que aconteceu.

    O software de IHM moderno pode usar tags associadas para incluir dados de processo com informações de eventos e mensagens de alarme. Assim, quando um alarme é disparado, o pessoal de produção pode receber automaticamente informações que descrevem como era o ambiente de operação do sistema quando o alarme ocorreu.

Resposta de alarme mais inteligente e rápida

Quanto mais cedo os trabalhadores forem notificados sobre os alarmes da IHM, mais rapidamente poderão reagir e se recuperar dos problemas de produção que podem prejudicar seu resultado final.

Saiba mais sobre a IHM moderna

Carol Jors
Carol Jors
Contadora de histórias, Rockwell Automation
Inscreva-se

Inscreva-se na Rockwell Automation e receba as últimas notícias, conteúdos de liderança e informações diretamente em sua caixa de entrada.

Inscreva-se

Recommended For You

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Emp...
  3. Chevron LeftChevron Left Notícias
  4. Chevron LeftChevron Left Blogs
  5. Chevron LeftChevron Left Fique por dentro dos alarmes e problemas de produção com a IHM correta
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.