Loading
BLOG
Recent ActivityRecent Activity

Inicie sua transformação digital com máquinas inteligentes conectadas

Compartilhar:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Inicie sua transformação digital com máquinas inteligentes conectadas hero image

Com as palavras “produção inteligente” na mente de todos os executivos e tomadores de decisão da indústria, uma pergunta é inevitavelmente feita: por onde começo?

A resposta é: na máquina, com a transformação digital para máquinas inteligentes e conectadas.

Obter acesso aos dados de produção permite que os fabricantes de máquinas gerenciem e otimizem os ativos que fornecem aos seus clientes.

Esse acesso também permite que os fabricantes que usam equipamentos, e os integradores de sistemas que ajudam esses fabricantes a integrar e manter esses equipamentos, otimizem suas instalações.

Como isso se parece na linha e em toda a empresa?

Na indústria de alimentos, é garantir que cada mordida de cereal tenha o mesmo sabor. Nas ciências da vida, é garantir a dosagem correta, sempre. No mundo da energia, é uma produção eficiente e segura.

 

Produtividade adicional, agora mesmo

Agora podemos pegar dados que são um subproduto natural dos processos de automação e transformá-los em insights que desbloqueiam um nível adicional de produtividade.

 

Então, o que está nos atrasando?

Estamos em um setor tradicionalmente conservador. Uma vez que as pessoas descobrem como atingir suas metas de produção, geralmente não querem mudar. Mas há uma necessidade de ser mais ágil do que nunca, de agir mais rapidamente e ser o primeiro a agir para capturar participação.

A influência da tecnologia da informação (TI) está fazendo com que nosso setor acelere o ritmo. Todos nós – fabricantes de máquinas, usuários finais, fornecedores e parceiros – devemos abraçar a necessidade de velocidade que simplesmente não era tão urgente no passado.

 

Os investimentos ganham ritmo

A parceria estratégica entre Rockwell Automation e PTC ajudará as empresas a perceber todo o potencial da transformação digital. As empresas que ainda não reconheceram o impacto que a transformação digital terá na produção agora terão essa capacidade ao seu alcance.

As tecnologias de automação e informação transformam como, quando e onde o valor é criado na operação. Elas estabelecem uma base digital que permite que os fabricantes de máquinas e os usuários finais concorram de forma mais eficaz.

Nosso investimento na PTC é um de nossos maiores movimentos para garantir que possamos acelerar o ritmo e oferecer mais inovação como parte da Connected Enterprise.

O ponto de partida para muitos fabricantes de máquinas e usuários finais são os dados. Quando coletados, analisados, exibidos e usados adequadamente, esses dados realmente têm o potencial de revolucionar as operações de produção.

O objetivo final de criar uma infraestrutura capaz de lidar com dados não é apenas a otimização dos ativos existentes; também pode levar à transformação digital de toda a empresa.

Colocar essas capacidades em prática abre um mundo totalmente novo. Liberar a capacidade dos dados proporcionará análise melhor, previsões mais precisas, adaptações robustas e a capacidade de implantar soluções avançadas de visualização e IA que podem ajudar em tudo, desde o projeto e teste até a instalação, comissionamento e manutenção.

Mais do que acesso a dados, são dados limpos e dados contextualizados que podem ser transformados em insights acionáveis. No ambiente atual, a velocidade é realmente essencial.

Expandindo as possibilidades humanas

Quando combinamos as forças da tecnologia com um pessoal engajado e entusiasmado, tudo é possível.

Já falei antes sobre como estamos combinando a imaginação das pessoas com a inteligência das máquinas para expandir as possibilidades humanas. Veja como isso se apresenta em um ambiente de produção: estamos conectando pessoas, máquinas e dados em toda a empresa – é assim que os fabricantes de máquinas e os usuários finais se tornam mais eficazes e produtivos.

Para os fabricantes de máquinas, o foco está em garantir o investimento do usuário final para o futuro. Para os usuários finais, trata-se de aproveitar as novas capacidades inteligentes e conectadas para melhor aproveitar as inovações e permanecer competitivos globalmente.

Publicado 17 de outubro de 2019


Blake Moret
Blake Moret
Chairman and Chief Executive Officer, Rockwell Automation
Inscreva-se

Inscreva-se na Rockwell Automation e receba as últimas notícias, conteúdos de liderança e informações diretamente em sua caixa de entrada.

Inscreva-se

Recomendado para você

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Emp...
  3. Chevron LeftChevron Left Notícias
  4. Chevron LeftChevron Left Blogs
  5. Chevron LeftChevron Left Inicie sua transformação digital com máquinas inteligentes conectadas
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.