Loading
BLOG
Recent ActivityRecent Activity

Comece a ver economias de custo ao usar um inversor de frequência com capacidades síncronas

Compartilhar:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Dois trabalhadores com laptop em uma central elétrica

As economias de custo continuam quando você utiliza um inversor de frequência (inversor de frequência) com capacidades de bypass e transferência sincronizada. Ele pode ajudar a reduzir os custos de capital iniciais e os custos de energia e manutenção de longo prazo em diversas aplicações de controle do motor. E, juntamente com as economias de custo, o inversor de frequência pode ajudar você a aumentar a eficiência e alcançar um controle de processo mais flexível.

Um inversor de frequência com capacidades sincronizadas permite operar um motor continuamente com controle de velocidade variável ou iniciar e sincronizar vários motores. Ele também oferece a capacidade de partida suave de motores grandes.

Portanto, reserve um tempo para verificar se o inversor de frequência é adequado para suas operações. Isso pode agradar a todos, desde os técnicos no chão de fábrica, que terão menos peças para manter, até o CFO, que busca controlar os custos de energia na produção.

Operação de um motor

Nesta aplicação, o inversor de frequência opera o motor continuamente com controle de velocidade variável e pode transferir o motor para a fonte de bypass quando necessário.

Essa aplicação pode aumentar a eficiência geral do sistema para alcançar economia de energia. E pode proporcionar mais economia ao remover, ou não exigir, o uso ou a manutenção de certos aparelhos.

Em aplicações de ventilador, por exemplo, os amortecedores podem ser removidos ou deixados abertos, pois não são mais necessários para obter fluxo de ar variável. E em bombas, as válvulas podem ser deixadas abertas, pois não são mais necessárias para fornecer controle de fluxo.

Operação de vários motores

Aqui, um inversor de frequência pode iniciar e sincronizar vários motores. Isso pode reduzir sua corrente de carga total e seu consumo de energia e otimizar seu processo.

O número de motores que podem ser operados é limitado por fatores externos, como capacidade de barramento e limitações de cabeamento. Mas, em alguns casos, a aplicação de transferência sincronizada foi aplicada com sucesso a um sistema de até 10 motores.

Existem duas opções possíveis em uma aplicação de vários motores. Primeiro, todos os motores podem ter a mesma potência nominal. Segundo, pode existir uma faixa de potência em HP dos motores. Nesse segundo cenário, o sistema de acionamento deve ser dimensionado para a maior potência em HP do motor, mas também deve ser capaz de controlar o menor motor.

Aplicação de partida suave

Esta aplicação é usada para dar partida em motores, acelerar até a velocidade máxima e transferir para a fonte de bypass.

O inversor de frequência não é destinado a aplicação contínua. Portanto, a capacidade de corrente do inversor de frequência pode ser reduzida para corresponder à exigência de partida da carga. O inversor de frequência não é classificado para a potência em HP do motor, apenas para a exigência de potência de partida em HP.

Pronto, preparado, economize

Para saber mais sobre como inversores de frequência com recursos de bypass e transferência sincronizada podem economizar dinheiro em seu orçamento e otimizar seu controle do motor, visite nosso website.

Esta postagem foi coautoria de Gary Bankay.

Publicado 3 de julho de 2019


Brad Bugiardini
Brad Bugiardini
Team Lead, PF6000 Product Management, Rockwell Automation
Brad Bugiardini is the Product Manager for the PowerFlex 6000 Medium Voltage Drive family, located in Cambridge, Ontario. Brad has been with Rockwell Automation for 10 years – all with the medium-voltage business. He holds a degree in Electrical Engineering Technology from Mohawk College in Hamilton, Ontario.
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
  5. Chevron LeftChevron Left Comece a ver economias de custo ao usar um inversor de frequência com capacidades síncronas
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.