Loading
BLOG
Recent ActivityRecent Activity

Então você aprendeu algo no treinamento? Obtenha a certificação para provar isso

Compartilhar:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Então você aprendeu algo no treinamento? Obtenha a certificação para provar isso hero image

Ouvimos as estatísticas da Deloitte, ManpowerGroup e do Manufacturing Institute:

  • Quase um quarto da força de trabalho atual da indústria vai se aposentar em uma década
  • 5 MILHÕES de empregos podem ficar vagos
  • Quase 8 em cada 10 líderes da indústria acreditam que a lacuna de competências afetará a capacidade de modernizar e melhorar a produção

Então, como você pode se antecipar a essa previsão?

Participe do webinar: "Aumente a confiança no local de trabalho" na terça-feira, 20 de março de 2018, das 13 h às 14 h CT.

Para competir no mercado de trabalho cada vez mais competitivo ou para acelerar dentro de sua função atual, você precisará adicionar às suas habilidades de automação programas de treinamento validados e de certificação.

As certificações têm sido um pilar no mundo da TI por décadas. Líderes do setor, como Microsoft e Cisco, oferecem níveis de certificações que estão fortemente alinhados a papéis de trabalho ou faixas de carreira. Centenas de milhares de profissionais obtiveram essas validações para seu treinamento.

Essa tendência de certificações está agora se expandindo no campo de competências em automação industrial. O treinamento é uma parte fundamental de qualquer trabalho, mas garantir que você ou seu pessoal possa ser especialista no assunto em um determinado software, hardware, segurança ou infraestrutura pode ajudar qualquer organização a implantar as pessoas certas e se concentrar em permanecer produtiva.

Mas por que tem que ser um programa de certificação?

Um curso projetado especificamente pode aumentar o valor do seu pessoal para fornecer capacidades além daquelas sem capacidades certificadas e melhorar as oportunidades de contratação ou avanço.

Preencha as lacunas de habilidades, fortaleça a competência do pessoal e maximize a produtividade. Veja o que a Rockwell Automation tem a oferecer.

As organizações que apoiam seu treinamento de funcionários geralmente experimentam maior satisfação no trabalho. E os certificados ou certificações podem aumentar a confiança e as garantias de que o desenvolvimento e a entrega de sua aplicação serão válidos e apropriados.

Quando estiver procurando cursos de treinamento, certifique-se de investigar se a empresa que oferece o treinamento oferece um caminho para um certificado ou certificação.

Normalmente, há um teste que é necessário passar para obter o certificado ou certificação, assim como requisitos para manter o certificado ou certificação.

Procure programas que possam progredir de básico para certificados e certificações mais avançados. E procure uma empresa que seja especialista no campo ou tópico do treinamento.

Quando se trata de atender às necessidades do pessoal do futuro, espere ser solicitado a “mostrar o que sabe” e, com os programas de treinamento certos, será muito fácil fazer isso.

Publicado 16 de fevereiro de 2018


Brian Fortney
Brian Fortney
Global Portfolio Lead, Rockwell Automation
Brian is Global Portfolio Lead for the Rockwell Automation Services Business. In this role, Brian is responsible for the global strategy and performance of our customer training activities.
Inscreva-se

Inscreva-se na Rockwell Automation e receba as últimas notícias, conteúdos de liderança e informações diretamente em sua caixa de entrada.

Inscreva-se

Recommended For You

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Emp...
  3. Chevron LeftChevron Left Notícias
  4. Chevron LeftChevron Left Blogs
  5. Chevron LeftChevron Left Então você aprendeu algo no treinamento? Obtenha a certificação para provar isso
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.