Recommended For You
A produção inteligente não significa muito se não resultar em uma produção melhor.
Há uma névoa de hype sobre os ganhos potenciais disponíveis por meio da Internet das Coisas (IoT), dispositivos inteligentes, inteligência incorporada etc. No entanto, se a produção atualizada não puder melhorar as operações, qual é o objetivo?
Um estudo recente sobre a IoT constatou que os três principais objetivos para incorporar dispositivos inteligentes e inteligência incorporada em fábricas e processos são qualidade, custos e velocidade aprimorados.
Tudo isso é possível, mas requer um plano — um roteiro — que identifique por que, onde, o que e como uma empresa deve automatizar. Sem uma estratégia, equipamentos mais inteligentes simplesmente capturarão e compartilharão mais dados — sobrecarregando os gerentes e talvez até prejudicando o desempenho operacional.
Então, como você pode começar a modernização que incorpora inteligência e oferece retorno do investimento? Concentre-se nas metas de produção:
- Aumentar a produtividade: Identifique linhas e células de produção onde equipamentos mais inteligentes permitirão jidoka (automação com inteligência humana), reduzindo o número de operadores necessários para tarefas (por exemplo, carregamento e descarregamento) para que possam ser realocados em outros lugares. Procure também por linhas e células afetadas por problemas de confiabilidade, onde equipamentos de automonitoramento poderiam evitar o tempo de parada não programada.
- Reduzir custos: A maioria das empresas tem dificuldade em controlar os custos de fabricação; na verdade, apenas 35 % conseguiu reduzir os custos de fabricação por unidade nos últimos três anos. Explore como as máquinas inteligentes podem reduzir os custos de energia, minimizar o desperdício e retrabalho (custos mais baixos de mão de obra e material) e reduzir os tempos de ciclo (menos horas de trabalho/extras).
- Proteger ativos e redes: As ameaças cibernéticas não precisam entrar em sua organização por meio da matriz corporativa. Cada vez mais, as máquinas de chão de fábrica são alvo de ameaças cibernéticas — e oferecem aos hackers acesso de backdoor às redes de TI corporativa. Realize uma auditoria de segurança dos equipamentos atuais para identificar vulnerabilidades que possam ameaçar documentos financeiros, dados proprietários e registros de clientes.
- Melhorar o desempenho da produção: Onde no chão de fábrica você pode identificar problemas de qualidade repetitivos? Máquinas mais inteligentes podem evitar problemas de qualidade ou detectar erros antes que eles cheguem aos seus clientes. Ainda mais importante: onde no chão de fábrica você tem problemas de segurança? Equipamentos inteligentes não apenas aumentam a produtividade — eles salvam vidas.
Fique mais inteligente. Fique melhor. Saiba mais sobre The Connected Enterprise®.
Publicado 27 de junho de 2016