Loading
BLOG
Recent ActivityRecent Activity

Fábrica inteligente: ilusão ou necessidade?

Compartilhar:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Fábrica inteligente: ilusão ou necessidade? hero image

No momento da redação deste artigo, estamos no meio da pandemia de COVID-19, que causou uma interrupção sem precedentes em todo o mundo da manufatura. Para muitos líderes empresariais, no entanto, isso não mudou o impulso e a condução em direção à Quarta Revolução Industrial, ou Indústria 4.0, enquanto os fabricantes se esforçam para encontrar novas maneiras de sobreviver em um mundo em constante mudança.

Embora o termo Indústria 4.0 seja frequentemente usado para transmitir um mundo de possibilidades, ele vem com vários desafios. A automação da troca de informações e dados em tecnologias de fabricação e a criação da "fábrica inteligente" ainda estão muito longe de serem realizadas para a maioria das empresas. Em outras palavras, ainda é uma ilusão. Embora a tecnologia digital esteja mudando a face do mundo industrial e de fabricação, a marcha em direção à Indústria 4.0 está acontecendo de forma relativamente lenta. Avanços como a integração de objetos físicos e software são irregulares em todos os setores e, embora existam alguns pioneiros – como a Amazon – para a maioria do resto do setor, ainda não chegamos lá.

Embora não haja respostas simples para explicar por que o progresso tem sido lento, existem três obstáculos principais que a indústria enfrenta para a plena realização da Indústria 4.0: 

 

1. Conectividade

O objetivo da conectividade deve ser a coleta de dados e a gestão de dados. Uma empresa verdadeiramente conectada seria capaz de gerenciar efetivamente os dados que saem de uma organização e os dados que entram. Muitos CLPs estão atualmente enfrentando essa realidade, principalmente porque o big data que emana da Indústria 4.0 vem de fontes tão diferentes e diversas. A maioria dos dados é não utilizada ou usada apenas para fins táticos muito específicos.

A interoperabilidade inadequada entre tecnologias, sistemas e tipos de dados incompatíveis contribui para esse problema de os dados não serem aproveitados estrategicamente. Sem a integração de dados de máquinas e sensores, as empresas não poderão lidar com tópicos como monitoração da condição, manutenção preditiva ou rastreabilidade – que são componentes essenciais da fábrica inteligente. Para superar isso, as empresas precisam de plataformas de ponta que possam aproveitar totalmente o valor do big data de fabricação usando aprendizado de máquina, inteligência artificial e análise preditiva.

 

2. Implementação

Muitos sistemas de TI convencionais têm dificuldade em armazenar, manipular e governar os diversos dados que a Indústria 4.0 exige. Isso não apenas leva à perda de produtividade, mas também a dores de cabeça adicionais com tecnologia, pois mais pessoas são necessárias no chão de fábrica e não conseguem cumprir suas funções em ambientes remotos.

Isso é frustrante por vários motivos: a integração da Indústria 4.0 deveria ser um pouco mais suave do que a realidade até o momento, porque os avanços na tecnologia nas últimas duas décadas exigem isso. Mas habilitar novos equipamentos e ser capaz de registrar e vincular com o software necessário para uma integração total ainda está se mostrando difícil para muitos. Também há barreiras devido à falta de padronização e à falta de conhecimento ou compreensão da tecnologia disponível.

As soluções de software de código aberto podem ser a melhor solução para esse problema no curto e médio prazo, embora, a longo prazo, as empresas descobrirão que são necessárias mudanças estruturais de cima para baixo em toda a organização.

 

3. Hierarquia de automação e TI

A Indústria 4.0 exige que as soluções de automação sejam altamente cognitivas. Mas, quando se trata de projetos maiores, como a automação, as organizações geralmente seguem uma rota específica ou recorrem a um fornecedor existente, com o resultado de que podem ficar "presas" de uma maneira que pode limitar seu acesso ou mentalidade a soluções alternativas no ambiente da Indústria 4.0. Também há a necessidade de que a tomada de decisões seja feita mais rápido do que nunca. Embora a computação de borda possa ser uma solução viável, essa tecnologia ainda está em sua infância para muitas empresas de manufatura.

Não há soluções fáceis, mas uma melhor compreensão entre TI e TO (tecnologia operacional) deve ser priorizada se as máquinas vão "conversar" entre si de forma eficaz. 

 

Ilusão ou necessidade?

Embora a palavra da moda da Indústria 4.0 ainda esteja muito em voga, muitas empresas de manufatura ainda têm muito trabalho a fazer antes de poderem realizar plenamente suas ambições. E, à medida que as indústrias continuam a evoluir em ritmo acelerado, a necessidade de transformar a ilusão de fábricas totalmente inteligentes e automatizadas se tornará uma necessidade. Essa necessidade é, em última análise, o que tirará a fábrica inteligente da ilusão e a levará à realidade.

Se quiser saber mais sobre como dar vida à digitalização em sua organização, visite o Rockwell Automation EMEA Connected Enterprise Customer Center.

Publicado 22 de junho de 2020

Topics: Management Perspectives

Dra. Myriam Jahn
Dra. Myriam Jahn
CEO da Q-loud e membro do Conselho de Administração da QSC AG
Inscreva-se

Inscreva-se na Rockwell Automation e receba as últimas notícias, conteúdos de liderança e informações diretamente em sua caixa de entrada.

Inscreva-se

Recommended For You

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Emp...
  3. Chevron LeftChevron Left Notícias
  4. Chevron LeftChevron Left Blogs
  5. Chevron LeftChevron Left Fábrica inteligente: ilusão ou necessidade?
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.