Loading
BLOG
Recent ActivityRecent Activity

Seis maneiras pelas quais uma IHM moderna pode tornar você mais produtivo

Compartilhar:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Seis maneiras pelas quais uma IHM moderna pode tornar você mais produtivo hero image

Impulsionar a produtividade a novos patamares hoje em dia requer não apenas um pessoal qualificado, mas também bem informado. E com o software de IHM moderno, você pode criar trabalhadores mais informados conectando-os às informações úteis e oportunas de que precisam para tomar decisões rápidas e inteligentes.

Por exemplo, o software de IHM moderno permite que os trabalhadores acessem as telas IHM em seus dispositivos pessoais. Isso pode ajudá-los a monitorar a produção de qualquer lugar e responder mais rapidamente a problemas usando o acesso remoto. O software também pode suportar interações familiares, como gestos de toque, permitindo que os trabalhadores visualizem e trabalhem com informações de produção de maneiras mais naturais e convenientes.

Para dar uma ideia do que uma IHM moderna pode fazer por você, aqui estão seis exemplos de como ela pode aumentar a produtividade em seu negócio:

  1. Melhorar a conscientização do trabalhador
    • Com telas fáceis de entender, os operadores podem avaliar situações e navegar pelos sistemas mais rapidamente.
    • As interfaces podem usar elementos gráficos, por exemplo, para tornar a monitoração das operações mais intuitiva, o que ajuda os trabalhadores a detectar condições anormais com mais facilidade. O suporte multilíngue permite que os operadores trabalhem em seu idioma preferido. E os objetos reutilizáveis podem criar telas e funções de IHM consistentes em suas operações.
  2. Obtenha mais insights em um só lugar
    • O maior acesso à informação permite que mais insights do que nunca sejam mostrados em uma tela IHM.
    • Os trabalhadores podem não apenas ver os dados de produção, mas também acessar informações como pedidos, feeds de câmera e instruções de reparo. Sem uma IHM moderna, eles podem precisar usar um sistema separado ou até mesmo visitar um prédio separado para acessar esses diferentes tipos de informações.
  3. Torne as informações mais disponíveis
    • O suporte a dispositivo móvel permite que os trabalhadores respondam ao que está acontecendo na produção acessando informações sob demanda, de qualquer lugar.
    • Os gerentes de fábrica podem monitorar o desempenho da linha ou verificar os dados de produção mesmo quando não estão em seu escritório. Os técnicos podem reagir rapidamente a alarmes, não importa onde estejam na fábrica. E, em vez de ficarem em um terminal fixo, os operadores podem andar pela linha ou de máquina em máquina enquanto monitoram a produção a partir de um único dispositivo móvel.
  4. Responda a alarmes mais rapidamente
    • O alarme aprimorado pode ajudar os trabalhadores a ver e responder mais rapidamente aos problemas de produção. Em vez de ficar em frente às telas para saber quando os alarmes acontecem, os trabalhadores podem ser notificados remotamente por e-mail, mensagem de texto ou alerta de smartphone. E essas notificações podem ser encaminhadas para outros se alguém não estiver respondendo ou se as condições piorarem.
    • Os trabalhadores também não precisam mais retroceder para entender um estado operacional quando um alarme foi acionado, porque uma IHM moderna pode fornecer esses detalhes instantaneamente.
  5. Melhorar as interações dos trabalhadores
    • Os trabalhadores podem percorrer e encontrar informações em uma IHM moderna da mesma forma que fazem em seus próprios smartphones. Eles podem rolar dados em alta, dar zoom em manuais técnicos e deslizar o dedo por páginas de PDF. E podem deixar comentários em registros de alarme para fornecer um contexto importante para os outros.
  6. Fortalecer a segurança
    • As ameaças de cibersegurança não apenas colocam seus segredos comerciais em risco, mas também podem interromper a produção.
    • Uma IHM moderna pode ajudar a proteger suas informações – e sua produtividade – de várias maneiras. Ela pode facilitar a colaboração com a TI para ajudar a melhorar a segurança. Possui recursos integrados para ajudar a evitar alterações não autorizadas. E pode ser fornecida como parte de uma plataforma projetada para segurança, como com certificações de padrões de segurança.
Saiba mais sobre como uma IHM moderna pode melhorar a produtividade em suas operações.

Do You Have an Informed Workforce?

Uma IHM moderna derruba barreiras entre o pessoal e as informações de que precisam. O software pode acessar insights, estejam eles profundamente inseridos em suas operações ou armazenados em outro sistema, e então colocar esses insights ao alcance do pessoal. O resultado é um pessoal mais informado, consciente e responsivo – e um potencial ainda maior para operações mais produtivas.

Publicado 19 de fevereiro de 2020


Inscreva-se

Inscreva-se na Rockwell Automation e receba as últimas notícias, conteúdos de liderança e informações diretamente em sua caixa de entrada.

Inscreva-se

Recommended For You

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Emp...
  3. Chevron LeftChevron Left Notícias
  4. Chevron LeftChevron Left Blogs
  5. Chevron LeftChevron Left Seis maneiras pelas quais uma IHM moderna pode tornar você mais produtivo
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.