Loading
BLOG
Recent ActivityRecent Activity

Acelere com o sistema de execução de manufatura

Os maiores fornecedores automotivos fizeram a transição para ofertas modulares que abrangem tudo, desde conjuntos completos de cockpit e sistemas de assentos até powertrains.

Compartilhar:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Robô industrial no chão de fábrica de produção inteligente automotivo

Não faz muito tempo, a cadeia de fornecimento automotivo era caracterizada por um grupo diversificado de fornecedores regionais de componentes.

Mas, na última década, as montadoras aceleraram sua mudança para plataformas modulares globais – e exigiram o mesmo de seus fornecedores.

Em resposta, os maiores fornecedores automotivos passaram a oferecer soluções modulares que abrangem desde conjuntos completos de cockpit e sistemas de assentos até powertrains.

E, por meio de um grande número de fusões e aquisições, eles continuam a expandir seu escopo e alinhar sua dimensão geográfica com sua base de clientes.

Essa nova cadeia de fornecimento simplificada permitiu que as montadoras aumentassem a eficiência em suas operações – e reduzissem seus gastos de capital gerais.

Claro, esse modelo de negócios também promete novos níveis de lucro para o fornecedor automotivo.

Mas também pode expor a necessidade de níveis mais altos de inteligência de produção no chão de fábrica para melhorar a flexibilidade da produção e a eficiência – e ajudar a reduzir riscos.

Um sistema de execução de manufatura (sistema de execução de manufatura) moderno e escalável pode ajudar os fornecedores automotivos a obter a capacidade de resposta necessária para enfrentar esses desafios diretamente.

Como? A chave é um nível extraordinário de integração de informações que se estende desde dispositivos inteligentes no chão de fábrica até sistemas de planejamento de recursos empresariais (ERP).

Os fornecedores podem coletar dados de todas as suas operações, contextualizá-los e analisá-los – e, finalmente, agir com base neles.

Vamos dar uma olhada mais de perto.

Flexibilidade e eficiência na fabricação

A sorte dos fornecedores automotivos sempre refletiu a indústria em geral. Antes, a equação era relativamente simples: Previsão positiva da indústria = Mais pedidos de componentes. A produção era ajustada de acordo.

Mas, à medida que os fornecedores assumem a responsabilidade pelo projeto e pela fabricação de porções maiores do veículo, eles devem repensar as estratégias de produção e responder ao mercado de forma mais semelhante às montadoras que atendem.

Isso significa focar a inovação em mandatos da indústria, como eficiência de combustível – e alinhar a produção com as preferências dos consumidores em mudança e os requisitos da cadeia de fornecimento just-in-time.

Ao implementar uma solução de sistema de execução de manufatura da Rockwell Software, os fornecedores podem melhorar a agilidade e a capacidade de resposta de várias maneiras.

Por exemplo, o aplicativo de gestão de ordens de produção simplifica a coordenação de materiais e os principais parâmetros de construção em todo o processo de produção – e fornece visibilidade de inventário em tempo real para manter as linhas em movimento.

E quando um novo pedido é recebido, o aplicativo pode obter imediatamente as informações do pedido e os dados de construção do sistema de negócios – e convertê-los em folhas de construção detalhadas para uma resposta mais rápida no chão de fábrica.

Redução de riscos

Com os recalls de veículos atingindo níveis recordes em 2015, a melhoria da gestão de qualidade automotiva tornou-se uma nova urgência. À medida que a indústria se volta cada vez mais para o fornecimento modular, as montadoras estão exigindo que os fornecedores compartilhem mais responsabilidades pelas reivindicações de garantia e recall.

Para melhorar a gestão de qualidade, o aplicativo de prova de error pode transformar uma lista de materiais e procedimentos em instruções de trabalho aplicáveis. Caso ocorra um error, as atividades de retenção e quarentena podem ajudar a impedir que o conjunto afetado entre na cadeia de fornecimento.

Se um fornecedor precisar responder a um recall ou problema de garantia, os recursos de genealogia e rastreamento podem fornecer rastreabilidade para frente e para trás para identificar problemas de qualidade – bem como localização de produto em tempo real vinculada a dados críticos de produção para ajudar a limitar o escopo dos recalls.

A beleza do sistema é a escalabilidade

Lembre-se de que estes são apenas alguns exemplos de como uma solução de sistema de execução de manufatura da Rockwell Software pode ajudar os fornecedores a atender às demandas de um ambiente de produção cada vez mais complexo.

A verdadeira beleza do sistema é sua modularidade e facilidade de uso. O sistema é construído em uma infraestrutura comum que permite que os fornecedores automotivos implementem de forma econômica os aplicativos de que precisam hoje. E estendam facilmente o sistema conforme as necessidades evoluem.

Publicado 9 de maio de 2016

Topics: Automotivo e pneus

Tom Mott
Tom Mott
Business Development Manager, Automotive Tier, Rockwell Automation
Conectar:
 
Todd Montpas
Todd Montpas
Gerente de Negócios, Dados, Análise e Soluções para a Indústria – Rockwell Automation
Todd é responsável pelo portfólio de Dados, Análise e Soluções para a Indústria da Rockwell Automation, apoiando as iniciativas de Manufatura Digital de nossos clientes. Todd tem mais de 30 anos de experiência ajudando clientes a melhorar seus processos de manufatura e negócios, com foco em transformação digital.
Conectar:
Inscreva-se

Inscreva-se na Rockwell Automation e receba as últimas notícias, conteúdos de liderança e informações diretamente em sua caixa de entrada.

Inscreva-se

Recomendado para você

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Emp...
  3. Chevron LeftChevron Left Notícias
  4. Chevron LeftChevron Left Blogs
  5. Chevron LeftChevron Left Acelere com o sistema de execução de manufatura
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.