Loading
BLOG
Recent ActivityRecent Activity

Sete ótimas razões para aplicar o modelo de receita S88 ao projeto de EBR

Compartilhar:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Sete ótimas razões para aplicar o modelo de receita S88 ao projeto de EBR hero image

É provável que você esteja familiarizado com o S88, abreviação de ANSI/ISA-88, o padrão que aborda o controle de processo por batelada. Você provavelmente também entende que o S88 oferece muito mais do que apenas um padrão.

S88 é uma filosofia de projeto para descrever equipamentos e procedimentos que define o modelo físico, os procedimentos e as receitas. No contexto do projeto de receitas, o S88 ajuda a organizar as responsabilidades e a esclarecer e simplificar o projeto.

Durante décadas, os Registros Eletrônicos de Lote (EBR) foram projetados por meio de várias abordagens de modelagem, incluindo processamento de texto, fluxogramas proprietários de fluxo de trabalho e definição de sequência semelhante à programação.

Por que não aplicar a elegância de um padrão para projetar receitas de EBR? Mais especificamente, por que não aplicar a abordagem S88 ao misterioso mundo do projeto de receitas de EBR?

Deixe-me propor sete bons motivos pelos quais os fabricantes devem.

  1. Falta de ambiguidade. O processo de design do EBR envolve equipes multifuncionais. Basear o processo de design em um padrão comum e acordado que define como são os principais elementos de uma receita (procedimento, procedimento de unidade, operação e fase) e como eles interagem pode economizar muito tempo.
  2. Terminologia comum. Os fabricantes podem facilitar a definição de requisitos usando uma terminologia comum. Como mencionado no número 1, o design de EBR envolve trabalho em equipe multifuncional. Usar palavras idênticas com significados idênticos ajuda.
  3. Reutilização. Reduza o esforço de projeto garantindo a reutilização de subpartes já projetadas e testadas de uma receita. O S88 apresenta um projeto de receita modular com base em blocos funcionais claramente especificados, com entradas e saídas definidas. Isso fornece a capacidade de reutilizar elementos de receita definidos com a maior frequência possível.
  4. Clareza no projeto. O S88 suporta uma abordagem altamente estruturada para modelar receitas, mas os EBRs podem ser complexos. É fundamental ter uma maneira clara e fácil de entender para descrever o comportamento pretendido de uma receita. Em essência, um EBR é um fluxo de trabalho e existem muitas linguagens de modelagem diferentes para descrever fluxos de trabalho. O S88 recomenda o uso de Sequential Function Charts (SFCs) para modelagem e representação gráfica. A beleza de usar SFCs é que eles mostram, de maneira fácil de digerir, os aspectos O QUÊ, COMO e POR QUÊ de uma receita, ou seja, O QUÊ são todos os principais estados da receita; COMO a receita pode progredir para o próximo estado e POR QUÊ essas mudanças ocorreriam.
  5. Simplifique a integração com o SDCD. O projeto S88 é dominante em ambientes de SDCD. A abordagem S88 para receitas de EBR parece uma extensão natural. Considere o quão mais fácil seria colaborar com sucesso com as equipes de engenharia de automação se ambos os lados estiverem usando uma linguagem universal e, mais importante, um modelo comum.
  6. Validação. Como as receitas são verificáveis ao longo do processo de projeto S88, a fase de teste é acelerada. O projeto de receita S88 inclui uma definição clara de regras e estruturas, o que permite a verificação durante o processo de projeto e fornece feedback antecipado aos autores da receita. Claro, os fabricantes também podem realizar isso usando outras abordagens de modelagem, mas o esforço não estará enraizado em uma maneira comum e acordada de fazer as coisas.
  7. Simplicidade no chão de fábrica. Quando se trata de executar uma receita de EBR, talvez o aspecto mais importante seja minimizar a intrusividade do EBR para os operadores. A execução deve ser o mais simples e intuitiva possível. O modelo de receita S88 fornece um método fácil de entender e claramente orientado para executar até mesmo receitas altamente sofisticadas.

Provavelmente, existem muito mais do que sete bons motivos para pensar em usar o padrão de receita S88 no contexto de EBRs. Na minha opinião, o mais forte é o nº 4, a clareza. Os EBRs podem ser tão complexos quanto o processo para o qual são projetados. O modelo de receita não deveria ser o mais simples possível?

Para obter informações adicionais, faça o download do eBook.

Publicado 1 de março de 2017

Topics: Ciências da vida

Martin Dittmer
Martin Dittmer
Product Manager, Rockwell Automation
Conectar:
Inscreva-se

Inscreva-se na Rockwell Automation e receba as últimas notícias, conteúdos de liderança e informações diretamente em sua caixa de entrada.

Inscreva-se

Recomendado para você

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Emp...
  3. Chevron LeftChevron Left Notícias
  4. Chevron LeftChevron Left Blogs
  5. Chevron LeftChevron Left Sete ótimas razões para aplicar o modelo de receita S88 ao projeto de EBR
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.
Atualize suas preferências de cookies para continuar.
Este recurso requer cookies para melhorar sua experiência. Atualize suas preferências para permitir esses cookies:
  • Cookies de Redes Sociais
  • Cookies Funcionais
  • Cookies de Desempenho
  • Cookies de Marketing
  • Todos os Cookies
Você pode atualizar suas preferências a qualquer momento. Para mais informações, consulte nosso {0} Política de Privacidade
CloseClose